跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

基于人工智能的智能建筑暖通空调优化

Erna Fastigheter是一家成长中的瑞典房地产公司,专注于开发和管理可持续的住宅和商业地产。该公司与西门子合作,使用人工智能驱动的 HVAC 优化来改善室内舒适度,同时降低能源成本。

建立在强大的数字基础上

Erna Fastigheter已经投资了现代建筑自动化,包括Desigo CC、Siemens PXC自动化系统和DXR房间自动控制器。这为将建筑性能提升到一个新的水平提供了强大的数字基础。

西门子的数字建筑平台 Building X 建立在此基础架构之上,将建筑数据转化为见解,帮助团队了解和提高绩效。

对于 Erna Fastigheter 来说,下一个机会是超越传统的建筑控制,使用人工智能来持续优化暖通空调运营。该公司希望其建筑物能够更动态地响应不断变化的室内条件,而不是仅仅依赖预定义的设置和手动调整。

现在,Erna Fastigheter 使用 Building X Comfort AI 持续优化 4 个办公楼层 51 个房间的 HVAC 运营。该应用程序分析建筑数据并调整操作,以帮助保持舒适的室内条件,同时更有效地使用能源。

Erna Fastigheter Comfort AI 仪表盘截图

51 使用 AI 持续优化房间

四个办公楼层的暖通空调运行持续优化,减少了手动调整的需求。

6.4% 平均每月节省的能源成本

通过使用 AI 持续优化 HVAC 性能,交付时间超过八个月。

81% 室内温度在预期的舒适范围内

为居住者提供更稳定的室内条件,高于实施前的53%。

Erna Fastigheter-控制台 AI 仪表板截图

更好的舒适度,更低的能源成本

该飞行员在舒适度和能量性能方面都取得了可衡量的改善。自实施Comfort AI以来,室内温度有81%的时间保持在预期的舒适范围内,而实施前的这一比例为53%。同时,埃尔娜·法斯蒂格特在八个月内平均每月节省了6.4%的能源成本。

在日常运营中也可以感受到这些好处。更稳定的室内条件意味着更少的与舒适度相关的服务请求,也减少了技术人员持续手动微调暖通空调设置的需求。

这使设施团队有更多时间专注于其他优先事项,而人工智能则在后台持续支持建筑性能。

为整个房地产投资组合创造价值

人工智能驱动的优化的好处不仅限于节能。对于 Erna Fastigheter 而言,提高效率和室内舒适度支持其打造可持续、高性能且能带来长期价值的房产的雄心。

提高能源效率还可以支持房地产认证和与可持续发展相关的融资需求。再加上更稳定的室内舒适度,这些改进有助于 Erna Fastigheter 建造更适合居住者的建筑,同时支持更广泛的业务和可持续发展目标。

我们运营需要持续优化的复杂建筑系统。借助人工智能,我们可以实现大部分工作的自动化,同时为租户创造更加稳定的室内舒适感。我们已经实现了6.4%的节能,我们的目标是将该解决方案扩展到我们的更多产品组合,并减少技术人员花在手动优化上的时间。
拉斯·汉斯博, Operations Manager 和技术设施经理, 艾尔娜·法斯蒂格特

在整个投资组合中扩展基于人工智能的优化

继试点成功之后,Erna Fastigheter计划将Comfort AI扩展到已经配备西门子DXR房间自动控制系统的另外约120个房间。

下一阶段将扩大持续人工智能优化的好处,帮助保持稳定的室内舒适度和节能运行,减少对手动调整的依赖。

对于Erna Fastigheter而言,这标志着朝着能够响应和适应不断变化的需求的自主建筑又迈出了一步。