跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

走上电网扩张的快车道

在荷兰,不断增长的能源需求和电网拥堵需要大规模的电网扩张。Limited 容量会减慢家庭、企业和可再生能源项目的连接。Enexis 和 Siemens 正在标准化变电站部署,以提高容量、降低复杂性并加快电网扩张。

宏伟的目标

对于 Enexis 而言,面临的挑战不仅在于建造更多的变电站,还要缩短交货时间、降低项目复杂性和不折不扣的可靠性。标准化方法成为荷兰电网扩大推广的关键。

Keyvisual-blue GIS 产品系列

采用不含氟气体的绝缘材料实现可靠的能量分配

电力工程师和电网运营商依靠 blue GIS 实现无氟气体开关设备和数字电网监控。

项目亮点

800 变电站

计划超过八年。

10x 增加

在部署能力方面。

第 1 集 周

从安装到运行。

0 含氟气体

这要归功于 blue GIS 技术。

能源转型需要一个增长速度快于需求的电网。通过这种标准化解决方案,我们帮助 Enexis 更快地部署容量,同时使用不含氟气体的绝缘技术并保持高可靠性。” — Joanne Meijboom Kemhout,西门子荷兰董事总经理
Joanne Meyboom-Fernhout, 常务董事, Siemens 荷兰
Enexis NXPLUS C 24

专为规模而构建的标准化模型

Enexis引入了基于完全预组装和测试的变电站滑板的标准化概念。通过降低工程和安装的复杂性,这种方法可以在保持可靠性的同时实现更快、更可重复的跨电网部署。该解决方案的核心是西门子的 NXPLUS C 24 — blue GIS,专为高达 24 kV 的主配电网而设计。作为西门子 blue GIS 产品组合的一部分,它将成熟的真空开关技术与气体绝缘开关设备的优势相结合,支持强大且可扩展的部署模型。

电网扩展的正确性能

该系统为要求苛刻的电网应用提供强劲的性能,额定电流为 25 kA/3 秒,母线电流为 2500 A,馈线电流为 2000 A。它集成到这些撬装解决方案中,可帮助 Enexis 加快安装和调试,同时为电网扩建奠定可重复的基础。NXPLUS C 24 — blue GIS 采用不含氟气体的清洁空气绝缘技术,在不影响性能或可靠性的前提下实现无氟气体的中压配电。这些装置可以在一天之内安装和调试。其他功能包括紧凑、免维护的设计和集成的数字控制,使该解决方案非常适合大批量部署。

Enexis Crane 1280x720px
通过与 Siemens 合作并使用标准化方法,我们可以更快地构建并连接更多客户。这对于扩大连接家庭、企业和可再生能源项目所需的电网容量至关重要。
Han Slootweg, COO, Enexis

运营优势一览

图标路由器

更快的扩展

通过标准化部署模型加快电网部署。

图标活动

更短的时间表

缩短了从交付到调试的项目时间。

Icon 效率性能

更高的效率

通过可重复的设计和安装提高成本效率。

图标可扩展

更大的容量

提高连接客户和可再生能源项目的能力。

Enexis 工程师

在最重要的地方扩展容量

第一个 skid 于 2024 年 10 月安装,展示了标准化如何将复杂的基础设施项目转变为更可衡量的部署模型。这种新方法使Enexis能够将部署容量从每年约10个变电站扩展到100个变电站,计划增加到800个变电站。该模型有助于减少电网拥堵,加快电网扩张,并为连接新客户和可再生能源项目创造额外的电网容量。因此,标准化不仅是一项设计原则,而且是更快地扩展关键基础设施的实用杠杆。