Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

提高生物技术研究的能效

智能建筑控制有助于台湾生物技术开发中心优化能源效率并确保高精度的实验室环境。

对能源和运营效率的明确承诺

台湾生物技术开发中心(DCB)成立于1984年,是临床前药物开发和生物医学基础设施的首屈一指的研究机构。除了其研究使命外,该中心还坚定地致力于优化能源绩效和减少设施排放。

位于国家生物技术研究园(NBRP)的DCB与西门子合作开展了一项能源和建筑优化项目。使用智能建筑控制和自动化 HVAC 管理,Siemens 提供的效率解决方案使DCB最初的节能目标提高了一倍以上。

>1 吉瓦时 大约每年的节能量

95 万欧元 每年节省的电费

21% 冷却系统的平均节能率

我们致力于提高能源效率和实现环境可持续性,同时追求持续发展和增长。
吴春勋, 总裁, DCB

在遵守严格的实验室标准的同时提高能效的整体方法

DCB 必须为其实验室维持稳定、安全和高性能的研究环境。他们知道暖通空调将是他们面临的最大挑战,因为该系统必须使用大量能量来管理大量的空气交换。实际上,空调占该中心总能耗的60%。实施了多方面的节能解决方案,以优化整栋建筑的性能。

Siemens HVAC 系统。

提高冷却装置的能效

对冷冻水泵和冷却水泵、高精度传感器和监控系统实施了先进的能效控制,以控制冷却系统。

现代城市建筑,绿色数据线将它们连接起来。

设施管理系统

服务工程师在现场或远程登录系统以记录设备检查检查。数字化维护数据可以更轻松地与建筑物管理系统的设施运营数据进行比较和分析。

引人注目的鸟瞰图显示左边是一片茂密、充满活力的绿色森林,右边是一座由灰色建筑组成的庞大单色城市,形成鲜明对比。

Energy management 服务

Navigator 监控和收集建筑物中的能耗、功率数据、制冷机组效率、空调设备效率等数据以及其他数据,以进行进一步分析,设定节能策略。

两个人在制药环境中穿着个人防护装备的插图在显微镜下检查试管中的内容。

实验室进气和排气系统优化

为了维持实验室的正/负气压要求,需要控制排气量和进气量。由于实验室必须保持一定程度的清洁,因此该过程会消耗能量。

一个人在办公室里通电话,一边在两台显示数据和原理图的计算机显示器上工作。全息图和能源、水和天然气的图标覆盖了场景。

照明控制

在公共区域和大厅安装照度传感器使得 DCB 能够根据环境亮度自动启用或禁用照明,从而节省电力成本。

深蓝色背景,带有大型风格化的 X 形切口,露出明亮而现代的实验室内部,配有白色橱柜、工作台面和大窗户。

探索 Siemens Smart Lab 生态系统

设定安全性、灵活性和效率的基准,为生命科学应用提供敏捷的解决方案。