你的福利
通过以下方式增加系统的业务连续性和正常运行时间:
- 全天候监控和处理警报
- 可靠和专业的人员;经过筛选、培训和专业化
- 警察、消防部门和安全人员可以直接进行快速干预
- 即时洞察和报告警报,可供保险公司使用

你的福利
通过以下方式增加系统的业务连续性和正常运行时间:


CSC 设备齐全,可以接收和处理几乎所有类型的报告,例如火灾、入侵或故障。凭借我们最先进的接收器网络,无论面板或安装的品牌如何,我们都能为您管理服务。
入侵或抢劫举报
根据警报验证协议,对入侵警报进行后续跟踪。这意味着CSC首先进行警报验证,然后再通知警方。通过视频片段(CCTV)、音频、来自不同领域的后续报告(技术验证)或现场视察进行验证。
开启和关闭维护模式
通过 CSC,您可以通过 Web 界面和网络或电话上的交互式语音回复轻松地将报告单元切换到或退出维护模式。
状态监控 “维护中” 报告
每天 18:00,除非警报处于活动状态,否则将激活您的报告单位的报告。这有助于防止您的报告被错误地设置为 “维护中”,也不会提供警报。
建筑物的消防安全通常由带有烟雾探测器的火灾探测系统来保证,该火灾探测器可以快速检测并发出火灾警报。根据建筑法规,风险增加的建筑物必须自动向GMK(消防队控制室,前身为RAC)和/或PAC(私人警报中心)转发火灾警报。Siemens CSC 被安全和司法部认可并注册为私人警报中心,因此也可以为您处理这些报告。多年来,我们一直是可靠的 GMK 和 PAC 连接的 OMS 供应商。
类型 1 报告
CSC 提供 OMS 服务 Commcenter Type 1(符合 NEN2535 和 NEN-EN 54-21),用于报告您的火灾报警。该服务包括控制室服务以及报告单元和连接的供应和维护。这实现了 99.8% 的可用性、全天候服务和最大的连续性。
受监控的连接
通过定期测试报告监控您的连接。您可以放心,如果连接出现故障,将立即通知您,以便采取适当的措施。
响应火灾警报
行业协会IFV(前身为VEBON)与保险公司协会、荷兰消防队和PAC合作制定了 “通过PAC到GMK的自动火灾报告” 协议。CSC 响应火灾警报的操作模式基于此 VEBON 协议。