客户服务中心 (CSC)
您是否想知道能否以更低的成本实现全天候安全?您想持续专业地监控您的关键警报和技术系统吗?

CSC 在消防安全、安保和楼宇自动化领域提供广泛的服务组合,旨在支持您监控员工、流程和资产,确保业务连续性,同时提高效率和灵活性。
CSC 超越了传统的私人警报中心 (PAC),还主动为您提供服务。所提供的服务由 CSC 根据您的特定需求量身定制。这使操作员可以全天候远程监控您的建筑物和场所。但是,监控也可以以触发器驱动的方式进行,也可以在特定时间进行,例如晚上和周末。CSC 可以通过客户自己的系统管理警报和事件,查看摄像机镜头,拨打和处理电话,并授予对场所或建筑物的访问权限。事故或疑问始终按照商定的程序处理。
服务台
您的客户将有一个单一联系点来报告错误和提出问题。我们能够根据商定的程序管理您自己的服务组织。通过报告,您将深入了解您的服务流程和组织的运作情况。
视频管理
使用视频管理,您的组织可以接收摄像机观察和远程监控。这适用于私有域和公共域。带有可选音频的交互式视频用于远程监视情况。
我们全天候提供广泛的远程实时服务,包括验证和跟踪警报通知、进行巡回监视、提供援助和指导。接管上门工作和监视服务也是可能的,这可以补充现有的人员配备。这样可以有效地处理工作量高峰和人员配备减少的情况。保存的摄像机镜头稍后可以用作入室盗窃、抢劫、绑架和类似事件的证据。通过这项服务,可以充分确保该地点的安全。
客户服务中心还与警察实时视图相连。这意味着我们可以允许警方实时观看您的录像,从而大大增加了逮捕罪犯的可能性。
这些服务可以在您自己的设备上提供,也可以由我们托管。托管的优势是无需在中央硬件和许可证上进行投资。
联系我们
你想知道 CSC 能为你做什么吗?请联系我们,以便我们提出合适的提案:088-333 0033 或 CSC.NL@siemens.com。