Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
美国

芝加哥奥黑尔国际机场

了解西门子 Desigo CC 如何整合芝加哥奥黑尔三号航站楼的楼宇自动化系统,以提高乘客舒适度、优化 HVAC 性能并降低能源和运营成本。

美国芝加哥奥黑尔国际机场

芝加哥奥黑尔国际机场每年接待 7,000 万名乘客,是世界上最繁忙的机场之一,拥有 7 条跑道和 178 个登机口,也是最大的机场之一。该机场是北美最重要的交通枢纽之一,也是许多国际航空公司的主要枢纽。

挑战

3 号航站楼复杂的供暖、通风和空调 (HVAC) 基础设施包括来自不同制造商的不同楼宇自动化系统。机场希望将这些系统集成到一个统一的系统中,以确保最大的建筑物舒适度和最低的能源成本。西门子多年来一直通过全面建筑解决方案(例如门禁控制解决方案)活跃在机场的其他部分,因此只有操作员联系西门子才有意义。

解决方案

西门子健身账单中的Desigo CC和位于奥黑尔的3号航站楼随后成为美国第一座受益于该解决方案的建筑。Desigo CC 基于软件,是控制 3 号航站楼中所有楼宇自动化任务和子系统的主接口。最重要的是,持续优化的气候条件可以为乘客带来真正的舒适感,而他们却不知情后台运行的技术。此外,Desigo CC 可确保持续保持低能耗。

好处

Desigo CC 易于使用,基于 Web 的界面允许随时快速访问所有必需的信息。例如,如果租户抱怨建筑物某个部分的温度,则通过 Desigo CC,服务人员可以访问相关区域的数据并确定问题的原因。纠正错误只需要几分钟,付出最少的努力。Desigo CC 还使用获得专利的 “比较趋势视图” 功能帮助优化建筑物性能。它根据保存的数据比较两个不同时间段的趋势,并优化了建筑物的能耗。Desigo CC 不仅保证几乎无故障运行,还能显著降低码头的能源和运营成本。多亏了 Desigo CC,机场运营商无需担心未来;他们可以扩展系统并根据需要添加新功能。例如,3 号航站楼的火灾探测和安全系统已经连接到 Desigo CC。

Feldschlösschen 啤酒厂,瑞士,消防安全系统

这座建筑就是啤酒

  • 140多年前,Feldschlösschen成立时抱着一个愿景。酿造瑞士最好的啤酒。
  • 由于高温已成为日常生活中的现实,火灾探测系统必须识别什么是危险的,以及啤酒厂的正常工作原理。
  • 保持传统活力的最佳方式:使用最现代化的消防安全系统保护传统。
beer-dsc4719 original - 76d4e4bc53671b6893768ccf1cb3e045129f5926

相关产品和解决方案