移动应用程序
Siemens 提供多种移动设备应用程序,以简化和增强我们产品和解决方案的使用。请在下方查找有关建筑技术应用程序的更多信息。
暖通空调和楼宇自动化应用程序
ABT Go 是一款移动工具,用于对楼宇自动化和控制系统中使用的西门子设备执行调试和维护任务。可用功能有:
- 根据安全认证访问 Siemens 设备执行调试和维护任务
- 支持带有以太网 (BACnet/IP) 通信的西门子设备(DXR2.E... 或 PXC3.E...)
- 快速概览网络中的所有设备(名称、类型、IP 地址、位置、设备 ID)
- 在一个列表中对所有设备进行简单直观的诊断,或通过图形对一台设备进行诊断
- 仪表板可快速概览设备调试状态
- 查看、管理和报告每个数据点的调试状态(未检查、失败、通过)
- 添加/更改 KNX PL-Link 设备的分配
- 指示手动覆盖的数据点和警报中的数据点
- 控制数据点(手动操作)和警报(确认)
- 检查和更改数据点参数和属性(I/O、总线)
- 取代本地用户界面进行调试
下载 ABT Go 应用程序:
使用西门子的 Combi Valve Sizer 应用程序,可以很容易地选择合适的 Acvatix 组合阀和配套的执行器。这样,节能暖通空调设备的设计就变得非常简单了:输入或计算出所需的最大体积流量,选择其他功能,例如螺纹连接类型、PN 等级或 DN 尺寸,然后将显示理想的组合阀类型。匹配的执行器类型也很容易找到。此外,还提供了所有数据表。
现在,合适的电动阀门可供您使用,但您想知道确保所需的体积流量所需的预设。Combi Valve Sizer 也可以为您完成这项工作。如果你想找到某个预设产生的最大体积流量,这也起到了相反的作用。
最新的应用程序版本提供英语、德语、法语、意大利语、西班牙语和俄语版本。产品组合已更新,增加了法兰组合阀和合适的执行器。此外,还实现了两个新功能:
- 您可以通过在体积流量的图形图表上直接获得所选阀门的预设值,然后
- 您只需在图片上轻轻一点即可放大产品图片。
下载 Combi Valve Sizer 应用程序:
西门子的综合楼宇管理平台 Desigo CC 通过原生移动应用提供对楼宇自动化和警报管理的移动远程访问。Desigo CC 应用程序为建筑物管理人员提供了完全的移动性。操作员或建筑物经理可以随时随地快速轻松地访问建筑物设备、优化设置并监控性能。此外,还向用户发送警报,使管理人员可以立即采取行动,并确保所有建筑系统的不间断可用性。该应用针对小型手持式触摸屏进行了优化,具有直观的用户界面,可在任何基于 Android 或 iOS 的智能手机或平板电脑上运行。
Desigo CC应用程序允许操作员查看和处理西门子综合楼宇管理平台Desigo CC的警报和对象。可用功能有:
- 根据安全权限访问 Desigo CC 警报
- 根据类别、学科、状态和时间标准筛选警报
- 命令警报(确认、重置、静音、取消静音)
- 使用类别筛选条件的警报通知
- PIN 码配置以增强保护
- 支持 HTTPS 连接
- 通过短信和电子邮件共享警报信息
- 访问视图以查看已配置对象的当前状态,并可以根据安全权限对其进行命令
下载 Desigo CC 应用程序:
一目了然,你就能看到你的系统在家里还是办公室里运行良好。Synco IC 应用程序为西门子控制器系列 Synco™ 700、Sigmagyr®、Synco™ living 和 Albatros™ 提供用户友好操作的 HVAC 系统。
该应用程序与您的工厂建立加密连接。通过您的 Synco IC 登录,您无需任何配置即可监控和操作所有工厂。支持七种语言:英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、荷兰语和捷克语。
先决条件是固件 5.2 或更高版本的 Synco 网络服务器 OZW772 或 LPB 网络服务器 OZW672 以及 Synco IC 账户。
下载 HomeControl IC 应用程序:
根据自己的喜好调整室温并同时节省能源成本从未如此简单。使用西门子智能恒温器 RDS 应用程序,您可以随时随地控制西门子智能恒温器。
使用 Siemens 智能恒温器应用程序,您可以:
- 监控和控制您的房间温度和湿度水平
- 检查房间的空气质量水平
- 更改恒温器模式(舒适型、经济型和空闲型)的温度设定点
- 为一周中的每一天设定时间表
下载智能恒温器应用程序:
消防安全应用程序
Cerberus DMS应用程序允许操作员查看和处理西门子危险管理站Cerberus DMS的警报和对象。可用功能有:
- 根据安全权限访问 Cerberus DMS 警报
- 根据类别、学科、状态和时间标准筛选警报
- 命令警报(确认、重置、静音、取消静音)
- 使用类别筛选条件的警报通知
- PIN 码配置以增强保护
- 支持 HTTPS 连接
- 通过短信和电子邮件共享警报信息
- 访问视图以查看已配置对象的当前状态,并可以根据安全权限对其进行命令
下载 Cerberus DMS 应用程序:
消防安全应用程序和驱动程序 创造完美的场所。
Security 应用程序
支持在智能手机或平板电脑上快速、安全、用户友好地访问来自 Siveillance VMS 系统的视频。
Sivellance VMS 视频主要特点:
- 视频推送:该功能允许您将视频从移动设备的摄像头直接推送到 Siveillance VMS 解决方案
- 控制输出和事件,例如打开和关闭门以及开启或关闭灯
- 查看、定义和创建导出
- HTTPS 支持安全连接
- 查看来自一台或多台摄像机的实时视频
- 播放录像
- 控制平移倾斜变焦摄像机
- 设置多台服务器并连接到来自不同站点的摄像机
- 提供多种语言版本
下载 Siveillance VMS 应用程序:
Sivellance MobileAccess 将你的智能手机变成了数字钥匙。有了这个应用程序,你可以打开在 Siveillance MobileAccess 中与你共享的门。
下载 Sivellance MobileAccess 应用程序:
通用应用程序
使用行业在线支持应用程序,您可以随时随地访问有关西门子工业所有产品的300,000多份文档。主要功能是:
- 扫描您的产品代码/EAN 代码,直接显示有关您的 Siemens Industry 产品的所有技术和图形数据(例如 CAx 数据)。
- 通过电子邮件发送您的产品信息或条目,以便直接在工作站处理信息。
- 在方便时将您的请求发送给技术支持。使用扫描或拍照功能可以轻松添加详细信息。
- 使用离线缓存功能将您最喜欢的内容保存到您的设备中。这样,即使没有网络覆盖,您也可以拨打这些参赛作品、产品和会议。
- 将 PDF 文档传输到外部库。
- 内容和表面有六种语言版本(德语、英语、法语、意大利语、西班牙语和中文),包括临时切换到英语。