跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

消防与生命安全-消防安全城市

更智能的消防系统有助于使建筑物——从数据中心和医院到校园和仓库——更加安全。了解西门子全面的消防安全产品组合,找出最适合您的建筑类型的消防安全产品。

更智能的保护对每栋建筑都很重要

获取保护人员、资产和建筑物所需的最有效的消防和生命安全解决方案、产品和服务。西门子技术认证技术人员负责安装、维修和扩展 Desigo 和 Cerberus PRO 系统。从零售银行和餐馆到大学和高层建筑,西门子灵活的消防安全产品组合可以帮助您保护业务。

以群山为背景的繁华印度城市鸟瞰图,这里有现代建筑、道路和基础设施

小而简单

小型建筑物的类型

零售办公室或银行

零售办公室或银行需要简单、用户友好的消防安全控制措施以及针对不同区域的灵活探测标准。

一个人站在一堵大白墙前,墙上有一条蓝线。

餐厅

小型餐厅的环境各不相同,例如厨房、酒吧、餐厅、洗手间和存储设施,需要简单、用户友好的消防安全系统和灵活的检测标准。

一个人坐在一张桌子旁,拿着一盘食物和一杯水。

其他小型建筑物类型

小型零售店、诊所、便利店和其他小型建筑物通常还需要简单、用户友好的消防安全控制系统,并提供灵活的探测选项。

奥地利萨尔茨堡的一栋西门子办公楼的照片。

Siemens 消防安全解决方案概述

西门子提供经济高效的50点火灾报警系统、Cerberus PRO或Desigo消防安全,以及一系列标准到高级智能探测系统,以确保小型设施的安全和健全。

亮点

  • 安装、控制和维护简单
  • 操作简便,可确保客户始终安全
  • 远离面板的灵活监控功能
  • 全系列烟雾探测,包括多标准
  • 使用 PAD-5 进行发布和 NAC 扩展
  • 支持发布以支持预动作/洪水

高效

  • 安装和自动编程快速而简单,最大限度地减少了企业启动和运行的延迟
  • 直观的菜单和面板上的清晰信息提供直观的操作
  • 计划与未来的 Siemens 探测器和外设兼容
  • 所有主要设备均内置隔离(ISOTechnology),无需额外付费,可通过更快的故障排除和维护来确保更好的保护和业务连续性

灵活检测

  • 经济高效的热、光学和热/光学探测器
  • 经过 UL-268 认证的探测器,内置隔离,ISO 技术
  • 高度灵敏的 ASAtechnology 多标准探测器以 “无误报保证” 为后盾,可保护敏感或高价值区域
  • 根据环境条件提供 20 多种标准、预设的检测配置文件

小巧而强大

  • 远程消防终端提供灵活的系统控制
  • 用于中央监控服务的集成 DACT
  • 通过 1 个 A 类或 2 个 B 类电路连接探测器
  • 4 个系统继电器(警报、监控、故障、可编程)
  • 2 个辅助电源连接
  • 电池充电装置可在停电时运行

中等且多样

中型建筑物的类型

门诊手术中心

手术中心在高效和安全的情况下可以成功运作。如果将停机时间或干扰降至最低,患者满意度和积极的健康结果就会提高。西门子提供火灾报警系统、Cerberus PRO Compact或Desigo消防安全紧凑型,以及种类繁多的火灾探测器,以确保门诊手术中心等医疗机构能够高效地投资于生命安全。这些系统确保教职员工和患者不会被安全问题分散注意力,而是专注于患者护理。

一个人站在大屏幕前,屏幕上显示着蓝色背景的图表。

K-12 学校

K-12 学校需要保护我们最宝贵的资产,即我们的孩子。符合规范和标准并为扩展和迁移到最新技术提供平台的消防和生命安全保护至关重要。

创新且可联网的火灾报警系统,即Cerberus PRO Compact或Desigo消防安全紧凑型,以及种类繁多的火灾探测器,确保在发生火灾时,教职员工和学生受到保护。Siemens 还为高中校园等大型应用提供批量通知解决方案。

三个学生走到学校门口。

Siemens 紧急疏散功能

批量通知解决方案确保关键的紧急信息得到传达

  • 紧急语音通信系统作为 Cerberus PRO 和 Desigo 消防安全火灾报警系统的附加组件提供
  • 通过 Siemens 楼宇和生命安全管理站进行远程通知和实时 IP 摄像机

Siemens 消防安全资源

酒店

酒店需要高度可靠、灵活和智能的消防安全系统来保护设施。更重要的是,保护客人,同时避免不必要的警报或系统故障打扰他们,这一点至关重要。

西门子提供智能的250点和500点火灾报警系统,即Cerberus PRO Compact或Desigo消防安全紧凑型,以及种类繁多的创新火灾探测器,以确保酒店符合法规,并为客户提供安全、舒适和无忧的住宿。

酒店房间里有一张床、窗户和办公桌。

电子房屋

电子房屋需要符合规范和标准的消防和生命安全保护,并为扩展和迁移到最新技术提供平台。它还为每种应用提供全面保护,以满足最特殊的要求,例如含有爆炸性或易燃材料的区域、交通不便的空间以及具有美学或建筑限制的历史建筑。

Sinorix 灭火系统可从小型设施扩展到大型设施,释放清洁剂,确保在关键资产受损之前,在几秒钟内消除任何火灾威胁。Cerberus PRO Compact或Desigo消防安全紧凑型创新型火灾报警系统以及种类繁多的火灾探测器可确保在发生火灾时设施及其资产和居住者受到保护。

一个人站在墙上的 Siemens 徽标前。

Siemens 消防安全解决方案的特点

Sinorix 是一种可定制的灭火解决方案,可保护关键任务区域并防止附带损害

  • Sinorix 5112 采用环保液体,快速、可靠,最重要的是对设施员工来说是安全的
  • 可以使用不同的 ASA 参数集,也可以根据时间变化进行切换或适应进程
  • 即使在经常变化的环境条件下也能进行持久、可靠和早期的火灾探测
  • 在不中断业务运营的情况下支持现代化的面板

Siemens 消防安全资源

其他中型建筑物类型

购物中心、旅馆、仓库、办公室和其他中型建筑需要符合法规和标准的消防和生命安全保护,并为扩展和迁移到最新技术提供平台。

Cerberus PRO Compact或Desigo消防安全紧凑型创新型火灾报警系统以及种类繁多的火灾探测器可确保在发生火灾时设施及其资产和居住者受到保护。

一个身穿蓝衬衫和一顶白帽子的人站在建筑物前。

Siemens 消防安全解决方案概述

亮点

  • 灵活且可扩展的面板,可以联网并与 Siemens 建筑/生命安全管理系统集成
  • 系统包括广泛的探测器产品组合,包括适用于不同环境的多标准 Fire/CO,以及无误报保证
  • 可选管理站提供对联网建筑系统的详细洞察和控制
  • 使用 Building X Fire Apps 通过云端的加密数字连接远程数字连接至多个火灾报警系统
  • 远程查看诊断

创新检测

  • 多标准,Siemens ASAtechnology 具有火灾和独立一氧化碳探测功能,带有可听的底座
  • 广泛的绿色、非电离检测产品组合,具有 20 多种预设应用/环境设置,以及适用于各种清洁到肮脏环境的低温/高温警报
  • 使用远程 Siemens 探测器使用空气采样检测 MRI 区域
  • 探测器符合 UL-268、UL2075 和 NFPA 720

没有虚假警报

  • 每个采用 ASAtechnology 的探测器都保证不会屈服于欺骗性现象
  • ASAtechnology 探测器的无误警报保证可确保误报不是探测器故障造成的,并大大降低了出现不必要警报的可能性

可靠且灵活

  • 可以联网多达 32 个具有 250 或 500 个点的面板,以便将来对建筑结构进行改造或扩建
  • 对系统进行远程分析和评估可提供实时的系统状态以及改进的服务规划
  • 直接在面板上自动配置设备和设置探测器配置文件
  • 配备西门子 MXL 消防系统的设施现在可以升级到 Cerberus PRO Compact 或 Desigo 消防安全
  • 所有主要设备均内置隔离(ISOTechnology),无需额外付费,由于更快的故障排除和维护,可确保更好的保护和不显眼的干扰性服务

大而精致

数据中心

对于数据中心而言,避免停机或运营中断极为重要。识别和解决火灾和环境变化对于业务成功和连续性至关重要。

Siemens 提供行业领先的产品组合,以保持数据中心的安全和正常运行。Cerberus PRO 模块化和Desigo Fire Safety Modular系统是一款极其强大的探测系统,具有广泛的预警和高灵敏度探测组合。Sinorix 灭火系统可从小型设施扩展到大型设施,释放清洁剂,确保在关键资产受损之前,在几秒钟内消除任何火灾威胁。

Siemens 消防安全解决方案亮点

  • 提供最高级别早期检测、报警和抑制保护的完整解决方案
  • 业界领先的火灾探测灵活性
  • 适用于超预警火灾探测 (VEWFD) 的强大产品组合
  • 使用 Building X Fire Apps 通过云端的加密数字连接远程数字连接至多个火灾报警系统

预警火灾探测

  • 来自 Siemens 的高灵敏度 ASAtechnology 检测,符合 NFPA 720、NFPA 76(电信)、UL-268 和 UL-2075
  • Desigo Fire Safety Modular 和 Cerberus PRO 模块化系统为大多数 VESDA Net 设备提供经济高效的高级接口

最大限度地保护资产

  • Sinorix 是一种可定制的灭火解决方案,可保护任务关键区域并防止附带损害
  • Sinorix 5112 采用环保液体,快速、可靠,最重要的是对设施员工来说是安全的
  • PAD-5 提供可寻址的发布和通知设备电路
  • 双向放大器系统 (BDA) 可用于为急救人员提供可靠的无线电覆盖

可靠和创新的控制

  • Desigo Fire Safety Modular 和 Cerberus PRO Modular 是首屈一指的火灾报警系统,提供创新的控制、探测和消息传送功能
  • TXR-320 释放面板集洪水、预作用和药剂释放于一个传统面板中
  • 建筑和生命安全管理系统提供网络系统的实时、自定义视图

锂离子电池储能系统

西门子是保护锂离子储能系统(UL)的领先解决方案供应商,为Desigo Fire Safety Modular和Cerberus PRO 模块化和生命安全管理系统推出了FDA系列吸气式烟雾探测器。

我们采用 FDA241 探测器的解决方案提供独特的双波长技术,可及早检测待处理的锂离子电池热事件,从而在起火之前有更多时间进行缓解。

Aspirating smoke detectors 主要用于点探测器无法使用或用途有限的区域。其中包括锂离子电池储能系统 (BESS)、不间断电源 (UPS) 和需求管理洁净室等无法进入或受限制的区域。识别和解决火灾和环境变化对于业务成功和连续性至关重要。

具有关键视觉设计的锂离子电池的视觉呈现。

Siemens 消防安全解决方案的特点

  • VdS 已获批准
  • FDA241 探测器使用两种波长,可以区分烟雾和欺骗现象。
  • ETL 已列入电气安全标准
  • Siemens FDA 探测器使用两种波长,可以区分烟雾和欺骗现象。
  • 获得专利的双波长检测技术可以可靠地检测锂离子气体颗粒,从而对即将发生的锂离子电池过热失控事件发出预警。
  • 专为即使在最苛刻的环境条件下也能提高检测可靠性而设计。
  • FDA 探测器可轻松集成到 Siemens 的消防系统中。
  • 事实证明,FDA241 装置能够在电池失效前的热失控期间可靠地检测锂离子电池排气颗粒。这是防止BESS设施内发生灾难性事件的关键。
  • 该探测器提供多达三种操作模式:超灵敏、自动识别和坚固。此外,可以定义和编程警报阈值。
  • 可选,每个 FDA241 都支持可编程的净化功能以及可编程的 4-20 mA 远程输出,可显示烟雾水平和气流速率。

Siemens 消防安全解决方案应用

  • 锂离子电池储能系统 (BESS)
  • 不间断电源 (UPS)
  • 需求管理洁净室

Siemens 消防安全资源

大学校园

校园环境可能带来独特的挑战。一种尺寸不适合所有人。建筑物大小不同,功能也不同。混合设备环境可能使评估安全系统变得困难。人口多种多样,经常分散。

Siemens 行业领先的火灾报警系统可以联网,实现集中控制。面板和探测器是根据建筑物的大小或功能安装的。Sinorix 抑制系统保护图书馆等高价值资产,而群发通知则允许与全部或部分人口进行通信。

巴斯大学(University of Bath)校园的照片,蓝天晴朗,中心是一座大型建筑。

Siemens 消防安全解决方案的特点

  • 灵活的网络配置
  • 全套检测选项
  • 采用 ASAtechnology 的探测器不提供误报保证
  • 常规和智能释放选项 • 管理站可查看详细的网络视图
  • 使用 Building X Fire Apps 通过云端的加密数字连接远程数字连接至多个火灾报警系统
  • 专为与其他建筑物/面板联网而开发
  • 根据空间利用率按类型或设置更改探测器
  • 可以设置 ASAtechnology 探测器来确保,无论是在宿舍里燃烧的爆米花还是淋浴产生的蒸汽,误报都不会成为问题
  • 一氧化碳检测可以保护学生居住的地方
  • Sinorix 抑制清洁剂,可保护可能被水损坏且不会对学生构成威胁的贵重物品
  • PAD-5 提供可寻址的发布和通知设备电路

批量通知功能

  • 根据收件人改变消息内容
  • 涵盖室内和室外空间以及特定的个人或群体
  • Desigo Fire Safety 模块化和 Cerberus PRO 模块化语音系统用于语音疏散和 MNS 的基石

高层建筑

高层建筑需要与其功能一样多功能的保护。无论空间是商业、住宅、办公室还是二者的某种组合,租户都依赖最高级别的保护。

西门子Desigo Fire Safety Modular和Cerberus PRO Modular系统因便于寻呼和背景音乐而被列为UL名单,可提供日常舒适感,但能够被征用以提供紧急语音疏散。建筑物和生命安全管理站提供了网络系统的详细视图。

玻璃墙高层建筑的地面到天空的视图。

Siemens 消防安全解决方案的特点

  • 同时发送有针对性的各种消息
  • 无需使系统离线即可升级火灾报警软件
  • 全系列探测器包括多标准
  • 管理站可查看详细的网络视图
  • 使用 Building X Fire Apps 通过云端的加密数字连接远程数字连接至多个火灾报警系统
  • 双向放大器系统 (BDA) 可用于为急救人员提供可靠的无线电覆盖

多标准检测功能

  • 使用组合式火灾/一氧化碳探测器为住宅区增加价值
  • ASAtechnology 探测器可消除由灰尘、香烟烟雾或烧焦的食物引起的虚假警报
  • 所有主要设备均内置隔离(ISOTechnology),无需额外付费,可通过更快的故障排除和维护来确保更好的保护和业务连续性

集中控制功能

  • 管理站允许根据用户功能和技能自定义视图和控制
  • 通过集成摄像头对事件进行视觉确认
  • 集成建筑系统以简化建筑物管理

卓越的生命安全功能

  • 300 条自定义消息支持按楼层精确发布通知
  • 环形架构和 X 类布线可增强生存能力
  • 探测到火灾时电梯被捕并返回大厅
  • 数字音频超越了海量通知系统规格并支持清晰的消息

医院

医院需要为关键环境以及不断变化的患者、工作人员和访客提供消防和生命安全保护。

西门子提供最先进的 Desigo Fire Safety Modular 和 Cerberus PRO 模块化、批量通知和生命安全管理系统。ASAtechnology 探测器具有低温和高温警告,可确保血库和其他敏感区域受到保护。Desigo Fire Safety Modular 和 Cerberus PRO 模块化系统提供电梯召回和远程报警器,可连接到护士呼叫站以促进应急响应。

两名医护人员在带有大窗户的明亮医院走廊里并肩行走。一个人穿着白色外套,拿着剪贴板,一边说话一边打手势;另一个人穿着蓝色磨砂膏,手里拿着一个咖啡杯和一个文件夹。

Siemens 消防安全解决方案的特点

  • Desigo Fire Safety Modular 和 Cerberus PRO 模块化系统为多模式生命安全系统奠定了基础
  • 多标准探测器支持特定区域检测;病房一氧化碳检测
  • 生命安全管理站提供对网络系统的集中控制
  • 管理站可查看详细的网络视图
  • 使用Building X Fire Apps通过云端的加密数字连接远程数字连接至多个火灾报警系统
  • 双向放大器系统 (BDA) 可用于为急救人员提供可靠的无线电覆盖
  • 所有主要设备均内置隔离(ISOTechnology),无需额外付费,可通过更快的故障排除和维护来确保更好的保护和业务连续性

批量通知功能

  • 按位置或人物定位消息
  • 室外和室内空间的保护和通知
  • 与关键医院系统集成

控制和通信功能

  • Fire panel 支持 300 条按事件类型标记的消息
  • 管理站集中控制消防系统,集成摄像机提供实时可视事件确认
  • 可选集成关键建筑系统
  • 远程查看和通知事件

设施升级选项

  • 将 MXL 面板升级到更快的处理器和更高级功能的迁移解决方案
  • 迁移后的面板与高级 ASAtechnology 探测器选项兼容

其他大型建筑物类型

药品、联邦政府大楼、公寓楼、公司办公室和工业设施等可能需要专门的保护方案。

Siemens 为普通和非凡事物提供保护。从办公室到仓库再到洁净室,具有高级探测选项的Desigo Fire Safety Modular和Cerberus PRO模块化系统均覆盖它们。批量通知为配备语音的火灾报警系统增加了一层保护和通信功能。

英国伦敦一条繁华的城市街道,有高层建筑,行人和车辆混合在一起。

Siemens 消防安全解决方案的特点

  • Desigo Fire Safety Modular 和 Cerberus PRO Modular 与 Cerberus PRO Modular 兼容 CO检测、抑制、批量通知和其他生命安全技术
  • 多标准探测器几乎可以准确检测从干净到肮脏的所有环境中的火灾
  • 可选的生命安全管理站,提供最全面的保障
  • 管理站可查看详细的网络视图
  • 使用 Building X Fire Apps 通过云端的加密数字连接远程数字连接至多个火灾报警系统
  • 双向放大器系统 (BDA) 可用于为急救人员提供可靠的无线电覆盖

批量通知功能

  • 按位置或人员区分消息
  • 室外和室内空间的保护和通知
  • 多模式方法可实现最有效的沟通

高级检测功能

  • 多个 VESDA 探测器连接到 Desigo Fire Safety Modular 和 Cerberus PRO Modular,可对高度敏感区域进行全面探测
  • 广泛的检测产品组合包括 ASAtechnology,它支持 20 多种环境配置文件,可涵盖大多数应用程序
  • 从具有可选一氧化碳、温度曲线、高温和低温警告或应用配置文件的探测器中进行选择

抑制选项

  • Sinorix 5112 提供无水抑制功能,可在不伤害人员或财产的情况下保护关键资产
  • Sinorix NXN N2 是一种天然存在的环境友好型惰性抑制剂,对多种类型的火灾具有出色的抑制性能,并且在激活时不会留下残留物。
  • Desigo Fire Safety Modular 和 Cerberus PRO 模块化系统和 TXR-320 允许在一个传统面板中选择预作用、洪水或毒剂释放
  • PAD-5 提供可寻址的发布和通知设备电路

Siemens 消防安全创新

无论是现在还是将来,Siemens 都为决策者提供最高效的消防和生命安全产品和服务。

一款紧凑、时尚、现代的设备,采用金属表面处理和数字显示屏。

Cerberus

西门子的配电自动化、危险管理和消防系统可帮助您保护重要物品并提高配电网的可靠性和可用性。

Desigo 消防安全系统

保护建筑物免受火灾风险,为居住者提供安全、健康、宜居的环境。

Siemens Desigo 集团产品组合徽标采用透明背景和现代、时尚的设计。
标有红色灭火气瓶

Sinorix NXN N2 — 自然抑制技术

一种天然存在的惰性抑制剂,对环境友好,对多种类型的火灾具有出色的抑制性能,并且在激活后不会留下残留物。

Building X Fire Manager

通过远程监控消防系统、通过无干扰测试 (DFT) 轻松测试探测器、系统报告和高效的维护计划,管理建筑物的消防安全。

银色 MacBook Pro 笔记本电脑,屏幕上显示 Fire Manager 软件界面。
西门子徽标采用齿轮的风格化表示,并以粗体显示 “Siemens” 一词。

ISO 技术和 UL-268 第 7 版

作为 20 多年来唯一一家提供 “无误报保证” 的制造商和 ISOTechnology 的发明者,我们很自豪能够为您带来持续超过新 UL 标准的高性价比检测产品组合。

ACEND Notification

利用下一代传统室内通知设备产品组合最大限度地提高消防安全性。ACEND 通知设备的表现优于竞争对手,具有多项优势,包括较低的电流消耗。

Siemens ACEND 钥匙图案,带有深蓝色背景的发光戒指。

开启您的旅程