气候变化是我们这个时代最重大的挑战之一,建筑物在全球碳排放中起着巨大的作用。澳大利亚投资管理公司阿什布里奇资本代表德国投资者大西洋基金于2020年开始了其可持续发展之旅。他们的目标是:在2400万澳元的投资支持下,通过能效升级显著减少这座22,000平方米建筑的碳足迹。解决方案:与我们签订能源绩效合同。

all
Desigo CC
Desigo CC 是我们先进的建筑管理系统软件平台,旨在统一和简化对智能建筑系统的控制。
气候变化是我们这个时代最重大的挑战之一,建筑物在全球碳排放中起着巨大的作用。澳大利亚投资管理公司阿什布里奇资本代表德国投资者大西洋基金于2020年开始了其可持续发展之旅。他们的目标是:在2400万澳元的投资支持下,通过能效升级显著减少这座22,000平方米建筑的碳足迹。解决方案:与我们签订能源绩效合同。
可持续升级:河滨中心以智能技术为基础,以减少碳足迹。
效率是有回报的:河滨中心的运营成本显著降低。
没有妥协的余地:河滨中心可以节省能源,而不会在租户舒适度方面偷工减料。
河滨中心现代化的核心是Desigo CC建筑管理系统(BMS),用于控制、监控和管理建筑物。它将计量和照明连接到一个系统中,为阿什布里奇资本提供了全面的可见性。作为西门子Xcelerator产品组合的一部分,Desigo CC可确保适应未来需求。


能源绩效合同涉及2400万澳元的投资,涵盖升降机电机、智能电表、LED照明和屋顶太阳能系统。他们共同将河滨中心的能耗降低了40%,电力成本降低了一半,并使该建筑的能源性能超过了250%。
为了确保已有40年历史的河滨中心继续提供高性能,我们在墨尔本的远程数字服务中心全天候监控建筑物。数据驱动的维护有助于 Ashbridge Capital 在问题影响租户或建筑物性能之前解决问题。

Siemens 一直是我们可持续发展之旅中的绝佳技术合作伙伴。我们基本上达到了我们想要的每一个目标,并且在能源性能方面的表现比我们高出250%。