复合材料设计速度提高了 30%。
机器学习 (ML) 模型可加速性能预测和设计优化,减少测试周期和材料成本。
产品复杂性已达到前所未有的水平。融合技术、多物理场交互和压缩的开发周期压倒了传统的工程方法。问题不在于是否采用人工智能驱动的模拟... 而是你可以以多快的速度部署它。
能力 | Simcenter | 传统的点状工具 |
|---|---|---|
物理报道 | 15 个以上的集成域名 | 5-8 个域名(单独的工具) |
人工智能集成 | 整个平台上的原生 AI/ML | Limited 或仅限附加组件 |
云可扩展性 | 内置云和 HPC 扩展功能 | 本地或有限的云 |
设计测试集成 | 无缝的虚拟物理关联 | 手动数据传输 |
数据管理 | 集成的 PLM 和数字主线 | 外部或无可追溯性 |
部署灵活性 | 云、混合、本地 | 主要是本地 |
平台开放性 | 开放 API,多 CAD 支持 | 专有的、有限的集成 |
用户可访问性 | 为专家和非专家提供基于角色的服务 | 仅限专家的界面 |
Simcenter 拥有全面的人工智能仿真和测试解决方案组合,涵盖整个产品生命周期,使工程团队能够预测产品性能并通过数字双胞胎减少物理原型设计。

机器学习 (ML) 模型可加速性能预测和设计优化,减少测试周期和材料成本。

通过使用 AI 训练的模型预测多物理场性能,加速几何优化。

人工智能驱动的协同仿真可以在不到一分钟的时间内比较多个设计变体,以实现更具创新性的设计迭代。
传统的工程方法难以应对多领域的复杂性和分散的工作流程。由人工智能提供支持的 Siemens Simcenter 改变了开发流程,缩短了上市时间并降低了原型设计成本。

传统的工程方法无法处理当今的多域产品的复杂性。了解 Siemens 工程仿真工具如何转变工作流程,更快地交付优质产品。

坚持现状的隐性成本:为什么产品开发需要闭环和开放架构方法

制造商正在利用仿真和人工智能的力量来改变产品开发。借助 Siemens Simcenter 探索推动仿真工程未来的尖端方法。

使用 AI 驱动的解决方案实现工程流程现代化的重要路线图。通过真实客户项目示例,学习如何使用 AI 推动业绩。

有关 AI 驱动的工程仿真解决方案的最常见问题的答案
四十年来,Altair 的客户一直在探索可能性科学。在推动下,利用火箭科学和数据科学的融合 高性能计算,我们共同使不可能成为可能。
随着 Altair 技术加入全球 #1 工业软件公司 Siemens,我们已准备好帮助您更快地创建、更智能地构建,并扩展超出我们想象的规模。
与传统解决方案不同,Simcenter 提供统一的性能工程方法——从早期概念到设计、工程、制造和运营。

Simcenter 强大的预测仿真和测试应用程序
西门子对卓越仿真的承诺一直得到领先行业分析师、知名奖项和全球认证的认可。

Gartner:被公认为产品生命周期管理领域的领导者
Forrester:在 Digital Twin 平台上表现强劲
IDC:CAE 软件收入和创新领域的市场领导者

CIMData PLM 仿真创新卓越奖
汽车新闻 PACE 高级工程技术奖
《工业周刊》最佳工厂奖(多个西门子制造基地)

深受 6 大洲的《财富》500 强公司的信赖
经过 ISO 9001 认证的质量管理
经过 ISO 27001 认证的信息安全
符合 SOC 2 II 类标准的云基础架构