Siemens Dynamo 是我们的开放式创新计划。我们通过向西门子部门、客户和合作伙伴介绍新产品,帮助初创企业将新产品推向市场。我们热衷于与专注于工业 4.0 和数字化转型的公司合作。
联系 Siemens Dynamo
Siemens提供的协作模式很少,初创企业可以并行采用多种模式。没有具体的顺序,协作模式是与西门子团队共同根据案例量身定制的。以下是不同模型的精选示例。
我们与初创公司合作的最常见方式是选择那些为Siemens产品组合提供补充产品的初创公司。Ecosystem 合作伙伴通常会集成到我们的一种或多种产品中。
Instrumental 为品牌和制造商开发和生产消费品和关键任务电子产品建立了领先的制造业人工智能和数据平台。该平台优化了装配、运营和质量控制流程,以加快上市时间、提高产量、消除返工并节省工程时间。 当与 Teamcenter Quality 相结合时,Instrumental 支持西门子的闭环质量方法。 这有助于电子设备制造商从质量管理转向质量优化。Instrumental 的解决方案可以在以下网址购买 Siemens 数字交易所。
Boardera 软件 专注于帮助PCB制造商和EMS组装商使用专为PCB行业打造的尖端电子商务工具将其服务上线。使用智能设计和自动化可以大幅减少管理费用、成本和交货时间。自 2022 年 8 月起, Boardera的服务也可以通过西门子的PCB Flow平台获得。
Cybellum的产品安全平台和服务使设备制造商能够管理其跨业务部门和生命周期阶段的网络安全运营的主要方面。从 SBOM 到漏洞管理、合规性验证和事件响应,各团队确保其互联产品从根本上安全和合规——并保持这种状态。 Cybellum 的组合产品与西门子的 Polarion 应用程序生命周期管理解决方案 (ALM) 使用户能够在整个工程周期中管理网络安全和安全威胁。Cybellum 于 2021 年被 LG 电子收购。
一种更先进的合作模式正在将初创公司产品添加到Siemens产品组合中。一种或多种创业解决方案已添加到西门子的价格手册中,并可由西门子的直接和间接销售渠道提供。
Cybord 提供电子元件分析解决方案,提高对产品可靠性的信心。Cybord 的可视化 AI 分析可确保 100% 电子元件的质量、真实性和可追溯性。它减少了报废率、故障率和浪费,最终增加了客户利润。 Cybord 的解决方案是西门子产品的一部分 在电子市场上。
Portcast总部位于新加坡,为国际运输提供预测性可见性和需求预测。该平台利用专有的机器学习和生成式人工智能,每天处理来自370多家海运承运人和航空公司、6,000多艘船只、1,200个港口、与45多个终端直接集成的500多万个数据点。 西门子数字物流于 2023 年与 Portcast 合作 为托运人和货运代理提供更具弹性和透明度的供应链。Portcast 也可在 Siemens Xcelerator Marketplace。
实时机器人 提供了一套强大的软件工具,用于对机械臂及其所用系统进行编程。它们可以自动编程和执行机器人动作,从而省去了操作机器人的困难和昂贵的方面。对路径计划进行可视化、优先级排序和仿真,以使用以下方法验证机器人程序 无缝 Process Simulate 插件。
与西门子的合作可以采取联合研究项目的形式。Siemens 可以邀请合作伙伴加入由外部研究机构资助的项目,或者在某些情况下,直接为其提供资金。
Retrocausal 是人工智能驱动的智能增强系统的行业领导者,该系统可帮助制造业工人避免装配错误、提高日常工作效率并改善他们推动的流程。其装配Copilot™ 和Kaizen Copilot™ 产品使用机器学习、计算机视觉和人工智能来持续指导、跟踪和分析装配过程。Retrocausal 加入了 西门子前沿 2021 年的计划,以及 开发了与 Siemens Process Simulate Human 的集成 作为资助研究项目的一部分。下一步是连接西门子的 Opcenter Execution 平台,以便 简化生产 并更有效地管理质量。
SkillReal 正在实现其使命,即为各行各业提供准确可靠的下一代Digital Twin技术,帮助全球制造商显著缩短批量生产时间,提高生产效率和质量。通过与西门子的合作,SkillReal 能够 获得鸟类基金会的资助 — 投资联合技术研究项目的美以基金。自 2023 年以来, SkillReal 也是西门子的投资组合合作伙伴。
Cybord上面列为投资组合合作伙伴,由于与西门子合作,也得以获得研究资金。2019 年,以色列的西门子加入了 以色列创新局的跨国企业计划,2020年11月,Cybord成为第一家在该框架内获得补助金的初创公司。
Siemens Dynamo计划不包括投资内容,但是,在少数情况下,这种合伙关系会导致与西门子或其合作伙伴的股权讨论,而且很少有人达成协议。
Inspekto 支持开箱即用的视觉质量检测,无需视觉解决方案或 AI 方面的专业知识。Inspekto 易于部署和使用,可扩展,可为现有自动化系统提供必要的连接。Inspekto 于 2020 年 2 月加入 Siemens Dynamo 计划,当时是 被西门子数字工业公司收购 2024 年 2 月。在此期间,它被部署在不同的西门子工厂,并一直在与Siemens Industrial Edge进行整合。另请参见这个 Inspekto 在 SPS 2024 上的演讲。
IOTech 来自耶路撒冷的多材料增材制造技术可以以高分辨率和高速处理几乎所有经过行业认证的材料。2019 年,我们向创新合作伙伴 ASM Assembly Systems GmbH & Co. 推出了 IoTech千克。这导致了成功 技术合作和资本投资。ASM SMT Solutions 首席运营官 Guenter Schindler 在这里谈到 ASM SMT 与 Siemens Dynamo 的合作。
西门子股份公司是一家超大型跨国企业,跨越多个领域,包括数字工业、智能基础设施、交通等。有时候,初创企业合作的首选途径是供应商关系。
Percepto 通过提供全面的全自动解决方案,正在彻底改变检查和监控重要基础设施和资产的方式。自2022年以来,西门能源一直在使用Percepto来监控发电厂。
工业制造过程人工智能解决方案的领先开发商Razor Labs(TASE:RZR)于2022年3月宣布 被 Siemens Energy 选中在其位于以色列的运维基地进行试点,用于站的冷却系统。DataMind AI 可预测该站的未来电力供应,验证冷却系统性能的最佳性和电站的最佳输出。
我们知道合作为创新带来的价值。了解Dynamo为初创企业、技术合作伙伴和西门子公司带来的价值。
好处包括:
让我们一起创新。
对技术和人以及两者的结合充满热情。
专注于带领初创企业踏上我们的数字化转型之旅。
一位思想开放的通才,热衷于创造可持续的产品创新。
一位技术爱好者,喜欢弥合尖端技术和客户需求之间的差距。
初创企业成功完成试点项目后,大使 整合 初创公司有不同的方式 进入他们的工作流程 (见上文)。大使来自 不同的 Siemens 机组 并且有不同的领域 与创新和技术相关的专业知识。
由于每家公司都是独一无二的,因此我们会单独处理每家公司。如果您是工业 4.0 领域的创新型公司,希望通过合作伙伴关系扩大规模,我们鼓励您通过电子邮件联系我们,地址为 dynamo.il@siemens.com。