跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
可持续性

推动过渡:能源效率和电气化

作者:能源效率运动董事总经理迈克·乌米克

编者注:作为《纽约2026年气候周美国故事》特邀撰稿人系列的一部分,我们邀请了能源效率运动(EEM)董事总经理迈克·乌米克来探讨有关能源效率和电气化的这些关键话题,该系列由与西门子合作,通过合作和集体行动推进可持续发展的组织的心声。(Siemens 是以下组织的成员 EEM。)

全球能源转型正在进入一个新阶段。多年来,各组织主要从长期气候承诺的角度来实现脱碳。如今,不断上升的能源需求、电网限制、地缘政治的不确定性和工业增长的共同作用迫使领导人将注意力集中在一个更直接的问题上:如何在增强未来弹性的同时保持竞争力。

同时,电力需求正在加速,部分原因是数字化和人工智能,而许多市场的能源基础设施正面临越来越大的压力。商界领袖现在不仅通过可持续发展目标来评估能源决策,还通过可负担性、安全性、运营连续性和投资回报率来评估能源决策。

这种转变代表了组织对过渡的看法的重要演变。改善能源绩效、减少排放和增强运营弹性所需的技术已经存在。对于许多公司来说,挑战不再是寻找解决方案。它正在持续大规模地实施这些措施。

行业领导者必须明白一件事:在未来几年中保持最具竞争力的组织将是那些将能源效率和电气化视为互补战略的组织,将两者结合起来以降低风险、增强弹性并创造持久的商业价值。

能源效率和电气化如何提高工业竞争力和业务弹性

因为它们可以解决同一个问题的不同部分,没有一个能让你独自解决这个问题。

Electrification 使我们能够将热能和运输等终端用途转移到可以脱碳的电网上。能源效率决定了我们实际需要多少发电、电网容量和资本才能使这种电气化变得负担得起和可交付。根据国际能源署自己的净零排放路径计算数字,与电气化相比,能效对工业脱碳的贡献更大。然而,大多数组织仍然将它们作为独立的工作流来运营,有不同的预算和独立的所有者,他们争夺相同的资本,而不是相互复利。

我从商界领袖那里听到的最常见的误解是电气化是 这 答案和能源效率是次要考虑因素。实际上,通过提高能效消除的每一个需求单位都是新一代、输电和电网基础设施的单位,不再需要在时间压力下建造。

第二个常见的误解是将能源效率纯粹视为成本降低或环境复选框。在工业环境中,它是一种战略杠杆。它可以保护利润率免受燃油价格波动的影响,在能源供应受限时保障产出,并创造了运营灵活性,可以根据业务需求而不是电网限制进行电气化。

总而言之,能源效率和电气化会产生乘数效应。他们没有强迫组织在弹性和脱碳之间做出选择,而是两者兼而有之,比任何一种策略独立实现的速度更快、更经济。

能源转型思维正在从可持续发展目标转向业务弹性和可负担性

一系列非常明显的冲击推动了高管思维的这种转变。

在过去十年中,布伦特原油月平均价格波动了340%以上,这给能源市场波动带来了前所未有的风险。同时,人工智能和数据中心的增长增加了对电网的需求,而这些电网从来都不是为这种扩张速度而设计的。地缘政治的不稳定已将能源安全从可持续发展问题转变为董事会层面的商业风险。

当首席财务官询问燃油价格波动的风险以及首席运营官质疑未来设施是否可以使用电网连接时,能源转型不再是遥远的2050年目标,而是直接的运营挑战。

这一现实加强了而不是削弱了能源效率和电气化的商业理由。现在,这些投资的竞争条件与任何其他资本配置决策相同:回报、回报、风险降低和战略优势。

我们从数字中看到了这一点,并在《工业能效案例》中估计,到2030年,十项实际的工业能效行动每年可以帮助节省约4,370亿美元。这不仅仅是一个可持续发展的数字。这是一个竞争力数字。

在内部仍将其描述为 “环境倡议” 的领导者却在向自己的组织低价推销该计划,而预算争夺往往输给了将预算争夺战改为风险管理和利润保护的团队。

如何通过融资、执行和可重复的运营模式扩大工业脱碳规模

我们的研究表明,金融现在是决策者最常发现的障碍。43%的受访者将其列为最大的挑战,而大约一半的受访者将投资回报率的不确定性列为阻碍项目向前推进的因素。数据整合和技能紧随其后。

该清单中明显缺少的是技术。电机、热泵、控制和数字解决方案已经存在。它们是经过验证的、可用的,并且能够取得成果。挑战在于发展组织能力,在整个运营中为这些解决方案提供资金、实施和扩展规模,而不是孤立的试点项目。

行动迅速的组织往往遵循一种模式。他们用财务团队已经理解的术语来传达能源效率:投资回报率、弹性、风险减少和业务绩效。它们对项目的衡量、融资和报告方式进行了标准化,从而使在一个站点吸取的经验教训能够加快下一个地点的部署。

他们还考虑系统而不是个人资产,整合能源效率、电气化和热回收策略,而不是追求独立设备升级。相比之下,仍处于规划模式的组织通常会继续将每个项目视为独特的业务案例,等待确定性后再进行扩展,而真正的机会在于首先建立可重复的模型。

改善能源绩效、减少排放和增强运营弹性所需的技术已经存在。对于许多公司来说,挑战不再是寻找解决方案。它正在持续大规模地实施这些措施。

通过创新融资和行业合作扩大能效投资

真正的能源转型挑战不是缺乏资本。这是缺乏可扩展、可供投资的机会。

据估计,在全球范围内 23 万亿美元 (1)到2040年,能源和电力基础设施将需要(1),机构投资者正在积极寻找长期机会。仍然不足的是标准化、银行可承受的能源效率项目管道,这些项目可以大规模汇总、复制和融资。

金融机构和行业领导者可以共同努力,扩展改造即服务和设备即服务等模式,在这些模式中,投资通过所产生的储蓄来偿还,而不是完全作为资本支出提供资金。这些方法可以使实施变得更加容易,同时减少进入的财务壁垒。

决策者可以通过利用监管和采购来创造需求确定性以及一致的数据和报告标准,从而为大多数人提供帮助,这与我们直接从欧盟委员会自己的能源专员那里学到的教训相同:技术存在,商业案例得到证实,现在的工作是扩大规模。

技术提供商可以通过提高测量和验证能力来提供帮助,从而使项目得到更一致的评估和融资。

同时,行业领导者必须超越一次性项目。建立治理结构、专门的筹资机制和可重复的项目框架可以将能源效率从孤立的计划转变为企业范围的能力。

当我们都坚持不懈地做到这一点时 2 万亿美元以上 (2) 已经流入清洁技术,每年都能找到更多的生产性落地场所。

将气候目标转化为能源转型执行和可衡量的业务成果

我希望所有气候周利益相关者,无论他们是否参加实际活动,都能实现简单的视角转变:停止争论雄心壮志,开始提高交付能力。大多数利益相关者已经同意能源效率和电气化很重要。现在的进展取决于处决,而不是定罪。

各组织应该问的问题不是他们的2050年承诺是什么样子。更重要的问题是他们在下一季度可以标准化、融资和扩展什么。真正的进展来自于将目标转化为可重复的计划,从而产生可衡量的结果。

这正是诸如能源效率运动之类的协作运动可以提供帮助的地方。通过汇集行业领导者、金融机构、政策制定者和技术提供商。我们创造机会来分享经验教训、建立共同框架并加快跨部门和地区的采用。在接下来的两到五年中,这意味着帮助标准化能源效率项目的衡量和融资方式,从而加快资本流动,保持对政策的压力以奖励结果而不是意图,为准备转移的公司提供同行群体和行动手册而不是空白页

如今,改善能源性能所需的技术已经存在。剩下的是集体工作,它记录在 蒙特利尔合作框架 (3)更快地部署它,更有效地为其融资,并在整个工业经济中扩展其规模。

最终,组织应优先考虑实际实施,建立可重复的资金和治理模式,并在整个价值链中进行协作以加快部署。通过将能源效率和电气化视为转型的双引擎,利益相关者可以提高竞争力、增强弹性、减少排放,并释放能源转型的全部价值。

对于那些准备从战略转向行动的人来说,现在是时候与同行、投资者、政策制定者和技术合作伙伴互动,制定可跨行业复制的可扩展计划。能源转型的下一阶段不会仅由雄心壮志来定义。它将由执行、协作和大规模交付可衡量结果的能力来定义。


注意事项

(1) 麦肯锡公司, 基础设施时刻:投资于不断扩大的现代社会基础,2026。据估计,到2040年,能源和电力基础设施将需要23万亿美元的投资,这是全球106万亿美元基础设施总额的一部分。

(2) 国际能源署, 2026 年世界能源投资。2026年,全球清洁能源技术投资将达到2.2万亿美元。

(3)国际能源署/能源效率运动, 蒙特利尔合作框架,第十一届国际能源署全球能源效率会议,2026年7月3日。

发布时间:2026 年 9 月 3 日