Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

垃圾革命:塑料回收的崛起

从尖端技术到战略合作,了解不断发展的塑料回收行业如何扭转污染态势,同时释放经济与环境双重机遇。

2024 年 12 月
作者:安东尼·卡夏诺和妮基莎·拉达克里希南

塑料污染是我们这个时代最关键的环境挑战之一,塑料也是如此 预计将发布 到2030年,美国的温室气体排放量超过煤炭排放。每年,约有10万只动物因塑料污染而死亡,人类平均每周摄入约5克塑料。鉴于这些令人不安的趋势,基层运动、社区清理活动和社交媒体活动提高了人们的认识并激发了人们的行动。随着问题变得越来越紧迫,塑料回收行业正在成为解决方案的关键组成部分。

融资在塑料回收中的作用

融资对于塑料回收行业的转型至关重要。它支持技术进步、基础设施发展、市场创造和消费者教育。通过获得资金支持,整个价值链的利益相关者可以创新、高效运营并促进可持续的循环经济。2020年,北美塑料回收市场规模为29亿美元, 预计会扩大 在战略伙伴关系、技术进步和环境法规的推动下,从2021年到2028年,复合年增长率为13.1%。

跨价值链的战略伙伴关系和协作

塑料价值链错综复杂,影响了全球几乎所有商业领域。跨塑料价值链开展工作对于对塑料回收产生重大影响至关重要。融资通过提供必要的资本,让利益相关者参与从生产、设计到消费和处置的各个阶段,在促进这些合作方面发挥着关键作用。跨价值链的协作可确保产品在设计时考虑到回收利用,使用易于分类和加工的材料。这种系统性方法不仅减少了污染,提高了回收材料的质量,而且还通过降低成本和提高效率使回收过程更具经济可行性。

西门子金融服务(Siemens Financial Services)为国际封闭系统(CSI)提供融资,后者是北美/中美洲和日本最大的塑料和铝制瓶盖(瓶盖)和封盖设备/应用系统的设计和制造商。CSI 的 PolyCycle 树脂符合美国食品药品管理局的食品和饮料接触,允许在瓶盖和封盖中使用高达 100% 的消费后树脂 (PCR)。它因制造世界上第一个使用聚合酶链反应制成的碳酸软饮料瓶盖而获得认可,其所有生产线均符合聚合酶链反应标准。

技术进步

技术创新,尤其是化学品回收创新,正在彻底改变塑料回收利用。与生产聚合物的传统机械回收不同,化学回收将塑料分解成单体,从而产生质量与原生塑料非常相似的再生材料。此外,在分拣设施中使用人工智能和机器学习使回收过程更加高效和准确。这些进步极大地增强了可回收塑料的识别和分离,减少了污染,增加了可回收塑料的数量,并提高了回收材料的质量。因此,再生塑料在更广泛的应用中变得更可行。

支持性立法和政策

在全球范围内,由于环境和经济影响,塑料回收法规正在发生变化。联合国正在起草一项全球塑料条约,以建立针对塑料污染的约束性框架。在美国,通过扩大生产者责任(EPR)立法以包装为目标,非常重视解决塑料污染问题。这些法律要求制造商对其产品的整个生命周期承担责任。五个州已经通过了 EPR 包装法案,另外九个州已在 2024 年出台了针对包装的 EPR 立法。加利福尼亚州的《减少塑料污染法》要求减少一次性塑料并促进回收利用。财政支持对于确保遵守这些法规、鼓励更好的回收做法以及刺激对回收基础设施和技术的投资至关重要。

塑料回收的未来

战略合作、技术进步和支持性监管框架的协同作用表明,塑料回收行业正在发展成为一个具有巨大增长潜力的前景光明的行业。尽管光靠回收并不能解决问题,但它是应对塑料污染的更广泛战略不可分割的一部分。融资对于塑料回收计划的增长和可持续性至关重要,为基础设施发展、研发和运营营运资本提供了必要的资本。通过投资这个快速增长的行业,我们可以有效地解决关键的环境问题,同时释放重要的经济机会。所有利益攸关方的共同努力将为以环境管理和经济繁荣为标志的可持续未来铺平道路。

Anthony Casciano 是 Siemens Financial Services, Inc. 的总裁兼首席执行官。

Nikitha Radhakrishnan 是 Siemens Financial Services, Inc. 的可持续发展策略师。

开启您的旅程