Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

推出能源网的未来

塔塔电力德里配电有限公司已在北德里安装了超过26万台智能电表,并在实现印度智能电网愿景方面迈出了重要一步。

作者:斯瓦蒂·普拉萨德

北德里是德里国家首都直辖区(NCT)内一个繁华的大型地区,拥有超过700万人口。这里有工业区、商业综合体、文物古迹、公寓大楼和住宅区,但那些在德里长大的人更倾向于北校区及其著名机构,如圣史蒂芬学院和什里拉姆商学院。

建筑师拉斯娜·卡梅(48岁)和家人一起住在她丈夫位于沙克蒂纳加尔的祖居中,沙克蒂纳加尔是一个建于1950年代初的殖民地。如今,这座占地500平方码的平房看起来可能已经过时了,但她所在行政区的配电是最先进的。Kame说:“我们很少停机。”但是,在过去的两年中,由于在家办公和在线教育,该家庭的用电量大幅增加。这就是为什么该地区的配电公司——塔塔电力德里配电有限公司(Tata Power-DDL)——正在安装智能电表的消息让她感到好奇。Kame说:“我听说智能电表可以让我们控制功耗。”

来自智能电表的实时数据

她是对的。借助智能电表,客户可以在手机上获得有价值的实时功耗数据,这些数据可用于改变他们的生活方式。到2022年3月,塔塔电力与德里政府的合资企业塔塔电力-DDL已在北德里为家庭、商业和工业消费者安装了26万台智能电表。塔塔电力公司DDL首席执行官加内什·斯里尼瓦桑说:“塔塔电力公司是该国首批推出智能电表的公用事业公司之一。”在这项计划中,他的公司正在与智能电表领域的全球领导者Landis+Gyr以及智能电网解决方案领导者西门子合作,后者已为塔塔Power-DDL安装和调试了电表数据管理系统。

塔塔Power-DDL是该国首批推出智能电表的公用事业公司之一。
Ganesh Srinivasan, CEO , 塔塔 Power-DDL

西门子有限公司(印度)智能基础设施负责人罗伯特·赫克·德曼认为,该计划标志着印度能源系统发展的一个重要里程碑。“我们为与塔塔Power-DDL合作实现能源分配网络的数字化感到非常自豪。我们的目标是让我们的客户能够利用我们的技术应对数字化转型和可持续发展的挑战。他说,高级计量基础设施的实施符合国家智能计量计划,将在全国智能电网的部署中发挥关键作用。”

正如德曼指出的那样,该公用事业公司的好处是巨大而具体的:“智能电表为公用事业提供了准确、实时的数据利用。西门子部署的最先进的EnergyIP电表数据管理系统可以及时、准确地收集电表数据,从而提高消费网络的可见性,并使配电公用事业能够更好地优化电网。”

Close-up of a hand holding a smartphone displaying the Tata Power-DDL Connect app.

使用塔塔Power-DDL Connect应用程序,塔塔电力德里分销有限公司的客户可以支付账单,查看账户详情,访问有关停电和服务中断的信息,登记投诉,查找节能提示等功能。

智能电表是朝着智能电网方向迈出的至关重要的第一步,该电网具有自动化、通信和IT系统,可以监控从发电点到消费点的电力流。这些系统控制电流或减少负载,以匹配实时或近乎实时的发电情况。

在踏上这段旅程之前,塔塔Power-DDL已经进行了详细的可行性研究,以了解传统电表的缺点。斯里尼瓦桑说:“传统仪表的主要挑战之一是公司与消费者之间的单向交通。”电力盗窃、停电管理、收入管理、计费效率低下和服务可靠性是该公司面临的其他挑战。

合乎逻辑的选择

因此,智能电表是一个合乎逻辑的选择。实际上,智能电表是减少输配电(T&D)损失的关键。如今,塔塔Power-DDL可以远程读取其客户的智能电表。斯里尼瓦桑说:“随着团队对身体运动的需求减少,运营支出也减少了。”

A professional woman wearing glasses in a low-lit office working at a computer.

西门子部署的最先进的EnergyIP电表数据管理系统可以及时、准确地收集电表数据。

智能电表对消费者也有好处。它们通过无缝且无错误的在线计费、更快的停机检测和恢复服务来提高客户满意度。而且,正如 Kame 提到的那样,客户可以实时了解他们的能耗。

电子工程师桑杰·维尔玛(51岁)说:“了解我们的使用数据肯定会有所帮助。”维尔玛住在罗希尼的13区,年迈的父母住在18区附近。由于他在两栋房屋之间穿梭,他热衷于研究使用数据并预测两套公寓的每月使用量。斯里尼瓦桑说,有了智能电表,“客户参与的可能性是巨大的。”例如,Tata Power-DDL为其运营区域内的住宅客户启动了一项行为需求响应计划,通过了解他们的消费模式来帮助他们减少峰值需求。

可再生能源的电网整合

智能电表也是将更多可再生能源集成到电网并平衡负载的先决条件。印度有望目睹其能源结构的重大变化,该国的目标是到2030年实现500吉瓦的可再生能源发电。印度政府一直在采取多项措施来鼓励家庭安装屋顶太阳能发电厂。2月,它进一步简化了程序,使更多的家庭可以利用太阳能发电厂的补贴。

可再生能源催生了生产者或同时也是能源生产者的消费者。德曼说:“使用更高比例的可再生能源的电网会受到更大的供应波动(需要通过电池存储来稳定供应波动)以及虚拟发电厂等新技术的影响。” 他指的是基于云的分布式发电厂,这些发电厂聚合了异构分布式能源的容量,以增强发电,并在电力市场上交易或出售电力。鉴于可再生能源发电的波动,智能电表可以更好地管理高峰和非高峰负荷。

智能电表为公用事业提供准确、实时的数据利用。
罗伯特 HK 德曼, Smart Infrastructure, Siemens Limited

德曼说,智能电表类似于传感器,通过为消费者提供急需的透明度来确定功耗。斯里尼瓦桑补充说:“它们还可以实现准确的负荷预测。”

在可持续发展已成为消费者、企业家和股东的关键标准的时代,该技术有助于实现环境、社会和治理(ESG)目标。借助智能电表支持的数据管理,Tata Power-DDL可以实现能源效率、减少温室气体排放以及改善员工和公众安全领域的可持续发展目标。此外,西门子正在努力提高塔塔电力-DDL关键能源资产的运营安全性和可靠性。

智能电表还支持通过区块链进行点对点交易,区块链被视为记录和促进发电商与能源消费者之间交易的有前途的工具。斯里尼瓦桑说:“专业消费者可以通过配电公司的网络向任何消费者出售电力,方法是支付监管机构规定的轮费。”

在过去的八年中,印度的人均用电量从2012-13年度的914千瓦时稳步增长到2019-2020年的1,208千瓦时。但是,它几乎是世界平均水平(2018-19年度为3,260千瓦时)的三分之一。根据联合国人类住区规划署(人居署)的一份报告,印度有望实现快速城市化,到2030年,将再有两个超大城市,每个城市的居民超过1000万。随着城市化的发展,电力消耗将急剧增长,因此需要对消费者电网电力供应进行智能管理。

有了智能电表,客户参与的可能性是巨大的。
Ganesh Srinivasan, CEO, 塔塔 Power-DDL

顺便说一句,Tata Power-DDL在北德里安装26万台智能电表的里程碑几乎与印度政府批准了一项30.3亿卢比(合405.5亿美元)的五年计划相吻合,该计划旨在在全国安装2.5亿台智能电表。该计划于去年6月宣布,将成为世界上最大的电力智能计量计划。

德曼说:“我不知道还有其他市场会在未来几年部署2.5亿台智能电表。”如此庞大的人口只能来自像印度这样拥有13.9亿人口的国家。鉴于其雄心壮志和高增长预测,印度在数百万台智能电表的支持下建立全国智能电网的日子似乎并不遥远。正如斯里尼瓦桑所说,智能电表是建设智能电网的支柱。

作者:斯瓦蒂·普拉萨德是一位居住在德里的自由记者,撰写有关商业、经济、科技和医疗保健的文章。她从印度为海外多家出版物报道,并曾担任《经济时报》、《商业标准》、《印度快报》和《今日商业新闻》的记者和编辑。

2022年5月3日

图片来源:西门子股份公司、塔塔电力德里配电有限公司、Shutterstock