Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Gebroeders Doms 优化了 Tarkett 的物流

Tarkett 使用由 SIMOVE 提供支持的 Doms 灵活的 AGV 解决方案实现物流流程自动化。更好的人体工程学,更大的容量。

手动托盘搬运?在塔克特,这已成为过去。Gebroeders Doms 实现了自动仓库之后的步骤自动化:全自动托盘组装和包装。不是使用固定输送线,而是使用灵活的 AGV 和机器人。非常适合随着产量的增长进行有机扩展,而且叉车移动量明显减少。

每天数千公斤

每年有数百万平方米的地毯流经塔克特位于瓦尔威克的物流仓库。2020年,Tarkett使用标准叉车AGV建造了一个新的自动化仓库,以简化这一流程。从那时起,单一产品托盘只需要包装。但是,带有多个产品参考资料的混合托盘仍需要仓库工作人员手动准备。

仓库主管罗尼·范·吉尔斯解释说:“一盒地毯砖重约20千克。”“在工作日结束时,你已经轻松举起了数千公斤的重量。卸货、贴标签、在新托盘上重新堆叠、搬到包装纸上... 我们的工作非常精确,但体力要求很高,而且重复性很高,而且很难找到仓库员工。”

“我们尽一切努力让我们的团队的工作更符合人体工程学:调整了高度、外骨骼... 但这些只是创可贴。这就是为什么塔克特作为一家公司投资全自动仓库真是太棒了。通过这种设置,我们可以在未来继续发展。”

Doms - Ronnie van Gils

关于 Gebroeders Doms and Tarkett

Gebroeders Doms专门为生产链和仓库提供定制解决方案。近年来,该公司在灵活的基于自动导引车的解决方案上进行了大量投资。

Tarkett 是优质地板和运动场地板领域的全球领导者,业务遍及 100 多个国家。该公司在其瓦尔威克工厂生产的地毯,销往世界各地。

在工作日结束时,你已经轻松举起了数千公斤的重量。这要求采取不同的方法。
罗尼·范·吉尔斯, 仓库主管, Tarkett

灵活的岛屿而不是固定线路

塔克特正在寻找解决方案。“最初的建议是固定输送机系统。托盘到达,拆箱,箱子移至下一个站点,重新堆叠在新的托盘上,然后进行包装。固定线路几乎没有灵活性,实际上需要比我们目前更多的叉车移动。这就是我们联系Gebroeders DOMS的原因——我们已经从另一个工厂的机器人项目中认识了他们。”

Gebroeders Doms董事总经理彼得·多姆斯解释说:“我们专门从事生产环境中的物流:将产品从一台机器运送到另一台机器。”“我们越来越多地使用自动导引车来做到这一点。在生产方面,我们看到了从固定的长生产线向无缝协作的灵活生产岛的转变。我们为这种仓库环境提出了同样的方法。有了自动导引车,我们可以更好地复制人们实际处理物流工作的方式。”

Doms - flexible islands

这促成了 Pick Pack 的创建:一种包含三台 AGV 的解决方案,可将托盘运送到两个机器人上,然后由机器人拆卸、贴标签,然后将它们重新堆叠到每个机器人五个不同的托盘上。成品托盘通过自动导引车运回自动包装机,准备装运。

罗尼证实:“这比固定电话好得多。”“我们的卡车移动量也比以前少得多,因为自动导引车可以处理所有工作。”

Doms - Pick Pack

SIMOVE Fleetmanager 是一款即用型工具箱

Pick Pack 的支柱是 SIMOVE 车队管理器,它负责协调整个流程。彼得补充说:“我们与自动导引车密集合作仅有几年。”“通常,这是一条陡峭的学习曲线。大多数 AGV 制造商都开发自己的工具包和车辆控制,你必须先掌握这些工具包和车辆控制系统。对于像 SIMOVE 这样的软件包,这不是必需的。技术基础已经准备就绪,一切可以无缝协作,我们可以专注于具体的解决方案。”

西门子客户经理杰罗恩·皮特斯证实:“我们有多个团队负责开发软件和车辆动力学,并通过开放的VDA 5050协议使它们与所有自动导引车兼容。”“SIMOVE Fleetmanager内置于WinCC OA中,这使得拥有一些西门子专业知识的自动化公司可以轻松对其进行管理。我们提供了 Gebroeders Doms 可以快速投入使用的基石。”

Doms - Jeroen Pieters
借助 SIMOVE 舰队管理器,我们提供了 Gebroeders Doms 可以快速投入使用的构件。
Jeroen Pieters, 客户经理, Siemens

多亏了 SIMOVE 车队管理器,与现有自动仓库的集成也非常简单。彼得解释说:“PLC只是向舰队管理器发送一个现成的位,然后它就会从那里接管。我们不需要额外的仓库控制系统 (WCS)。PLC 中内置了一个微型 WCS,可以直接与仓库管理系统 (WMS) 通信。”

建立弹性供应链

“我很高兴 Tarkett 继续在欧洲制造。挑战是巨大的:劳动力短缺、劳动力老龄化、可持续发展目标。自动化不仅是经济上的必需品,也是社会的当务之急。我们在这里看到的是一个切实的例子,说明我们如何共同实现向弹性供应链的过渡。这也完全符合近岸和回岸的新趋势。”

Doms - Peter Doms
自动化不仅是经济上的必需品,也是社会的当务之急。这就是我们如何让人们的工作更有意义。
彼得·多姆斯, 常务董事, Broeders Doms

优势一览

  • 布局灵活,没有固定输送机
  • 设备更少,附加值更高
  • 快速扩展(根据需要添加 AGV 或机器人)
  • 更好的人体工程学
  • 减少叉车移动
  • 与仓库软件的强大集成
  • 随着销量的增长,完全连续性