跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

行动胜于言语:我们的投资组合可持续性

Siemens Financial Services 以环境、社会和治理 (ESG) 的思维进行投资的示例。

2021 年 8 月

今天,我们正处于一个转折点。我们生活在联合国所谓的“行动十年”——到 2030 年结束。这意味着一件事:我们必须立即采取行动并做出有意义的改变。

对于企业而言,可持续发展和以目标为导向不仅是一种竞争优势;而且是当务之急。许多组织认识到在其业务增长战略中制定可持续发展计划的重要性,但他们很难获得预算。作为与各行各业、各种规模的公司合作的领导者,我很清楚,我们可以通过提供资金,让所有人更容易部署节能基础设施。

在 Siemens Financial Services (SFS),我们以环境、社会和治理 (ESG) 的思维进行投资,为各行各业的客户提供资金支持。以下是有关我们如何处理这项紧急要务的一些示例:

我们将独特的融资解决方案与我们获取的 Siemens 技术、知识和经验相结合,帮助客户在可持续发展方面处于领先地位。

卡平特里亚谷水区: 卡平特里亚谷水区占地超过 11,300 英亩,以合理的成本为大约 15,500 人提供饮用水。Siemens Smart Infrastructure (SI) 与该地区合作实施了创新计划,以提高水和能源效率,包括数字水表、太阳能电池板和 LED 照明。为此,SFS 提供了具有竞争力的价格和具有性能保证的定制套餐。管理清洁水供应是一个能源密集型过程,通过该解决方案,该地区得以升级其基础设施,并以可再生的节能方式向居民提供用水,从而进一步抵消了能源支出。

级联电力项目:艾伯塔省占加拿大温室气体排放量的 50% 以上。位于艾伯塔省的 900 兆瓦联合循环发电厂级联电力项目利用 Siemens 能源的技术和服务来减少这些排放。SFS 受邀作为协调牵头安排人参与该项目,并提供了 7500 万加元的优先担保施工定期贷款。该项目将带来该国电力行业最大的减排机会之一,并凭借其创新的长期合同战略和原住民合作伙伴关系获得了 Project Finance International 的 2020 年加拿大年度电力交易奖。

在这个“行动十年”期间,我们希望客户在我们实现可持续发展目标的过程中给予我们支持。

Pattern Energy:自 2011 年以来,SFS 和全球最大的私营风能项目开发商之一 Pattern Energy 共同合作,促进北美各地使用可再生风能,SFS 承诺向 Pattern Energy 的 23 个项目提供 17 亿美元资金。这些项目共产生了 4.4GW 的风能,并且这种关系仍在继续。双方在波多黎各建造了有史以来的第一个风能项目,为拉丁美洲带来了可再生能源和就业机会。此外,由 SFS 资助的项目中有近 90% 使用 Siemens 技术和服务。

Signature Healthcare: Signature Healthcare 是一个屡获殊荣的医疗系统,位于马萨诸塞州,在七个地点拥有 550 名附属医生。2016 年,Signature Healthcare 开始与 Siemens 合作,确定其基层医院园区暖通空调系统的关键升级事宜,最终衍生出一个 900 万美元的基础设施改善计划,为此,Signature 需要一项融资解决方案,其中包括改善资金。借助 SFS,Signature Healthcare 得以为该计划提供资金,并通过总额为 5000 万美元的有吸引力的 10 年期债务一揽子计划,以较低的利率为其现有债券再融资。这使 Signature Healthcare 能够改善其基础设施,简化债务结构,减少 760 万英镑的二氧化碳排放,并提供更大的财务灵活性和稳定性。

我们寻求与我们的目标相吻合的机会,即投资代表可持续水平更高的未来的市场。

80 Acres Farms:80 Acres Farms 是垂直农业的领导者,以实惠的价格为客户提供最新鲜、最有营养的水果和蔬菜。它利用创新的技术和分析,为客户提供种类繁多的无农药食品,且食品的保质期更长,超过了食品安全的最高标准。与传统耕作方式相比,他们的垂直农场缩短了从农场到餐桌的供应链距离,减少了食物浪费,并将用水量减少了 97%——所有这些都由可再生能源提供动力。SFS 是投资者俱乐部中的一员,他们刚刚承诺为 80 Acres Farms 的全球扩张和开发提供 1.6 亿美元。

AMPLY Power Inc: 车队从燃料向电力转型需要投资充电设备、电力基础设施和软件,同时使车队运营商面临能源采购和价格波动等重大新挑战。AMPLY Power Inc 是一家总部位于加利福尼亚的平台,通过其简单的每英里价格驱动模式,提供充电即服务 (CAA),以降低风险并加快商业车队运营商对电动汽车的采用,并且无需前期资本投资。SFS 投资了 AMPLY,以加快该战略的部署,使电动车队实现脱碳。

Brasol:Brasol 是巴西的一家分布式太阳能公司,面向商业和工业客户提供能源即服务 (EaaS),这意味着它负责代表客户购买、安装和管理太阳能发电系统;客户无需预先付款或为拥有该系统而烦恼,即可立即节省开支。通过其 49% 的股份,SFS 为 Brasol 提供了开发规模足以吸引机构投资者的项目以及降低项目风险所需的股权资本。SFS 对 Brasol 的投资凸显了我们对可再生能源和电力行业日益数字化的承诺。

我们认为,融资是实施 ESG 计划的关键,这些举措将决定公司的长期价值。

Calibrant Energy*:Calibrant Energy 由 Macquarie 的 Green Investment Group (GIG)、Siemens Smart Infrastructure (SI) 和 SFS 于 2020 年成立,旨在帮助推进分布式能源系统 (DES) 项目。它向包括企业和工业客户、市政当局、大学、学校和医院在内的客户免费提供能源即服务 (EaaS) 解决方案。Calibrant Energy 使客户能够更加便利地享受现场能源系统带来的好处,并立即节省开支。它的技术将包括太阳能、集中式 HVAC 基础设施升级等。

SFS 参与了股权投资,并创建了为期 4 年的循环信贷额度,信贷额度高达 1 亿美元,为 Calibrant 能源项目的开发和建设提供资金。Calibrant Energy 将结合 Siemens 的创新技术解决方案,与 GIG 一起,再加上我们自己的融资和风险管理专业知识,帮助客户获得具有复原力的低成本能源,无需预付成本即可实现可持续发展目标。

Crown Castle:Crown Castle 是一家总部位于德克萨斯州休斯敦的通信基础设施公司,拥有、运营和租赁超过 40,000 个手机信号塔和大约 80,000 英里的光纤,为美国每个主要市场的小基站和光纤解决方案提供支持。2021 年 6 月,SFS 和其他贷款机构向 Crown Castle 提供了一笔与可持续发展相关的贷款。信贷额度的定价可能会根据关键绩效指标进行调整,包括 Crown Castle 对可再生能源的承诺以及在 5 年内将某些手机信号塔转换为 LED 灯。通过这种信贷额度,Crown Castle 受到激励,将提高环保水平。

戴斯空军基地:Siemens Government Technologies (SGT) 设计了一项耗资 6000 万美元的计划,用于对德克萨斯州阿比林的戴斯空军基地的制冷、供暖、照明和节水系统进行能效升级。在 SFS 的帮助下,SGT 自筹了施工期的资金,从而降低了客户的融资成本,使他们能够使用每年在能源上节省的超过 450 万美元的资金来支付升级费用。

作者:Anthony Casciano,Siemens Financial Services 美洲区总裁兼首席执行官

*截至 2024 年 8 月,Siemens Industry, Inc. 和 Siemens Financial Services, Inc. 不再持有Calibrant Energy 的所有权。但是,各方继续合作、寻求和提供解决方案,促进能源转型。

开启您的旅程