乔托科技是宝硕企业的研发中心,位于意大利主要造纸中心的中心地带。挑战在于创建一条用户友好、安全且高度灵活的开创性生产线。目标:建立一个能够提供高性能的模块化标准,同时降低能源影响和维护成本,确保整个系统能够经得起未来的考验。
卢卡造纸区的卓越技术
智能生产的实际成果
使用模块化标准最大限度地提高灵活性
模块化硬件和软件架构简化了生产线的建设和开发,允许进行深度定制和轻松的系统维护。
使用扭矩电机提高效率
集成 SIMOTICS Torque 1FW 电机可降低噪音、振动和备件需求,从而显著提高工艺能效。
通过远程协助保证可靠性
采用 Sinema RC 可确保及时的技术支持和有效的远程诊断,优化运营连续性并减少停机时间。
Giotto Technologies:模块化和功能付诸实践

用于全面控制的集成自动化
该生产线通过由 CPU 1518-TF 协调的 SINAMICS S120 系统管理 70 多个实轴和虚拟轴。每个模块均具有专用的ET 200AL和ET 200SP I/O,可确保精确、分散的管理。使用带有多用户选项的 TIA Portal 可以让团队协作进行编程,从而加速开发。集成的 Unified Comfort 面板便于人机交互,使操作员可以直观地使用生产线。
Sustainability 和降低运营成本
能源效率是该项目的核心。通过电网再生以及使用 SIMOTICS S-1FK7 和 Torque 1FW 电机,该生产线大幅降低了能耗。S-1FK7先进的机械结构降低了组件的复杂性,减少了服务需求并延长了机器的生命周期。这种优化不仅支持企业的可持续发展目标,而且通过降低一次能源成本来提供竞争优势。


Profinet 网络的安全和创新
注重保护和易用性的设计保证了操作和维护安全。整个基础设施通过由 Scalance 托管交换机管理的 Profinet 网络进行通信,确保数据流安全可靠。这种数字生态系统保护人员并将运营数据转换为战略信息,以便随着时间的推移不断提高生产绩效。
与西门子的合作是真正的技术伙伴关系。多亏了西门子,我们才能获得尖端的解决方案,简化设计并保证高可靠性。