Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Ege Carpets 通过电气化将排放量减少了40%

在Ege Carpets,可持续发展不是由监管或潮流驱动的,而是核心业务原则。该公司与 Siemens 合作,将其燃气蒸汽锅炉替换为电气替代品,每年减少约 1,500 吨二氧化碳排放。

在格拉姆和海宁的生产设施中,西门子已将天然气锅炉替换为电蒸汽系统。这种过渡使范围1和2的排放量减少了40%,同时还通过优化电网费率和减少碳税带来了可观的财务收益。

西门子在整个项目中既是总承包商又是战略合作伙伴,涵盖了从初始分析和仿真到工程、设计和实施的方方面面。

从战略到执行

Ege-Carpets-On-page-Image-2-1280x720

Ege Carpets高级总监约尔根·克林·詹森(左)和西门子可持续业务主管金·埃内沃德森(右)。

2022年,Ege Carpets启动了一项新的可持续发展战略,并致力于科学目标倡议(SBTi),目标是到2030年将其碳足迹与2019年的基准相比减少50.6%。

该计划反映了可持续发展如何融入公司的DNA——将长期抱负转化为具体行动。

“当西门子提供改用由绿色电力提供动力的电锅炉的机会时,这是一个显而易见的选择。我们长期以来一直专注于减少生产对气候的影响,这一转变标志着又一个重要的里程碑。” Ege Carpets高级总监约尔根·克林·詹森说。

“过渡还通过改善关税结构和减少二氧化碳税加强了我们的竞争地位。”

完全集成的解决方案

在该项目的早期阶段,Siemens 使用数字双胞胎技术进行了全面分析。仿真评估了不同的生产场景,包括全电动和混合动力设置。

结论很明确:改用电蒸汽锅炉为大幅减少二氧化碳提供了最具成本效益的途径。

西门子丹麦和瑞典可持续业务主管金·埃内沃森说:“我们不只是分析然后离开,我们还开发解决方案,实施这些解决方案,并支持结果。”

Ege-Carpets-On-page-Image-3-1280x720

海宁工厂的新型电蒸汽锅炉。

推动向前过渡

Ege-Carpets-On-page-Image-5-1280x720

SIMATIC HMI 面板

Electrification为企业和气候带来了明显的好处。但是,此类项目需要大量投资,这可能成为许多制造公司的障碍。

公共资金起着至关重要的作用。西门子为丹麦能源署工业补贴计划的申请流程提供了支持,获得了670万丹麦克朗,涵盖了项目总成本的约30%。

“这种过渡显然巩固了我们的地位。我的建议很简单:评估你的产量,发现机会,然后采取行动,” 詹森补充说。

技术解决方案和结果

在电气化之旅中迈出下一步

我们帮助您评估当前的设置,发现机会,并将战略转化为可衡量的结果。