Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Spiromatic 通过智能返修系统重复使用丢失的面团

Spiromatic 的智能返工系统使丢失的面团可以重复使用。结果:原材料浪费减少了30%。

在面团工厂和工业面包房中,面团流失是一个长期存在的现实。直到最近,恢复丢失的面团还是很困难的,因为面团很快就无法使用了。Spiromatic 开发了一种全自动设备,可使面团的使用时间长达 48 小时,并在生产过程中以可控的方式重复使用。

高达 30% 的损失

披萨(面团)制造商用矩形的面团将圆形的披萨底打孔。在此过程中,大部分角落和边缘都丢失了。Spiromatic商业总监罗尔·莫莱纳尔斯说:“高达30%的面团最终会变成废物或宠物食品。”“重复使用面团是不可行的,因为它很快就会开始膨胀,而且一旦发生这种情况,就无法再重复使用了。”

部分原因是谷物价格上涨,Spiromatic越来越多的客户要求解决这一损失。“传统上,我们在运输糖和面粉等固体方面取得了长足的发展。近年来,我们越来越多地使用液体:水、油等,因此我们在液体处理方面积累了丰富的专业知识。我们开始朝着这个方向看:将面团液化以重复利用。”

两年后,Spiromatic的返修厂准备就绪:多余的面团被喷射到装有旋转刀片的储罐中。“刀子切割纤维,水冲洗面团。因此,我们得到了一个新的半成品,将其存放在冷藏罐中。在那里,它可以使用 48 小时。”

BAC Spiromatic - quote Roel Molenaers

关于 Spiromatic

Spiromatic 开发了用于在烘焙行业储存、定量和运输固体和液体食材的自动化系统。Solutions 的范围从大型散装筒仓到微剂量添加剂。

面团一旦开始膨胀,就无法再重复使用。
Roel Molenaers, 商业总监, Spiromatic

每个食谱都是一个新的挑战

Spiromatic的自动化专家汤姆·温德尔斯说:“第一个挑战是冷却。”“面团是一种活的产品。而且你想暂停那段生活。你不能冷却得太快,否则它会停止生存。如果你冷却得太慢,它仍然会开始上升。而且,如果冷却不均匀,面团将部分膨胀。幸运的是,我们在冷却换热器中的液体方面已经积累了丰富的经验。”

第二个也是最大的挑战是再次添加半成品。“这不仅仅是抽水的问题。我们添加的返工量因每个客户甚至每个配方而异。最终产品不能有任何改变:味道、颜色和其他特性必须完全保持不变。因此,我们必须开始根据客户测试来确定每种配方能 “容忍” 多少返工。为此,我们设计了一个移动装置。”

“可扩展性也是一个很难破解的难题。在实验室规模上,过程的行为与工业环境中的行为不同。这条生产线有很多复杂性,但它奏效了:剩下的唯一限制因素是客户建筑物的规模。只要他能在 48 小时内完成所有返工,我们的流程规模就没有限制。”

BAC Spiromatic Tom Windels
新鲜面团和返工之间的平衡至关重要。在保持最终产品的完美状态的同时实现自动化是最大的挑战。
汤姆·温德尔斯, 自动化专家, Spiromatic

使用 PID 控制进行智能控制

该系统的核心是坚固耐用的 PLC:冗余的 SIMATIC S7-1516。“对于小型测试台,较小的 PLC 就足够了。在大型集成项目中,我们过去常常使用多个 PLC 来相互通信。这造成了大量的开销,使整个事情变得越来越复杂。Siemens 建议我们将整套设备存放在一个 PLC 中,并保持冗余状态。这样就能完美运行。”

Spiromatics 的安装对 PLC 的要求相当高。“我们通过温度传感器和粘度测量值持续监控质量。它包括体积流量计、质量流量计、SIWAREX 称重模块等。PLC 处理所有这些数据,并根据 TIA Portal 中的一个技术对象 PID 控制自动调整过程。这使整合变得容易得多。”

Spiromatic首席执行官Ludo Dejaeghere表示:“PLC必须同时协调三个流程:创建返工、控制添加和彻底清洁工厂。”“有些客户全职运营,因此我们必须在工厂继续生产的同时对部分设备进行清洁。显然,任何清洁剂都不应进入生产。这种灵活性和模块化需要大量的计算能力。”

BAC Spiromatic - PID Control

终极优化

返修厂已经上市一年了。现在,越来越多的制造商正在避免高达30%的食物浪费。这降低了他们的原材料成本,也降低了原材料生产、运输和废物处理中的二氧化碳排放。西门子客户经理托马斯·维梅尔说:“对我来说,Spiromatic以此为烘焙界树立了新标准。”“没有它,制片人还能做什么?我们很自豪能够合作开展如此突破性的创新。”

BAC Spiromatic - Thomas Vermeir
对我来说,Spiromatic以此为烘焙界树立了新标准。没有它,制造商还能做什么?
托马斯·维尔梅尔, 账户经理, Siemens

卢多补充说:“我们成为西门子的原始设备制造商合作伙伴已有六年了。”“我们得到了大量支持,这无疑有助于该项目取得成果。我们也喜欢以这种方式与客户合作:建立伙伴关系,共同寻找解决方案。他们的技术范围非常广泛,但仍然能够快速响应。这很重要,因为我们还为客户提供全天候支持。”

返修厂已经通往披萨和糕点加工商。市场上有许多制造商尚未以最佳方式使用原材料。然而,Spiromatic已经在开展下一个项目:烘焙食品的再利用。“它仍处于起步阶段,但最终我们也希望能够重复使用所有不符合标准的烘焙产品,无论出于何种原因。这将进一步减少食物浪费。”

得益于西门子的深入支持和持续的可用性,我们使该项目圆满结束。
Ludo Dejaeghere, 首席执行官, Spiromatic

简而言之,好处

  • 损失的面团最多可减少 30%
  • 通过重复使用原料降低原材料成本
  • 减少运输和废物处理,从而节省能源和二氧化碳
  • 精确的过程控制保证了稳定的产品质量
  • 更长的正常运行时间:系统在清理期间继续并行运行

对 TIA Portal 的可能性感到好奇吗?

在这里发现它们。