跳转至主要内容

终于有电了

全球仍有约 12 亿人无法获得电力供应。微电网可以将电力输送到最偏远的地区,利用可再生能源,能够实现气候中和并确保可持续发展。南非上布林克沃特地区便是这一模式的典范。

每当 Neliswa Gaju 想了解全球最新动态时,她便走进客厅,打开电视机。这听起来或许微不足道,不过是平淡无奇的日常。但事实并非如此!因为她居住在南非东开普省的上布林克沃特,该地位于伊丽莎白港的东北方向,距离港口约 200公里。这个小村庄仅有约 70 户人家,因为地处偏远,此前并未接入国家电网。很长一段时间里,这里都没有电力供应,直到 2020 年,这里才安装了一个小型的独立电网——即所谓的微电网。该项目由南非东开普省与德国下萨克森州联合发起,多家企业与机构参与其中。

南非乡村里一位快乐的南非妇女抱着婴儿合影。

现在一切都变得轻松了

“在我们父母那一代,过去的生活非常、非常艰难,”Neliswa 说,“那时候,我们用火做饭,还得用火烧热水。每天早上都得起很早忙活这些事。除了做饭,其他所有事情也都要靠火。就连照明,晚上也只能用蜡烛和煤油灯。现在一切都变了,都变得非常轻松!我们可以用电做饭、熨衣服、使用冰箱和洗衣机。我们有电灯,有电视,能看到各种节目,甚至能看到海外的资讯。”

发电厂里,一个男人正在电脑上打字。

Desmond Mabilo

上布林克沃特的微电网由三个主要部分组成:75 千瓦峰值的光伏系统、柴油发电机和电池储能系统。“这座智能电网的连接和控制是通过 Siemens 的组件实现的,”Siemens 智能基础设施部门的 Desmond Mabilo 解释说,他全程参与了该系统的安装工作。“SICAM 微电网控制器负责管理光伏、柴油发电机、电池等能源。减载模块则确保电力得到最优利用。有了这套系统,每户家庭至少能满足手机充电、电视、卫星天线和电水壶的用电需求。此外,村里还配备了公共洗衣机和部分商用设备。”

可持续的解决方案

“当然,柴油发电机并不符合可持续发展的理念,只有在光伏系统无法工作、储能电池耗尽时,才会启用它,”德斯蒙德表示。“过去三年里,上布林克沃特已经能够通过光伏发电满足约 90% 的用电需求。为了实现更可持续的发展,我们还将在微电网中接入小型风力发电机。分析表明,上布林克沃特地区的风力资源十分充足。所以我们预计未来这里几乎无需使用柴油发电机,可完全依靠可持续电力为各户供电。”

摆脱贫困的机会

“仅仅是通电,就催生出这么多的经济活动,真是令人惊讶。我们初来这里时,这个小村庄里几乎没有任何经济活动。当时许多交易都是物物交换,”Lamo Solar 联合创始人兼首席执行官 Tshibvumo Sikhwivhilu 说,“如今四年过去了,这里的变化带给我们太多惊喜。比如说,当地一位木匠利用可再生的绿色电力制造桌椅,并将其出售。这些椅子也许看起来只是普通家具,或者算是奢侈品,但它带来的影响远超我们肉眼所见,因为孩子们可以聚集在学校里,坐在舒适的椅子上学习,而不必像过去一样在树下读书。这是当地人民摆脱贫困循环迈出的一小步。”

可复制的乡村供电解决方案

上布林克沃特并非个例。仅在南非东开普省,就有约 25% 的村庄未接入电网。在全球范围内,约有 12 亿人无法获得电力供应,因此从根本上被剥夺了生活、贸易和交流层面的许许多多机会。微电网为这些人带来了新的希望,同时又具有可持续性。
Neliswa 说:“南非的新闻里充斥着关于电力短缺的报道。很多人都在抱怨限电(电网过载导致的临时停电)。但是我们上布林克沃特没有这个问题。我们的电力供应很稳定。”

Aenne Barnard,2023 年 8 月

站在微电网设施内的南非男子。

Tshibvumo Sikhwivhilu

前沿研究与技术

深入了解我们的研究实验室和技术背景

Siemens 标识,背景为蓝、绿、黄三色交织的抽象图案。