加快数字化转型以扩大可持续性
Siemens Xcelerator是一个开放的数字业务平台,通过精心策划的产品组合促进协作和创新,该产品组合结合了现实世界和数字世界,以及强大的合作伙伴生态系统,他们可以共同加速实现您的特定业务脱碳目标。
在我们努力应对气候变化的过程中,技术的作用既是变革性的,也是必不可少的。许多新的创新为解决环境问题带来了独特的优势,但真正增强其有效性的是它们的集体应用。这种融合——从数字双胞胎的洞察力到 “伟大的推动者” 工业人工智能、增材制造的效率、脱碳平台的洞察力以及智能电网提供的平衡——为可持续发展创造了全面的力量。他们共同重塑了我们实现更清洁、更可持续未来的方法。
让我们仔细看看正在发生的事情——以及未来会发生什么。
数字双胞胎技术是提高效率和可持续性的推动力。想象一下,在这个世界中,每种实物资产都有一个像真实资产一样行为的数字对应物。这不是科幻小说;这是我们正在建立的现实。如今,数字双胞胎使我们能够模拟、测试和优化所有内容,从节能的超市冰箱到庞大的交通网络,例如我们在埃及建设的 2,000 公里铁路系统。
数字双胞胎可以在十年内节省7.5亿吨二氧化碳,这证明了它们对可持续发展的影响。
随着我们进一步探索, 工业元宇宙 开始成型。在这个新兴的数字世界中,基于物理的、实时的、逼真的数字双胞胎将使我们能够以前所未有的速度和精度进行管理、分析和创新。这种演变代表了我们与人和机器互动方式的重塑,并增强了我们创新和重塑物理世界的能力。
加速脱碳的另一个改变游戏规则的因素是工业人工智能,它是增强其他技术能力的催化剂。以爱沙尼亚的绿色能源数据中心为例。正如他们的首席开发官Kert Evert所描述的那样,这种影响确实是惊人的。他解释说:“当我们首次推出人工智能系统时,它立即将我们的效率提高了约30%。”“而这仅仅是开始。随着时间的推移,该系统会不断学习、适应和改进。”对我来说,这是工业人工智能的实际应用——学习、适应和持续改进。
人工智能可以推进 93% 的联合国 Sustainability 目标,这凸显了其多方面的影响。
然后是增材制造,这项技术有可能改变整个制造格局,改变我们对生产和资源使用的看法。一个引人注目的例子是一家德国公司使用这项技术翻新风力涡轮机齿轮,从而节省了60-85%的能源。同样,Siemens Mobility采用增材制造来按需生产备用列车零件,从而显著减少了传统物流和制造所需的时间和资源。这种方法可以减少排放,使生产过程向更敏捷和更环保的转变。
增材制造可以节省多达70%的原材料,这表明了其在可持续生产中的作用。
此外,有效的脱碳取决于协作、信任和透明度。像SiGreen这样的数字脱碳平台是这项工作的核心,它为公司提供了一个可以透明地共享数据和战略以减少碳排放的空间。这些平台不仅是工具,也是创新与合作的促进者,对于实现可持续的低碳目标至关重要。
脱碳平台可解决产品高达90%的二氧化碳足迹,强调其在供应链可持续发展中的重要性。
最后,考虑一下智能电网在我们能源转型中的关键作用。这些先进的系统在亚速尔群岛的特尔塞拉等地至关重要,那里的太阳能和风能等可再生能源自然是可变的。智能电网管理这种可变性,确保稳定可靠的能源供应并显著减少碳排放。智能电网是未来能源格局的支柱,在此格局中,可再生能源不仅是补充性的,而且是我们能源需求的核心。
智能电网的目标是实现100%的灵活性和稳定性,这对于能源转型至关重要。
展望未来,很明显,这些技术——数字双胞胎、工业人工智能、增材制造、脱碳平台和智能电网——是更大整体的相互关联部分。它们共同协同工作,减少行业碳排放,提高运营效率。
我们的前进道路是合作与创新,是通往可持续、碳中和未来的旅程。但这不仅仅是个人和企业的合作;还关系到确保这些技术能够顺利协同工作。例如,想象一个人工智能和 3D 打印联手打造更智能、更可持续的制造流程的世界。这就是我们正在谈论的协同作用。
这就是像西门子这样的数字业务平台的地方 Xcelerator 开始发挥作用。在这里,企业、开发者和创新者可以找到他们需要的解决方案和生态系统,真正利用这些互联技术的力量,为创新、协作和绿色的未来铺平道路。
我们的前进道路是合作与创新,是通往可持续、碳中和未来的旅程。它需要将现实与数字融为一体,为环境挑战创造解决方案。这是我们的承诺,我们的抱负——创造旨在改变每个人日常生活的技术。

Siemens Xcelerator是一个开放的数字业务平台,通过精心策划的产品组合促进协作和创新,该产品组合结合了现实世界和数字世界,以及强大的合作伙伴生态系统,他们可以共同加速实现您的特定业务脱碳目标。