跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

学生使用 Digital Twin 打开 CNC 创新的大门

Cadcamatic在与西门子工业学院(SIA)的合作中谱写了新的成功篇章。

鲁本·米斯是维夫斯应用科学大学工业自动化专业的学士学生,他在自动化专家Cadcamatic的SIA项目中研究了如何通过增加一个轴来扩展现有的带有动力刀具的数控车床。他展示了技术可行性,为可能具有成本效益且顺利向客户推出的产品奠定了基础。同时,Cadcamatic正在通过该项目在学术界和行业之间架起一座新的桥梁,将研究与实践应用直接联系起来。

Cadcamatic是比利时工业自动化和原型开发方面的专家。该公司开发独特的机器,并一直依赖西门子技术来实现 PLC、网络和 CNC 应用。“我们的核心业务是开发独一无二的解决方案。客户是带着不存在标准解决方案的特定需求来找我们的。我们以定制工程和创新作为我们的优势。” Cadcamatic的销售和业务开发人员Wim说。

足够多的挑战

在选择项目时,Cadcamatic在销售和业务开发人员Wim De Coene的领导下,研究了一位法国客户的具体要求。他们想知道他们现有的数控机床是否可以配备额外的轴,以生产更复杂的部件。维姆说:“我们特意为学生选择这类项目。”“他们需要提供足够的实质内容来挑战学士或硕士生,同时还要为我们的客户提供相关性和创新性。在这种情况下,客户的要求非常适合最后的论文。”

这也不是Cadcamatic首次与SIA合作。此前,这位自动化专家曾通过双重学习为学生项目提供支持,即年轻的专业人员在西门子完成部分学业,并在Cadcamatic完成论文工作。维姆补充说:“对我们来说,学院是一个真正的人才库。”“在他们获得学士或硕士学位后,我们经常继续通过实习、学生工作,甚至作为未来的同事来支持他们。这使得 SIA 对我们特别有价值。”

复杂加工的新自由度

客户对该项目的要求和起点涉及扩展现有的数控车床,该车床以前只允许进行一次特定操作。鲁本·米斯研究了如何调整机器以执行更复杂的操作。他的分析表明,需要进行两项关键修改:增加一个C轴,其中主轴用作受控的旋转轴,以及实现一个支持两轴之间插值的控制系统。西门子T-CPU和Sinumerik NC控制器之间的比较表明,Sinumerik控制以简单的方式使这成为可能。

多亏了西门子,鲁本才得以使用机床的数字数控控制系统Sinumerik One和西门子软件 “创建我的虚拟机”,该软件允许使用Sinumerik One控制器创建数字双胞胎。这使他能够虚拟配置车床,提前完成部分调试,并真实地模拟机器行为。在后期阶段,Cadcamatic和Ruben还设计了测试装置,以成功验证该概念。

SIA Cadcamatic

实施杠杆

该计划的结果为Cadcamatic和客户带来了显著的附加价值。得益于Digital Twin和原型,不仅证明了可行性,而且还最大限度地降低了客户面临的潜在风险。“今天,我们已经可以证明扩展是完全可能的——代码基本上已经准备就绪,而且循环时间已经计算出来了。对客户而言,这意味着确定性,对我们来说,这意味着我们知道未来的改造可以更快、更具成本效益地执行。换句话说,当客户最终确定预算并做出决定后,我们可以立即推进实施,” Wim 说。

但是,对于Cadcamatic而言,与SIA的合作不仅限于项目成果。每个项目同时在教育和工业之间架起了一座新的桥梁,使年轻人才能够在真正的商业环境中成长。鲁本本人积极评价了自己的经历:“通过这个项目以及与Cadcamatic的密切合作,我学到了很多东西。我有机会使用西门子的最新技术,同时在专业环境中积累了实践经验。团队的指导和支持将我的论文提升到了一个更高的水平。我为此非常感谢 Cadcamatic 和 Siemens Industry Academy。”

新项目

继与鲁本的积极合作之后,Cadcamatic继续投资于新的SIA项目。该公司目前正在为下一位学生准备另一个数控改造项目。方法保持不变:为客户提供创新解决方案,为学生提供卓越的学习体验,并与西门子合作弥合学术界与行业之间的鸿沟。