跳转至主要内容

Industrial Edge 将冲压车间变成智能工厂

Schuler Pressen GmbH 和 Siemens Large Drives Applications 使用 Industrial Edge 来提高冲压车间的透明度和可用性。

Industrial Edge 将冲压车间变成智能工厂

更高的透明度、更高的可用性和有针对性的维护:这些是 Schuler Pressen GmbH 和 Siemens 联合项目的主要推动因素,该项目有助于为数字化铺平道路。这两家公司利用 Industrial Edge 将 Siemens 的一个冲压车间变成了智能工厂。

从后方视角看到的两个人指向屏幕

最初的想法来源于一个有点像电影情节的情境:“一切都始于一次关于数字化战略的管理会议。后来,参与的人们干脆说:‘我们一起做吧‘!”Tobias Grüner 回忆道。

作为 Siemens Large Drives Applications 的数字化和基础设施主管,他负责公司主要的大型传动生产设施之一,即位于纽伦堡的 Siemens 冲压车间。在这个车间里,Siemens 操作来自 Schuler Pressen GmbH 的九种不同类型的压力机。这些机器将配备 Industrial Edge 和 Schuler 的数字解决方案。

一名男子坐在办公桌前,桌上的两台显示器显示生产数据。

Michael Weiher 和由 Stefanie Apprich 博士领导的团队致力于通过数字服务提高冲压解决方案的可靠性、生产力和效率。

从头到尾开放式合作

正是这种敏捷协作方式使得这个项目如此特别,Grüner 解释道:“我们举办了启动研讨会,Schuler 团队介绍了该解决方案的初稿,我们知道我们正朝着正确的方向前进。” 项目的概念基于 Schuler 为支持其用户而开发的数字化产品组合,Schuler Pressen GmbH 的数字解决方案项目经理 Michael Weiher 表示:“我们的云解决方案已经包含了生产监控器和冲压力力监控器等应用。我们将这些应用作为工业应用部署到我们的压力机上,向用户提供生产状态和当前设备状态的信息。”

探索棕地机会

Grüner 立刻看到了这种方法的好处。他说道:“我们操作着几台非常不同的压力机,无论在工艺类型还是生命周期方面,都有很大的区别,这种情况在传统工厂中很常见。但是,通过使用 Schuler 的应用程序和 Industrial Edge,我们可以将所有这些不同的系统整合成一个标准化的解决方案,这个解决方案与我们工厂现有的架构相符,并且能够提供我们所需的所有信息来优化我们的工艺。” 对于 Weiher 来说,将整个生产车间转型为数字化也是一次特别的经历,他表示:“通常,你会从一台机器开始,评估结果,然后再扩展到更多的机器。但这次不同。我们从一开始就考虑了更广泛的范围。这是一个挑战,但这样一来,你从一开始就能创造更多的价值。”

机柜中硬件的前景特写,机柜中有两个模糊的人,背景是一个屏幕

Edge in a Box:所有系统硬件都组装在一个机柜中,用户可以轻松安装,然后由 Schuler 远程激活。“Schuler 的 Industrial Edge 解决方案”

目前安装在纽伦堡工厂的解决方案简单、安全且灵活。Industrial Edge 集成的所有组件均由 Schuler 组装在一个即用型机柜中,“我们称之为'Edge in a Box',” Weiher 说道。

机柜里有一台 SIMATIC 工业电脑,具有所有必需的接口。该盒式解决方案由 Siemens 现场安装,应用由 Schuler 从其格平根总部远程部署到边缘设备中。Grüner 表示,中央管理系统使 Schuler 能够持续更新、扩展和检修应用程序,得益于这一点,该解决方案非常灵活、“非常智能”。然后,边缘设备将数据发送到 Siemens 内部网络进行评估和分析。

Industrial Edge 让冲压更智能

在项目结束时,所有九台压力机都集成到 Industrial Edge 解决方案中,Grüner 和他的团队已经使用机器数据得出了宝贵的见解。

他解释说:“与我们的运营非常相关的一个方面是机器和工具的磨损。实际上,我们的操作员能够切实感受到机器磨损——例如,刀具变钝导致的机器声音变化。现在我们可以实际衡量这种效果了。

我们监控冲压力,可以看到冲压力如何随着磨损的增加而逐渐增加。这种变化非常轻微,以至于我们仅依靠冲压力传感器无法检测到它。但是当我们通过 Industrial Edge 分析数据时,我们可以看到这一点,因此,我们可以验证我们的设备是否运行良好。”

Schuler Pressen 的 Stefanie Apprich 博士

Schuler Pressen GmbH 旗下 Schuler 数字套件部门的云服务主管 Stefanie Apprich 博士

“借助我们的数字解决方案,我们可以检测异常,防止停机并提高生产效率。”
Stefanie Apprich 博士, 云服务主管, Schuler Pressen GmbH 旗下 Schuler 数字套件部门

全新的协作和服务水平

Siemens 还可以选择将哪些信号传输到 Schuler 云端,然后由 Schuler 的团队使用云端的这些数据为 Grüner 及其团队优化压力机操作提供支持。这是 Schuler 解决方案的另一个与众不同的特点:用户始终可以完全控制自己的数据,并可以决定要共享哪些数据。

“作为制造商,我们最了解我们的压力机,我们的用户也最了解他们的操作。将这种共同的专业知识与数字化解决方案相结合,有助于我们开发新的服务。” Schuler Pressen GmbH 旗下 Schuler 数字套件部门的云服务负责人 Stefanie Apprich 博士解释道。Apprich 表示,与 Siemens 携手共同推进这些数字化解决方案也对 Schuler 有益:“我们能够演示如何使用压力机建造智能工厂,如何检测异常,防止停机并提高生产效率。我确信,这个行业示例将有助于说服更多用户。”同时,Weiher 已经在为纽伦堡冲压车间实施第一个附加组件:通过 Industrial Edge 进行误差分析。他总结说:“我们再次处于领先地位,共同扩展解决方案——对我来说,这也证明该项目确实取得了回报。”

Schuler Pressen 的 Michael Weiher
“我们从一开始就考虑了更广泛的范围。这是一个挑战,但这样一来,你从一开始就能创造更多的价值。”
Michael Weiher, 项目管理数字解决方案, Schuler Pressen GmbH
Schuler Pressen 创新技术中心前门

数字套件部门和 Industrial Edge 使 Schuler Pressen GmbH 能够直接在冲压车间实现数字化运营。

Schuler Pressen GmbH 的 Industrial Edge

Schuler Pressen GmbH 的 Industrial Edge 解决方案依赖于 SIMATIC 系列中可靠的工业组件以及用于系统硬件和软件的 Siemens Industrial Edge。Industrial Edge 应用程序在 SIMATIC IPC227E 上运行,从压力机收集数据并将结果转发到 Schuler 云端和 Siemens 网络。紧凑的解决方案非常适合轻松集成到现有设备中,Schuler 的大多数压力机解决方案已经预装了软件包。Schuler 开发数据采集和分析应用程序,作为其数字套件的一部分。

有了 Industrial Edge 平台,标准应用程序可以由定制应用程序进行补充,然后通过 Industrial Edge Hub 以 Docker 容器格式集中载入,由中央 Industrial Edge 管理系统管理,然后只需点击几下,即可部署到分散的车间系统。

全面的安全机制确保数据始终受到保护,免受未经授权的访问。

开启您的旅程