Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一名戴着外科口罩、眼镜和发网的人神情专注地向上方凝视。

Pfizer 可持续数字化制药生产

现实与数字世界的融合,助力 Pfizer 德国弗莱堡新工厂实现更快速、更安全、更可持续的制药生产。

Pfizer 在德国弗莱堡启用新高密闭工厂

年产量高达 70 亿片。在 Siemens 的支持下,Pfizer 实现了制药生产与楼宇控制的全面数字化,使其成为全球最安全、最高效、最可持续的设施之一。

Pfizer 弗莱堡新工厂内,Gunther Bechmann 博士(右),Pfizer 制造运营高级经理,同时也是高密闭工厂项目的负责人。

制药行业始终在与时间赛跑。新疾病层出不穷,需要新的药物和疫苗。而癌症等常见病仍然是主要的致死原因之一,因此治疗方案也在不断改进。

高活性药物成分(简称 HPAPI)便是一个例子。在这些挑战面前,关键在于以最快速度将药物推向市场。但这并非唯一挑战:供应链中断、成本压力与效率需求、创新周期缩短、高质量要求以及灵活性提升,都是必须考量的因素。

此外,世界资源有限,可持续发展迫在眉睫。正因如此,工业界从未像今天这样复杂。

解决方案:数字化

应对所有这些挑战的方案便是数字化与自动化。当现实世界与数字世界协同运作时,生产将变得更快、更安全。正因如此,我们开发了涵盖软件和自动化解决方案的端到端数字产品组合。

在 Pfizer 的新高密闭工厂,我们作为单一来源供应商,提供从初始设计到系统平稳运行的完整工业物流解决方案。弗莱堡工厂同样实现了无纸化运营。我们的制造运营管理 (MOM) 解决方案使生产运营完全数字化。基于 Simatic IT 的自动化执行系统协调整个物料流,是订单系统、物流系统等高层级系统与底层设备之间的接口。

高活性原料药 (HPAPI) 的密闭生产

高活性药物成分的特点在于其低剂量下的高药效以及高选择性,从而降低了药物不良反应的风险。这两点因素都推动了 HPAPI 在医学领域的日益普及。然而,在药物中使用它们意味着生产过程中必须采取最高级别的防护措施。当生产中使用高活性有毒成分时,必须确保生产过程中人员与产品的最大洁净度与安全性。高密闭工厂使之成为可能。

Pfizer 弗莱堡新工厂的独特之处在于,这里可以生产 OEB4 级别的药物,但员工仅需配备 OEB3 级别的防护服——这大大提升了员工的安全性。这一成果得益于特殊的密闭理念以及由我们楼宇技术监控和管理的创新技术。

智能楼宇管理

Desigo CC 是我们集成、可扩展且开放的楼宇管理平台,用于控制高性能建筑和洁净室。它能集成各种系统和设备,并实现所有流程的自动化。由于 Desigo CC 与 Pfizer 使用的 Simatic WinCC Unified 可视化系统相连接,数据共享变得轻而易举:来自楼宇管理平台的生产相关数据通过 OPC UA 传输至 SCADA 系统。

Simatic WinCC Unified 作为创新、可扩展的过程可视化系统,为监控自动化流程提供了诸多强大功能。同时,来自其他生产系统的信息也可反馈至 Desigo CC,并用于楼宇自动化系统的预测性控制功能。从配电到自动化,Desigo PX 等技术将 Pfizer 新高密闭工厂内的各种建筑系统(包括通风、空调和供暖)集成一体。

Person in a mask and gloves working on a computer.
Two people in protective clothing walking forward.
Exterior of a building.
得益于机器与流程的智能互联,Pfizer 弗莱堡工厂的生产可以更快速、更灵活,并能更好地节约资源。
Gunther Bechmann 博士, 运营高级经理, 辉瑞公司

可持续制药生产

Pfizer 高密闭工厂项目负责人、制造运营高级经理 Gunther Bechmann 博士表示:“得益于机器与流程的智能互联,Pfizer 弗莱堡工厂的生产可以更快速、更灵活,并能更好地节约资源。”

例如,通过 Desigo CC 管理系统对数据进行联网和可视化,帮助 Pfizer 的新高密闭生产工厂比传统工厂节约约 40% 的能源。这是对能效的重要贡献,因为全球 40% 的一次能源消耗来自建筑,且这一数字还在增长。

德国联邦环境署已认可,Pfizer 公司对自身环境足迹的严谨关注远不止于工厂建设阶段:其弗莱堡生产基地也成为可持续药物生产的典范实践案例。

这座位于弗莱堡的现代化高性能高密闭生产工厂,实现了从原料药粉末到成品片剂的高度自动化且可持续的生产流程。这里每年生产 70 亿片药片,供应全球 150 多个国家,最终为提升全球健康水平做出了贡献。

2023 年 3 月
联系人:
Stefan HaberstrohAndreas Bühring