Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

多个伺服驱动轴

西门子生态系统内的同步

多轴同步是现代工业自动化的关键挑战之一。对生产线生产率、精度和灵活性的需求不断增长,促使机器制造商越来越依赖先进的驱动系统和具有运动控制功能的 PLC 控制器。作为从 PLC 控制器和伺服驱动器到 TIA Portal 工程环境的完整生态系统的供应商,西门子提供全面的工具,可以设计简单和高度复杂的多轴系统。

现代工业机器,尤其是在包装、装配、材料加工和物流等领域,需要多轴的完美同步运动。要实现高精度,需要使用先进的运动算法、控制器和驱动器之间的高速通信,以及精心挑选的能够提供这些功能的硬件。

1。SINAMICS 伺服驱动器

轴同步的基础

Select...

适用于单轴和多轴应用的高性价比驱动器

SINAMICS S200 是一款伺服驱动器,专为典型的装配、包装、取放应用和简单生产机器而设计。它支持位置、速度和扭矩控制模式,可与绝对编码器配合使用,与PROFINET IRT网络集成,并与包括技术版本在内的S7‑1200 G2和S7‑1500控制器完全兼容。在多轴系统中,它作为从轴的性能特别好。

SINAMICS S200
2。控制器

满足轴同步要求

Select...

具有运动控制功能的高性价比控制平台

第二代 SIMATIC S7‑1200 控制器显著提高了计算能力,支持轴同步、电子凸轮和定位。它们与SINAMICS S200和S210变频器原生集成,从而能够实现基本的多轴系统,同时保持高精度。

SIMATIC S7-1200 G2
3.关键方面

轴同步

电子同步 — 电子齿轮传动

同步允许复制两个轴之间的机械连接。从轴以规定的齿轮比跟随主轴。此功能在印刷、包装和输送机器中至关重要。

电子摄像头 — 电子摄像头

电子凸轮以非线性方式定义轴运动之间的关系。它们可以精确控制切割刀具、包装模块和成型站。TIA Portal 为创建和配置电子摄像机配置文件提供图形环境。

多轴插值

插值在 CNC 应用、激光切割、工业打印和高级拾放操作器中至关重要。SIMATIC S7‑1500T 控制器支持线性、圆形和多轴插值。

机器人运动学

T‑CPU 控制器通过定义运动学结构来实现笛卡尔机器人、SCARA、delta 和自定义机器人的配置。逆向运动学计算由控制器自动执行。

4。集成 TIA Portal

单一生态系统的优势

Siemens TIA Portal 生态系统

在一个项目中,PLC、HMI、驱动器和网络可以一起进行设计和管理。所有组件共享统一的诊断、通用的数据模型和完全的相互兼容性。

缩短了调试时间

轴、凸轮和运动学的自动向导,以及即用型运动块,显著缩短了机器调试时间。

更低的拥有成本

单一的工程环境、一个供应商和统一的文档大大简化了服务、现代化和技术支持。

Cybersecurity

TIA Portal 和 S7 控制器以及最新驱动系统均提供高级保护机制,例如安全通信、用户角色、加密和证书,这些都是满足 NIS2 指令要求所需的一切。

同步的示例应用程序

带有高性能的巧克力棒流动和折叠包装机的包装系统。

包装机

薄膜、切割和成型模块的同步

PCB 组装厂的 PCB 贴片机

拣货和放置

动态运动同步、多轴插值和增量运动学

客户参考资料 MAKA-MAKA PM 270 工业设施中的数控加工中心,显示了用于自动化材料加工的控制面板和精密工作台。

材料加工

实时控制多个运动轴

NWI Aerostructures 的多主轴龙门机床。

笛卡尔龙门机器人

笛卡尔运动学和多维插值

总结

多个驱动轴的同步是现代自动化系统的关键要素。通过提供完整的生态系统(PLC 控制器、SINAMICS 驱动器、SIMOTICS 电机和 TIA Portal 工程环境),西门子能够设计出具有最高水平的精度、灵活性和性能的系统。统一平台可简化集成,缩短调试时间,确保系统稳定性并降低运营成本。因此,工程师可以开发符合最苛刻的工业标准的机器。

Bartosz Toczko
西门子 Sp.z. o.o.
Kwiecien 2026