Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

从绿色能源到智能基础设施

电网是下一个战略战场吗?

欧洲正在以创纪录的速度扩大风能和太阳能,但新的能源密集型消费者已经对该系统施加了压力。除非我们通过智能解决方案扩大和优化现有电网,否则越来越多的绿色能源流失。

欧洲各地的绿色转型正在加速。西门子和其他欧洲参与者指出,到2030年,电气化目标至少达到35%,以实现RepowerEU的雄心壮志——这一水平将对整体电力基础设施提出更高的要求。同时,大规模扩张海上风力发电的计划、交通和工业的电气化以及能源密集型数据中心不断增长的需求意味着电网正在进入一个新阶段。

今天,事态发展已经指出了一个关键挑战:越来越多的绿色能源没有得到利用。根据Energinet的数据进行的计算显示,在2025年夏季半年,由于电网无法吸收海上风力产量,损失了18%的海上风电产量。

“多年来,扩大可再生能源一直是重点,这是必要的,” 丹麦电气化和自动化业务负责人安德烈亚·巴拉西乌说。 “但是,如果不对物理基础设施进行相应升级,我们可能会减缓进度。”

据她介绍,欧洲多个地区的电网压力已经显而易见,这些地区的容量无法满足新类型消费者推动的快速增长的需求。

“我们看到来自数据中心的查询要多得多。许多人想连接到高压电网,他们的用电量以兆瓦为单位进行测量。这改变了游戏规则,” 她解释说。

安德里亚·巴拉修。

安德里亚·巴拉修, 谁领导我们在丹麦的电气化和自动化业务

电网优先 — 必须优先考虑电力基础设施

尽管绿色转型的第一阶段侧重于增加可再生能源的发电,但现在的事态发展指向了战略转变。为了实现这些雄心壮志,基础设施的发展至关重要。

我们按照 “电网优先” 的原则运作——必须优先考虑电力基础设施,这是其余过渡的先决条件。

“我们首先需要高速公路——大大小小的能源高速公路——否则我们将无法从风能和太阳能投资中充分受益,” 安德烈亚·巴拉西乌说。

同时,她呼吁将战略重点放在整个价值链的电气化上。

“无论是在欧洲还是在国家层面,我们都缺乏明确、更雄心勃勃的电气化目标。这是关于设定明确的方向,确保我们不仅在谈论千兆瓦的风力发电,还要讨论如何实际扩大和利用电网,” 她说。

消费者成为必不可少的资产

高压输电线路。

扩大电网是实现绿色转型的先决条件。但是根据我们的说法,这不是二选一的问题。尽管必须扩展物理基础设施,但现有的电网还包含巨大的(通常尚未开发)的潜力,这些潜力可以通过数字化和智能控制来释放。

换句话说,我们既需要建设新的基础设施,又需要更明智地考虑我们已经拥有的基础设施。

使用数据、人工智能和所谓的数字双胞胎,可以对电网进行越来越多的优化,并在接近容量极限的条件下运行,而不必在电缆和设施上进行大量的新投资。它旨在提高系统的可见性,并能够实时模拟和预测负载。

这已经付诸实践:在芬兰,Fingrid使用数字双胞胎来测试动态场景并尽早发现潜在的瓶颈。在挪威,Elvia 使用数据驱动算法优化电网容量的利用率。

“如果要在实践中感受到良好的意愿,我们需要同时进行扩张和现代化。借助数字解决方案,我们可以更好地了解我们的电网,并更有效地使用它们,” 安德里亚·巴拉西乌解释说。

她还指出,未来的能源系统将越来越多地以消费方面的灵活性为特征。新类型的消费者,例如数据中心、工业设施和储能解决方案,可以在平衡电网方面发挥更积极的作用。

“如果我们开始将消费者视为灵活的资产,而不仅仅是负载资产,那么就会出现全新的机会。它们可以帮助缓解电网压力,创造更稳定的运营。”

这包括使用电池和智能动态控制,在这种控制中,能耗会随着时间的推移而变化。结果,能源系统不仅变得更大,而且还变得更智能、更具适应性。

我们有所有的积木

对我们来说,结论很明确:欧洲要想成功实现其绿色目标,就需要更加协调一致地关注整个能源系统。这不仅仅是生产更多的可再生能源,最重要的是要确保可以跨部门有效地分配、使用和整合可再生能源。

“我们有基石:技术已经到位,起步地位很强——丹麦也是如此。但是我们需要投资、监管和技术才能朝着同一个方向发展,” 安德烈亚·巴拉西乌说。

据她说,视角不仅限于气候考虑。弹性强的智能电网对于欧洲的竞争力、能源独立性和吸引新投资的能力也至关重要。

结果,电力基础设施不仅成为技术必需品,而且成为社会和商业未来的战略先决条件。

2026 年 4 月