跳转至主要内容
见解

可再生能源的 IT/OT 融合

奥地利项目规划和咨询公司 PBEG 依靠 IT/OT 融合技术打造沼气厂。

总部位于下奥地利州利希滕内格的咨询公司 Projektplanungs-Beratungs-und Entwicklungs GmbH (PBEG) 凭借其为农业企业提供新理念、新战略和最先进技术,以及利用可再生能源的专长而闻名。Siemens 通过 Industrial Edge 和 IT/OT 融合,为其客户打造经济上的优势,这一点也至关重要。

沼气厂一直是 PBEG 业务的一部分。自成立以来,该公司主要专注于此类发电厂的建设和全面管理——从项目管理到调试再到持续支持。随着数字化进程的推进,PBEG 已能够将沼气厂生产的平衡电力进行市场化运作。为了助力客户在平衡电力市场取得成功,PBEG 采用了 Industrial Edge 和 IT/OT 融合技术。

可再生能源中的平衡电力供应商

沼气厂内装有可生物降解的材料,最终产物是甲烷,可以暂时储存。它们能够产生所谓的基本负荷电力。它们与其他可再生能源(如风能和太阳能)的一个显著区别是:无论季节或当前天气条件如何,其每小时所产生的电量总量是固定的。可再生能源的大规模扩张也给电网带来了额外压力,表现为电力频率的波动。沼气厂可以稳定电网,因为其发电量可以在几分钟内增加或减少。这就是所谓的正负平衡电力,可用于平衡此类波动。

农村环境中的工业沼气设施,配有大型绿色储罐、管道和处理设备。

能源交易平台

一人站立在 Siemens 徽标前,身穿蓝色上衣,手持 Siemens 产品。

PBEG 与其合作伙伴 B-SEC better secure KG 共同开发了集中式平台 Strom Pool Manager,用于进行平衡电力交易。沼气发电厂运营商可使用该管理器,预先申报其电厂在何时、以何种程度响应平衡电力调度。随后,平衡电力交易商便可通过 Strom Pool Manager,从沼气发电厂调用正平衡或负平衡电力。

我们提供技术,助力客户参与平衡能源市场,从而帮助他们获得更多的经济优势。
Christian Gremel, 执行经理, Projektplanungs- Beratungs- und Entwicklungs GmbH

IT 和 OT 之间的连接

为确保沼气厂与 Strom Pool Manager 之间的通信,该公司引入 Siemens 技术。双方的联合洽谈很快明确,Industrial Edge 能够充当 OT 领域的沼气厂与 IT 领域的 Strom Pool Manager 之间的桥梁。控制单元的运行时长约为 20 至 30 年。因此, PBEG 所管理的沼气厂中安装的自动化技术非常多样化。

Siemens Industrial Edge 的作用在于,将这些可能在产品代际和制造商方面都各不相同的控制单元统一到一个通用平台上。

显示在白色背景上的 Siemens 徽标,带有蓝色边框。

所谓的 Edge 设备能够连接几乎所有的控制单元并收集数据,随后这些数据可以显示在仪表板上或提交至服务器。唯一的前提是需要安装一个硬件。在 PBEG 与 Siemens 的合作中,安装在沼气厂的 Edge 设备,通过一个小型容器化应用程序,确保了控制单元与 PBEG 的 Strom Pool Manager 之间的通信。参与的运营商可登录该数字化管理工具,以四小时为时段,注明其沼气厂的可用状态。

IT/OT 融合助力沼气厂运营商快速、轻松地参与平衡电力市场。
Dipl.- HLFL-Ing. Erich Mandl, 执行经理, Projektplanungs- Beratungs- und Entwicklungs GmbH

在 IT 和 OT 领域之间架起桥梁的 Industrial Edge 设备负责数据收集以及 Strom Pool Manager 中的后续描述。而在相反的方向上,即从 Strom Pool Manager 到沼气厂,这些设备能够控制热电联产机组(沼气厂的技术单元)的功率输出的增加和减少。

这种双向数据交换由运行在 Industrial Edge 设备上的应用程序实现。鉴于多个沼气厂站点分布在不同的联邦州以及由此产生的相应地理距离,远程访问功能(也是 Industrial Edge 的一部分)具有显著的优势。要连接 Strom Pool Manager,只需在沼气厂安装一台 Industrial Edge 设备即可。随后,可以通过 Industrial Edge Management 进行软件更新,该管理系统能够识别所有连接的 Industrial Edge 设备并建立远程连接。

该 Industrial Edge 解决方案目前正应用于一个试点项目,该项目涵盖了位于不同联邦州的几个沼气厂。试点项目成功完成后,将有更多沼气厂通过 Industrial Edge 与 Strom Pool Manager 连接。这将使它们能够参与平衡电力市场,为沼气厂在能源转型和能源结构背景下开辟新的机遇。

Industrial Edge 产品系列的特点在于其在自动化领域丰富的连接选项,以及其数据处理和数据管理应用。此外,Industrial Edge 的理念涵盖了集中管理、应用部署和更新,这有助于实现远程配置和更新。该解决方案的可扩展性和适应性使其能够无缝集成到其他沼气厂中。