鼓行业存在一个问题:每个鼓都必须进行泄漏测试,但是使用氦气的标准方法昂贵、能源密集型且不可持续。因此,来自Merelbeke-Melle的Merco Machines开发了混合泄漏测试仪,这是一种扭转市场的混合解决方案。该机器采用了创新的 Siemens 技术,可以在不浪费宝贵氦气的情况下进行精确测试。联席首席执行官多纳特·瓦姆巴克表示:“如果氦气测试仪在10年内从行业中消失,Merco Machines就会解决这个问题。对于具有环保意识的机器制造商来说,这可以算作一种激励因素。”
从肥皂泡到氦气再回来
检测鼓中的泄漏情况出人意料地困难。多纳特解释说:“最简单的方法是拿一瓶肥皂水然后涂抹在焊缝上。”“如果你看到气泡,你就有泄漏了。这仍然是现有的最准确的解决方案。”但是这种方法是 劳动密集型 而且负担不起。
因此,有人寻求替代方案。第一次尝试是 测量压力差 在真空中。这研究了压差是由于温度还是泄漏造成的。但是这种区分有时很难做出。
下一步是氦气测试仪:向每个鼓中注入少量氦气,将鼓放在真空中,然后使用 光谱仪 以测量氦气是否逸出。多纳特说:“这非常准确。”“几乎和肥皂测试仪一样好。你不需要任何员工,你可以完全实现自动化。”
但是有一个问题。“光谱仪就非常昂贵,氦气也非常昂贵。这是因为地球上的氦气量是有限的。而且,氦气测试仪有一百到一千次 太准确了 用于鼓行业。无论如何,一切都会泄漏一点。对于大多数应用来说,这种精度水平实际上不是必需的。”
突破:恒定流速下的真空测试
因此,Merco Machines寻找了第三种方法:比旧的差压计更精确,但不消耗光谱仪测试仪的氦气。经过多年的计算和测试,他们在真空技术中找到了答案。
“我们基本上和氦气测试仪做同样的事情,但我们不计算颗粒。我们只看压力,” 多纳特解释说。当压差约为 0,6 bar 时,通过泄漏排出的空气会达到恒定速度。“那时,你可以立即分辨出是否有泄漏。你不应该再等了。”
这就是它与传统差压测试仪的不同之处,在传统的差压测试仪中,你必须先抽水,然后等待,然后才能测量压降。这将花费你每个鼓20到30秒。此外,您只能测量过渡现象,该现象可能受温度或气压的影响。在真空测试中,压力和流量之间存在直接关系。“我们可以立即测量。”
该技术在 100 毫巴的绝对真空下运行。“那已经很深了,但没有氦气测试要求的那么极端。”优点:泵体积更小,能耗更低,密封更容易。

关于 Merco 机器
Merco Machines是制鼓行业机械工程领域的全球领导者。这家总部位于梅雷尔贝克-梅勒的公司拥有50名员工,年销售额超过1500万欧元。