跳转至主要内容

可持续发展的无限潜能:纽约州贾维茨会议中心

位于纽约市的雅各布·K·贾维茨会议中心与 Siemens 合作开发了一套创新的微电网,该微电网配备了曼哈顿地区迄今为止最大的屋顶太阳能电池阵列与电池储能系统。

绘制蓝图

贾维茨会议中心每年举办超过 175 场活动,接待 40,000 家参展商和 200 万名参观者,拥有 19 英亩的展览空间,是全美最繁忙的会议中心之一,也是电力消耗大户。为了助力纽约州按计划实现其能源目标,贾维茨会议中心积极寻求降低用电需求的方法。

通过整合能源效率、智能技术与分布式能源系统,Siemens 帮助贾维茨会议中心实现了预计每年 1011 兆瓦时的可再生能源产出,并制定了一套灵活、环保的能源解决方案蓝图。

详细了解贾维茨会议中心如何成为智能建筑可持续发展的典范。

下载信息图

A close-up view of a solar array installed on the rooftop of the Jacob Javits Convention Center.

曼哈顿最大的屋顶太阳能电池阵列

贾维茨会议中心的屋顶太阳能电场可提供 906.3 kW 的太阳能电力,其中包括 3.5 兆瓦的电池储能。Siemens 微电网助力楼宇更加从容地应对停电时间,整体运行更可靠,且更具可持续性。项目建成后,该中心将在其 6.45 英亩的绿色屋顶上,安装超过 2,014 块太阳能板,组成 34 个遮阳篷式太阳能电池阵列。

A rooftop view of the Jacob Javits Convention Center with a clear sky.

强大的协同效应

为了获取从设计到交付的全面集成与托管式能源即服务 (EaaS) 解决方案,贾维茨会议中心借助 Siemens 智能基础设施与金融服务的力量,并与资产管理领域领导者 Calibrant Energy 合作,以满足其清洁能源需求。此次合作帮助贾维茨会议中心部署了智能建筑能源基础设施(例如太阳能电池板、微电网和储能系统),无需前期资本投资,也没有运营或性能风险。

除了为贾维茨会议中心节省用电成本外,该电池储能系统还有助于缓解 ConeDison 电网最拥堵区域的供电压力。这套太阳能遮阳篷系统采用定制化设计,充分适配了全美最大绿色屋顶之一的独特特性。