跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

ficonTEC 选择 Industrial Edge

Siemens Industrial Edge 是为现有设备部署人工智能应用、并为新设备提供相同人工智能模型的理想平台。

高精度机械制造商 ficonTEC 选择 Industrial Edge

Industrial Edge 平台为 ficonTEC 这样的特殊机械制造商提供了无限可能。结合开放生态系统的强大能力,该平台能够显著提升设备综合效率、可用性和良品率。在精度要求达到纳米级的业务领域,这些都是至关重要的竞争优势。

ficonTEC - 创新高科技企业

精度与卓越性能:作为特殊机械制造商,ficonTEC 始终面临制造光子系统的挑战,这些系统广泛应用于各类高科技产品,例如服务器农场数据通信所用的玻璃纤维模块。此外,该公司还生产用于晶圆级光子集成电路 (PIC) 测试的系统。这要求产品具备极致精度、卓越效率和优异品质。

Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

从德国下萨克森走向全球的特殊机械

ficonTEC 是一家总部位于德国下萨克森州阿希姆的创新高科技企业,在高度专业化的市场中开辟了属于自己的利基领域。自 2001 年以来,公司持续增长,不断创新。在光电子元件及(混合)光子器件的自动化组装与测试领域,ficonTEC 是公认的市场领导者。
ficonTEC 之所以能成为值得信赖的业务与开发合作伙伴,源于其深厚的技术专长、广泛的全球客户基础,以及最重要的是——始终致力于洞察客户需求、寻找最佳解决方案的坚定承诺。位于下萨克森州的这家企业,始终将产品、系统和支持的质量与性能最大化作为核心追求。

目标:提升设备综合效率 (OEE)

为应对现有挑战并向客户提供高精度产品,ficonTEC 设定了以下目标:

  1. 提升设备综合效率,使系统运行更高效、更可靠、更快速。
  2. 提高可用性,降低故障概率。
  3. 提高良品率,以提升单位小时内的可用组件产出。

为实现这些目标,ficonTEC 采用基于人工智能的数据处理技术。这正是 Industrial Edge 发挥关键作用之处。

更高的设备综合效率

更少的停机时间

更高的良品率

最终产品质量的提升

在一个应用案例中,我们借助人工智能和 Industrial Edge,成功将质量水平和生产效率提升了约 18%。
Colin Dankwart, 机器学习领域负责人, ficonTEC Service GmbH
Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

运用机器学习算法优化定位精度

为实现高精度及相关目标,ficonTEC 采用机器学习算法。这些算法需要不断优化,以确保客户模块内部微小组件对准时的最佳起始位置。ficonTEC 客户对定位精度的要求极高,在某些应用中需达到 100 纳米甚至更高。Industrial Edge 与人工智能或机器学习技术,正是实现这一关键纳米级精度的得力助手。

Siemens Industrial Edge - 工业边缘计算的完整解决方案

为实现既定目标,ficonTEC 自主开发了顺序控制系统。该公司早已在自动化领域与 Siemens 合作多年。双方彼此熟稔,信任彼此的合作关系。ficonTEC 的控制系统运行于 Siemens SIMATIC 工业计算机之上。通过 Industrial Edge,Siemens 作为合作伙伴,为 ficonTEC 提供了一个完全契合其需求的平台。

了解 IT 技术如何借助 Industrial Edge 推动生产进步。

A logo for a platform that is independent and open, with a person's silhouette in the center.

独立、开放、可扩展的平台

ficonTEC 选择Siemens Industrial Edge 的一个突出标准是系统的开放性。该公司注重独立性,希望能够根据自身需求访问数据。

ficonTEC 负责在本地部署管理功能,并通过远程解决方案连接到现场系统。数据安全至关重要,因此独立于云平台对于 ficonTEC 及其终端客户的高敏感度产品而言意义重大。

ficonTEC 可以利用平台的开源组件部署自己的应用场景。基于 Docker IT 标准,ficonTEC 可将其自有应用扩展到 Industrial Edge 平台,并部署至全球客户的机器之上。

随需求变化的平台

开放平台的另一个优势在于,可以安装虚拟边缘设备,并以最小的硬件调整对现有工厂进行升级。人工智能机器学习算法可直接下载。

Industrial Edge 同时为稳定平台提供了基础,能够灵活地随需求变化而调整。

A platform that changes with the requirements is shown in the image.
ficonTEC 的应用案例充分展示了机器数据与人工智能结合的巨大潜力,能够显著提升生产力。
Thorsten Wolf, 销售工程师, Siemens
A platform compatible with all existing systems.

与所有现有系统兼容的平台

选择 Siemens Industrial Edge 的另一个重要因素是它与现有系统的兼容性。ficonTEC 在其制造的机器中使用了 Siemens 工业计算机及大量其他 Siemens 组件。

平台与所有现有系统的兼容性,为其带来了巨大的竞争优势。

为高度敏感数据筑牢网络安全防线

ficonTEC 所处的市场细分中,数据安全对终端客户而言至关重要。Siemens 这一品牌本身就代表着精良的安全体系。

另一个优势在于,Industrial Edge 并非必须依赖云,甚至可以使用本地集线器,从而满足工业安全标准的要求。

在合作过程中,透明度同样有助于增强信任。检查清单为 ficonTEC 提供了所有潜在安全漏洞的概览。通过紧密协作,安全漏洞得以修复,潜在风险得以规避。

Animation of industrial cybersecurity blocking threats to plant operations, network security and system integrity.

即刻启程