Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

热过渡

市政和工业的智能解决方案

供暖过渡的成功因素

无论是能源供应商、市政公用事业还是工业,以气候友好的方式产生热量并可靠地提供热量是一项复杂的任务。这需要各种参与者的合作和现代数字技术的使用。

我们的大部分热量仍然由化石燃料产生。已经有可持续供热的解决方案。能否以更有利于气候的方式对建筑物进行加热和冷却?也可以更可持续地产生和使用工业过程热量。

Split image of building and digital twin.
Power transmission pylons in the sunset.

没有电网,没有热量:耦合扇区

在未来的能源系统中,电力和热能将更加紧密地联系在一起。可再生电力越来越多地用于电热系统和热泵等技术。

这使得共同设计电力和供暖网络变得更加重要。通过这种方式,可以有效地实施市政供热规划,有针对性地协调措施,降低扩建成本。

更多比特和字节:对本地和区域供热进行数字化

高效的传热需要精确运行且基于数据的本地和区域供热系统。数字技术持续记录和分析电流消耗,并根据用户需求调整热量供应。

此外,可以针对市政当局对不同的热能组合,例如太阳能热能、地热能、生物质能、大型热泵或能转热系统,进行最佳规划和控制。从长远来看,这可以降低能源和运营成本。

Smart modern building.
Ethernet cords plugged into server.

联网 IT 和 OT:保护能源系统

将信息和通信技术整合到公司的关键基础设施和敏感领域增加了能源网络、系统和工厂遭受网络攻击的风险。为了平等地保护运营技术(OT)和信息技术(IT),物理安全措施必须与网络安全预防措施齐头并进。

整体安全概念依赖于早期发现和快速有效的响应,以最大限度地降低潜在风险,增加供应和供应的可靠性。

能源和基础设施项目的灵活融资以及补贴的使用

能源基础设施的改造是成本密集型的。我们通过灵活的商业模式和合适的融资解决方案为您的项目提供支持,就融资机会提供建议,并陪同您完成申请流程。在本传单中,我们介绍了两种融资选择及其各自的优势。

下载信息传单

将废热从数据中心输送到供热网络

大型数据中心每年的用电量为20至50兆瓦,足以为37,000户家庭供电。很大一部分是由冷却造成的。这会产生大量的余热。经过精心规划,它可以整合到区域供热网络中。您可以在这份白皮书中找到需要注意的内容。

下载白皮书

我们为可持续供热提供的服务

从区域供热系统到智能电网和能源分配,再到工业供应概念和可再生能源的整合,凭借我们的跨部门技术专业知识,我们是与您的个人项目及其融资有关的所有问题的联系人。

区域供热系统的智能控制

我们为区域供热的数字化提供全面的咨询、产品、解决方案和服务组合:用于高效控制、运营和监控区域供热厂的自动化和控制技术。从现场到管理层再到云平台:借助我们的端到端完整解决方案,我们使用数字技术和智能组件优化运营。您的优势:基于需求的热量生产和供应,较低的回流温度导致的热损失,iHAST(智能家居连接站)的安全无故障运行。

District heating system.
High-voltage electric tower in the middle of a green wooded area.

可靠而高效的电网可实现面向未来的热供应

在供暖过渡过程中,电网的前瞻性和战略规划对于优化控制新的投资和运营成本至关重要。通过现状分析和压力测试,我们提高了电网透明度,以便尽早发现电网的薄弱环节,并有针对性地规划容量。为此,行业耦合方法还将确定实现热供应电气化和使用热泵的机会。

我们还使用数字技术和模块化电网管理软件,通过实时监控和自动化流程来提高电网的稳定性和可控性。

实现供热电气化并利用余热

为了实现供热电气化,我们会分析您所在地的当前情况,并在此基础上开发数字能源双胞胎进行精确仿真。由此,我们推导出基于需求的发热(电转热)解决方案,重点是热泵和基于电的发热系统。

我们优化热量分配并将其集成到系统基础架构中。如有必要,我们还实施混合动力概念,其中化石能源(例如天然气和气候友好型电力)的有效组合,可确保过渡时期的供应安全。

Man maintaining heating system.
Man and woman are planning a project together - looking at graphs at a large screen.

能源和基础设施项目的灵活融资以及补贴的使用

能源基础设施的改造是成本密集型的,这些措施的融资和可负担性将是一项重大挑战。我们以灵活的商业模式将您的项目作为供暖过渡的一部分来实施,并且是您的融资合作伙伴。我们会就适用的资金机会为您提供建议,并在申请过程中为您提供支持。

我们的研究举措

综合供暖过渡既是机遇,也是挑战。作为基础设施电气化的技术领导者,我们为这项未来任务的成功做出了贡献。