Skip to main content
洞见

Greentech 采用最新自动化技术

GreenBox 移动垂直农业解决方案采用最新自动化技术,全年在任何地点、任何气候条件下持续供应有机、新鲜的本地农产品,与传统田间农业相比,用水量和肥料用量更少,二氧化碳排放量更低。

GreenTech 的创业缘起

一人从种植箱中拔出罗勒植株以展示其根系。

当Dmitrij Lipovskij着手为公司探索新机遇时,GreenTech的创意由此萌生。

“我当时从事技术集装箱业务,想到要为我们提供的解决方案增加附加值:我们还能做什么,能装进集装箱里?”现任 GreenTech 首席执行官 Lipovskij 说道。“后来,几乎是偶然间,我接触到了垂直农业,心想:‘这很有意思。'”

他与前同事 Milan Souček 分享了这一想法,两人决定共同付诸实践。两人均有机械和电气工程背景,看到了这一想法的潜力,但还需要农业领域的专业知识作为补充。

另一个意外的机缘出现了——Lipovskij 结识了 Karolína Pumprlová。她在布拉格创立了第一家城市农场,是捷克共和国垂直农业和水培领域的先驱。

三位专家携手创立了 GreenTech,致力于提供高品质、功能完善的移动水培农场。仅仅一年后,第一个农业集装箱便在布拉格的 Manifesto Market 正式投入使用。

我们的客户不是农民,而是希望为顾客提供本地种植的新鲜农产品的酒店、餐厅和超市。
Dmitrij Lipovskij, CEO, GreenTech

助力增长的正确技术

白色背景、绿色边框的产品绿白配色图片。

多年来,水培法一直被商业农场和温室广泛采用。然而,这些商业设施与移动农业领域的现有方案之间,在技术水平和易用性方面存在显著差距。

现任GreenTech 首席技术官 Souček 表示,GreenTech 希望以行业级解决方案填补这一空白,提供与最先进工业系统同等水准的质量、服务和功能,包括高品质自动化系统。

植物在无土水培床中生长,有助于植物充分吸收养分,与田间农业相比可节约高达 90% 的用水量。

Souček 补充道:“我们与 Siemens 合作,确定了连接各类传感器、照明控制和水循环系统的最优方案。此外,我们希望能够远程访问自动化系统,同时还需要一套操作直观、用户友好的农场管理解决方案。”

除垂直农场本身外,我们还提供配套服务包,全面负责农场的日常运营,这一切均通过与自动化系统的远程连接来实现。

“这种基于数据的业务模式从两个维度为我们的农业解决方案创造价值:一方面,我们能够为客户提供支持,确保农作物健康生长;另一方面,我们可以持续优化解决方案的能源和资源利用效率。”

自动化与运营的集成解决方案

一人在附近放有智能手机的情况下调节墙上的智能照明开关

目前,GreenTech 提供两种类型的垂直农场:

• GreenBox 采用标准 40HC 集装箱,每月最多可生产 3,200 株生菜。

• Urbinio 专为室内使用而设计,本质上是 GreenBox 的小型版本,但不含集装箱外壳。

两种产品均采用相同的自动化解决方案:紧凑型 SIMATIC S7-1200 PLC 负责控制水培系统,涵盖通风、温度、照明以及营养液的 pH 值和电导率。

通过 10 英寸 SIMATIC HMI 统一舒适面板,用户可监控农场运行状态、调整各项参数,并为栽培植物选择相应的种植程序。

农场接入基于 SIMATIC WinCC Unified 的远程监控解决方案,支持 GreenTech 进行远程运营管理,也可通过任何配备网络浏览器的移动设备实现监控。

Souček表示,Siemens 解决方案的高度集成性使自动化和控制系统的部署实施大为简化。“借助 TIA Portal,我们可以在一个软件平台中访问所有系统和功能,非常便捷易用,”他补充道。“令我印象尤为深刻的是 Siemens 系统提供的完善文档和技术支持——无论我们遇到什么难题,都能在在线支持中找到解决方案。”

从本地农产品到全球视野

图片展示了一个印有标志的绿色 Siemens 集装箱。

继 GreenBox 在布拉格成功落地后,GreenTech 走向国际舞台,在迪拜举办的 2022 年世博会上展示了其解决方案。

此次亮相影响深远。在世博会上展出的 Urbinio 系统将永久落户迪拜,为酒店宾客持续供应新鲜本地蔬菜。

GreenTech 首席增长官 Pumprlová 表示,这些进展有助于揭示室内农场的独特价值与全球性挑战之间的交汇点。Pumprlová 负责种植事业部,专注于垂直农场的农业运营。“人们习惯于田间耕作,认为这是生产食物的最佳方式,”她说,“但事实并非总是如此。”

在全球范围内,许多地区并不适合农业生产,而气候变化和土壤退化将进一步加剧这一困境。灌溉方式往往难以为继,易腐食品长途运输产生大量碳排放,造成严重浪费。与田间农业相比,水培农场每英亩产量更高,用水量最多减少 90%,肥料用量减少 70%,且农产品的营养含量通常也更为丰富。

这一切都迫切需要。联合国预测警示,到 2050 年,全球粮食产量必须提高 70% 方能满足人口需求。

“GreenTech 集装箱提供了一种解决方案,可以随时随地——无论在城市还是沙漠——实现农作物种植,”Pumprlová 说。“因此,尽管我们的方案规模不大,但它仍是实现联合国可持续发展目标的宏大蓝图的组成部分,涵盖负责任的消费与生产、健康与福祉以及消除饥饿。”

运作原理:GreenTech 移动农业解决方案

一名男士正在操作 Siemens GreenTech HMI 统一舒适面板的触摸屏界面。

GreenTech 移动农业系统采用垂直水培种植系统。种植床以垂直叠层方式排列,植物在无土环境中生长,营养液通过根部持续循环供给。

由于农作物在温度、湿度、光照和营养均处于最优状态的受控环境中培育,植物生长速度大幅提升,可实现全年多茬收获。此外,由于全程不使用除草剂或杀虫剂,农作物品质通常更为优良。