跳转至主要内容

为脱碳转型融资

SFS 助力加拿大能源转型

更新:Cascade 电力项目荣获加拿大年度电力交易大奖

由 Siemens Financial Services 提供融资的 Cascade 电力项目荣获 Project Finance International 评选的 2020 年“加拿大年度电力交易”奖。

阅读新闻稿

为实现国际气候目标,向低碳经济转型需要来自私营金融部门的资金支持。Siemens Financial Services (SFS) 作为全球科技巨头 Siemens 的融资平台,致力于推动这一能源转型,优先选择那些旨在减少二氧化碳对环境影响并提升全球健康水平的项目。

Siemens 是首家公开承诺到 2030 年实现碳中和的大型工业企业,自 2015 年以来,已在其用电量最大的五个国家显著降低了温室气体 (GHG) 排放。依托 Siemens 的整体可持续发展战略,SFS 通过支持客户降低自身碳足迹并积极应对气候变化,在全球范围内为环保型项目提供融资。

由于高度依赖燃煤发电,阿尔伯塔省的温室气体排放占加拿大电力行业总排放量的 50% 以上。近期,SFS 提供了定制化融资方案,支持 Siemens Energy 与加拿大清洁能源开发商 Kineticor 达成合作协议,为位于阿尔伯塔省埃德森的 900MW Cascade 电站提供技术、设备及长期服务。

Cascade 电站预计于 2023 年投入运营,将帮助阿尔伯塔省减少约 5% 的碳排放,同时以更低排放和更高效率满足该省约 8% 的电力需求。该项目不仅有助于加拿大在 2029 年 12 月前全面淘汰燃煤发电、实现脱碳目标,也契合 Siemens 的可持续发展战略方向。

作者:SFS, Inc. 首席执行官 Anthony Casciano