Skip to main content

推动能源效率与可持续发展

汽车行业领先企业 Forvia 与 Siemens 及 Industrial Energy Management Services 合作,在其位于西班牙阿尔穆萨费斯的工厂开展降低能源成本试点项目。通过对能源流进行全面监测,实现了超过 5% 的能耗下降。

清晰聚焦效率与生产力

汽车行业是持续投资于效率与生产力的典型代表。除了被称为“整车原始设备制造商 (OEM)”的汽车制造商之外,整个产业链同样都必须满足最高水平的生产效率要求。

作为全球十大汽车供应商之一,Forvia 是汽车行业创新与数字化转型的典范。其位于帕特纳(瓦伦西亚)的内饰事业部研发中心,负责为全球各生产基地制定统一标准。面对一家业务遍布全球的大型集团当前所面临的挑战,Forvia 高度重视各生产基地的可持续发展与脱碳工作。

一人站在白墙前,墙上有一个蓝白相间的标志。

Faurecia(Forvia 旗下公司)位于帕特纳的研发中心

能源效率是实现可持续发展的关键

一人站在白墙前,墙上有一个蓝白相间的标志。

阿尔穆萨费斯生产基地

要在保持高生产力的同时实现可持续发展,聚焦能源效率至关重要。对 Forvia 而言,在机器层面、单件产品层面以及单个生产周期层面实现能耗透明化,一直都十分重要。但若要实现全面透明并进一步优化能耗,仍存在改进空间。

例如,在流体消耗方面缺乏参考值。没有这些参考值,就无法分析关键变量的偏差,也无法评估工艺运行的稳定性。再如,生产设备在不同运行状态下(如空转或运行中)的能耗情况缺乏透明度。

以能源地图作为新标准的蓝图

作为起点,项目团队联合开展了一次范围界定研讨会,并据此设计了能源地图:涵盖各控制区域(工厂、生产线、辅助服务区域,甚至单台设备)的能耗情况、影响能源绩效的参数(电力、热能、制冷等),以及能源绩效指标 (EnPI) 的定义。该能源地图为 Forvia 内饰事业部其他工厂的推广实施奠定了基础。所获得的透明度,使客户能够在多个维度上更深入地进行分析并作出决策。

数据分析提升生产效率

通过 SIMATIC Energy Manager PRO 和 SIMATIC 自动化硬件接入 250 多个不同类型能源的数据点后,Forvia 得以记录并分析大量数据,并将其转化为实际价值。对 Forvia 而言,将数据存储在工厂本地服务器上十分重要,这既可避免关键数据流出工厂,也有助于实现更精简、更高效的决策流程。

该监测解决方案包含以注塑机为核心的批量数据分析。系统会将每个生产零件与其对应的能耗进行关联分析。基于这些数据,可对生产设备进行优化调整,并实现预测性维护。同时,Forvia 还能够根据不同产品类型,识别并选择能效表现最优的注塑设备。

此外,SIMATIC Energy Manager PRO 中还配置了告警功能:一旦设备在未生产状态下仍发生能耗,系统便会通过短信通知主管人员。

一人站在白墙前,墙上有一个蓝白相间的标志。

生产线能耗仪表板总览

能源数据透明化带来的快速成效

通过准确测量冷却回路中的关键数据(例如供水温度),Forvia 已能够实施首批节能措施。例如,在不再需要时,可关闭制冷机组。

另一项积极成效则来自对冷水机组性能系数 (COP) 的分析。基于这些洞察,操作人员能够根据生产所需的冷却能量、温度及外部湿度,对冷却回路进行控制和调节。这类简单的节能措施无需额外投入,且能够立即带来投资回报。

此外,基于现有数据,Forvia 还发现,在一年中的某些时段,可借助太阳能热能关闭锅炉。

脱碳的良好起点

在 Forvia 与 Siemens 的密切合作下,双方进一步定义了一系列关键绩效指标 (KPI),用于比较不同工艺流程和工厂的表现。此举将有助于未来在内饰事业部及其他业务板块的所有工厂中实现 KPI 标准化,使各工厂之间能够更便捷地进行数据对比。跨站点的透明化与自动化报告,将帮助 Forvia 基于高价值数据作出正确决策。

项目成功实施后,阿尔穆萨费斯工厂已成为其他生产基地进一步推广的示范样板。目前,作为初始阶段的一部分,Siemens 服务专家正在西班牙其他工厂部署 Industrial Energy Management Services。Forvia 清洁出行业务部门还计划于 2022 年上半年启动一个试点项目,目标是实现与阿尔穆萨费斯工厂相当的节能成效。

目前,Forvia 正在波兰、捷克和美国等其他国家推进该解决方案的实施。该举措可推广至近 40 个国家,是应对气候变化进程中的重要一步。

得益于 Siemens 的技术与服务,Forvia 现已确认其工厂的能耗最高可降低 10%。
Miguel Aránega Fernández, 设备维护与能源效率经理, Forvia