Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

标准化滑板可解决电网拥堵问题

我们正在与电网运营商Enexis共同加快荷兰电网的扩张。得益于创新的标准化方法,他们现在每年可以建造100个变电站,而不是10个,速度提高了十倍,这将有助于解决电网拥堵问题。

对电网容量的需求正在迅速增长。家庭、企业和可再生能源项目正越来越多地达到电网的极限。对于拥有13.9万公里电力线和4.6万公里天然气管道为290万客户提供服务的Enexis来说,建造配电变电站的传统方法过于缓慢,无法满足不断增长的需求。

”迫切需要额外的电网容量,这就是为什么Enexis希望尽快扩展网络的原因,” Enexis首席运营官韩·斯洛特威格解释说。电网运营商面临着在不影响可靠性或质量的情况下大幅扩大其施工能力的挑战。

滑板变换施工方法

Enexis 选择了一种截然不同的方法:完全预组装和测试的变电站(也称为 “滑板”)配备 NXPLUS C 24 蓝色气体绝缘开关设备 (GIS) 技术。这些标准化单元可以安装在预制站中,并在一天之内投入运行,从而大大缩短了项目周期。

这些设备在出厂前要经过大量测试,这确保了稳定的质量并降低了现场出现故障的风险。

荷兰于 2024 年 10 月安装了第一台滑板。从2025年开始,变电站将按需交付,使Enexis能够灵活地应对各个地区的电网容量需求。

每年 10 到 100 个站点

由于标准化,施工能力可以从每年大约 10 个站点扩大到大约 100 个。

”能源转型要求电网的增长速度快于电力需求和供应,” 荷兰西门子基础设施业务负责人乔安妮·梅布姆-费恩豪特说。”通过这种标准化解决方案,我们正在帮助 Enexis 更快地提供容量,同时以可持续的方式确保电网的可靠性和质量。”

通过这种方法,Enexis的目标是在未来八年内建造多达800个新的配电站,这一雄心勃勃的目标将加速荷兰的能源转型。

2026 年 7 月