跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

运动控制有助于轻松应对复杂性

Max Schlatterer GmbH & Co.KG 希望一切尽在掌控之中:超紧凑型交叉铣削系统的全面控制、机器人、安全性和操作均采用 Efficient Motion Control Solutions for Industrical Solutions 运行,从而创造出极其灵活且极其易于使用的解决方案。

紧凑、灵活、易于使用,带有运动控制

目标是能够以各种俯仰和倾斜角度处理最苛刻的任务,并以最小的占地面积实现完美的质量——项目经理奥列格·阿克斯特和Max Schlatterer GmbH&Co.的团队。KG 挺身而出完成了任务。他们利用全面、完全集成的自动化和驱动解决方案,实现了输送机和传动带的新型交叉铣削系统的自动化,使他们能够在统一、易于使用的环境中配置和设计所有操作。这样,他们既节省了工程时间和成本,又可以设计出极其紧凑和灵活的处理解决方案。

参考 Max Schlatterer Gmbh & Co.KG Esband

关键优势

50% 更少的时间准备就绪

工程和调试的好处:与混合系统相比,统一的运动控制解决方案和集成验证将调试所需的时间缩短了一半。

30% 减少记录工作量

审批和安全方面的好处:预认证的系统组件和安全通信简化了安全验收流程。

80% 需要更少的培训

操作和扩大规模的好处:标准化的 HMI 设计和使用 G 代码的简单参数设置大大降低了未来项目的培训需求。

一名员工向另一名员工展示各种传送带和传动带

为复杂流程提供更大的灵活性

无论是运输香肠制品、制造纸吸管还是在自动柜员机上分发钞票,Max Schlatterer GmbH & Co. 的 “Esband” 无尽传送带。KG 因其卓越的品质、耐用性和弹性而享有盛誉。该公司内部为这些皮带开发了大多数高度专业化的生产解决方案,包括用于皮带制造的新加工中心:带有铰接臂机器人的六轴加工系统可铣削具有不同角度和几何形状的皮带。更重要的是,所有机器操作和运动都由单个 SIMATIC Technology CPU 控制,包括机器人,直接通过 SIMATIC S7-1500 T-CPU 控制。S7-1500

一站式解决方案:运动控制、安全、机器人

对于铣削系统,奥列格·阿克斯特和他的团队依赖于他们之前在另一个加工单元中实施的解决方案:最近使用 SIMATIC S7-1500 T-CPU 实现了带材加工的龙门系统实现了自动化。S7-1500阿克斯特说,尽管机器人的六轴运动学使交叉铣床的运动控制应用程序变得更加复杂,但 “我们仍然能够充分利用现有的大量专业知识。”他和他的团队可以设计TIA Portal中的所有组件:“SIMATIC T-CPU、SINAMICS伺服驱动器和SIMOTICS伺服电机——运动控制、机器人和安全都是在一个项目中实现的。”

同时控制铣削机器人的主要 SIMATIC 技术 CPU 的照片。
查看控制柜内部

集成可在整个生命周期中带来好处

哈拉尔德·比绍夫,Max Schlatterer GmbH & Co. 的工程主管KG也立刻对将机器人作为纯机械组件集成到自动化系统中的想法充满热情:“系统中的单个CPU使用标准组件控制机器和机器人,不使用任何其他硬件,为工程和操作提供了巨大的优势。我们可以使用单一工具测试整个自动化系统,这使我们的团队可以非常轻松地验证项目,节省调试期间的时间,当然也可以在以后遇到服务或升级等问题时节省时间。”

集成还加速了工程设计

Oleg Akst 解释了工程过程如何受益于统一和集成的运动控制解决方案:“利用 SIMATIC Safe Kinematics,我们已经可以在开发和设计期间对工程环境中系统和机器人的运动进行可视化。尤其是在如此紧凑的系统中,这种能力使您充满信心,相信一切都会按应有的方式运行。毕竟,我们必须考虑所有机器部件:带有六维运动学、夹紧轴和驱动滚轮的机器人。所有单位都必须进行协调。借助集成的工具,我们还可以更有效地为调试做准备。总体而言,与带有额外接口的解决方案相比,该解决方案为我们节省了至少一半的时间。”

员工在笔记本电脑上访问 TIA 门户
屏幕上装有 G 代码编辑器的笔记本电脑

通过 G 代码在操作期间进行灵活调整

结果:“仅仅两天后,系统就准备好投入运行,操作员接受了培训,我们得以开始生产。看到我们的员工这么快就掌握了窍门真是太好了。”所有加工参数均可在操作期间直接通过集成的 G 代码编辑器进行调整:“该操作员无需工程工具或工程部门即可在运行期间修改程序。”而且,由于与该系统类似的所有其他系统上的人机界面和操作结构相同,因此在实施新项目时几乎完全无需培训,Bischoff补充说:“将来我们使用西门子解决方案实施更多项目和机器时,可以将员工培训成本降低多达80%。”

灵活的安全解决方案可建立对技术的信任

得益于复杂的安全解决方案,操作员甚至可以在机器人仍在运行的时候装载机器。机器人的工作区域在物理上和通过匹配的安全逻辑分为两个独立的区域。每个区域都受到单独监控,以确保程序更改不会危及安全区域,也不会导致意外碰撞,正如阿克斯特所说明的那样:“这使操作员在使用系统时感到非常安全,因为例如,无论机器人上工具的运动如何变化,整个手臂都受到监控。”

计算机上的控制面板
文件资源管理器中预认证构件的屏幕截图

减少安全验收测试和记录工作量

Akst继续说,安全构件和组件以及通过ProfiSafe进行的安全通信均已获得所需的认证:“该预认证简化了安全验收测试和文档,使我们能够将安全验收过程缩短约30%。”因此,Max Schlatterer GmbH & Co.该专家补充说,KG已准备好满足欧盟机械法规的机器安全要求:“我认为在CE标志方面没有任何问题。”

可用性是关键

但是,对于Bischoff来说,另一个方面同样重要:“我们的制造过程需要合格的操作员。这就是我们想要利用现有专有技术的原因——例如,让操作员通过G代码直接调整程序,G代码是一种广为人知并用于加工和机电一体化的标准语言。”现在,操作机器人就像操作Max Schlatterer用于生产的任何其他类型的机器一样简单,Akst已经注意到这如何改变了车间的思维方式:“我们已经收到生产部门的询问,询问我们是否可以通过机器人系统实施更多流程,这仅仅是因为该系统非常灵活且易于使用。最棒的是,答案通常是'肯定的 ',因为机器操作员可以很容易地自己进行更改和编程。”

员工通过 HMI 面板操作机器
“有了新机器,我们可以通过 G-Code 实现新要求,无需软件开发设计新功能。太棒了。”
奥列格·阿克斯特, 项目经理, Max Schlatterer GmbH & Co.千克
SIMATIC 动画编辑器

从运动代码到机器人执行

Max Schlatterer GmbH的故事突显了机器人技术中可用性和灵活性的重要性。通过 SIMATIC Motion Editor 工具,我们支持用户创建、验证和传输具有文件检查、语法检查和路径预览等功能的机器人路径程序。