Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

弹性数字基础设施为未来的安全保驾护航

了解迪拜水电管理局 (DEWA) 如何利用西门子技术实现其关键基础设施系统的高级连接、网络安全和可靠性。

在数字世界中保持安全

迪拜是一个快速扩张的城市:着眼于未来,突破界限,是全球智慧城市的先驱。这座城市拥抱创新,创造安全、个性化和高效的体验,改善生活质量和长期可持续性。这一切的核心是迪拜水电管理局(DEWA)。这就是西门子与DEWA合作开发创新解决方案以建立安全和弹性的数字网络的原因。

合作促进进步

通过与西门子的合作,DEWA实施了一种解决方案,该解决方案不仅提供高级连接和网络安全,还提供关键任务系统所需的可靠性。

借助这种全面的RUGGEDCOM网络解决方案,DEWA现在可以以非凡的效率运营像阿联酋最大的变电站之一Hassyan这样的变电站。

DEWA的战略优先事项与迪拜的愿景一致:建设一个面向未来、创新和可持续的智慧城市,同时成为世界上最幸福的城市之一。

这些大胆的雄心壮志需要大胆的解决方案。

我们的合作伙伴关系提供创新技术,使DEWA能够继续其旅程——帮助迪拜成为地球上最智能、最幸福的城市。

在DEWA,我们与处于技术前沿的全球组织合作。与西门子合作至关重要,因为共同的旅程是成功的旅程。这一原则是我们伙伴关系的核心,并将继续推动其向前发展。
Ali AlaWazi, 输电功率顾问, 迪拜水电管理局 (DEWA)

安全、弹性和全面的网络

数字化正在改变能源行业,西门子基于RUGGEDCOM的先进网络安全解决方案是我们与DEWA合作的重要里程碑。

利用我们的 RUGGEDCOM 产品和网络安全解决方案,我们为 DEWA 变电站设计了数字化的整体网络解决方案。

当环境最差时,RUGGEDCOM 硬件将发挥最佳性能,而我们的软件可确保操作技术 (OT) 系统的安全访问和网络管理。

例如,RUGGEDCOM 解决方案在 -40 °C 至 +85 °C 的宽工作温度范围内可靠运行,这对于中东地区的无缝运营至关重要。

关键基础设施通信需要高可用性,甚至不能容忍几毫秒的停机时间。RUGGEDCOM 为容错网络提供解决方案,在出现故障时最大限度地提高网络可用性。

另外,它无需风扇等传统功能即可做到这一点,这意味着消除了潜在的机械故障风险。

RUGGEDCOM:适用于关键基础设施的坚固解决方案

RUGGEDCOM 为电力、运输、石油和天然气以及其他恶劣环境下的工业网络中的可靠通信设定了标准。

8616f46d-c58a-45bf-a0e0-c42ae8fc6c13-Heat Notification Icon-可用性原装

工作温度范围广

RUGGEDCOM 可在—40摄氏度至+85摄氏度的宽工作温度范围内可靠地运行。

5f77a95a-9d75-471f-81db-735790a3e60c-icon-Electricy-feature-feature-640x360

高免疫力和弹性

RUGGEDCOM 具有很高的抗电磁干扰能力、零丢包率,并且增强了抗冲击和振动的能力。

1570309c-4f35-4e76-bb06-faa8e34879e79e7-icon-IAQ-green-1920x1080 原装

降低故障风险

RUGGEDCOM 无需风扇即可运行,有助于消除机械故障风险。

浏览我们的 RUGGEDCOM 资源

开启您的旅程