Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
末端执行器上装有工具的 Siemens DMU50 工业机械臂。
洞见

工件制造商

通过 Siemens 与机械制造商 DMG MORI 之间的合作,工件制造商如今能够更便捷地获取先进的数字化技术。

通往数字化的清晰路径

工件制造商正面临日益增长的压力,需要在更短的交付周期内生产高度复杂的几何形状工件,同时保持稳定的质量。想要生存并实现发展,唯一的途径就是采用顶尖设备并拥抱先进的数字化技术。Siemens 与机械制造商 DMG MORI 之间的合作,让此类数字化转型变得前所未有的便捷。德国家族式工件制造商 Rusch Maschinenteile 已经从这一技术合作中获益。

基于数字孪生实现安全高效的数控加工

了解 CNC 数字孪生如何优化您的零部件制造流程。

速度、质量、交付及时性、创新、灵活性和可持续性,只是当下工件制造商面临的众多挑战中的一部分。全球机床领域领导者 DMG MORI 与 Siemens 通过真正的技术合作积极应对这些挑战。基于原生数字化 CNC 系统 SINUMERIK ONE 与 DMG MORI 数字孪生技术,双方打造出行业内首个最全面的端到端加工数字孪生解决方案,该方案已在 Siemens Xcelerator 商城上线。方案包含控制系统、客户定制化 DMG MORI 机床以及工件的数字孪生。

该解决方案可在工件实际生产前,于虚拟环境中对加工过程进行仿真与测试,从而显著提升生产效率、运营效能与可持续性。

数字孪生可将生产启动时间缩短最高 40%,有助于避免因编程错误引发碰撞,进而减少废料产生与设备损坏。此外,该方案可将非生产性机床占用时间最高减少 75%,这是因为程序的测试与调试工作从实体机床转移到了虚拟环境中完成。

借助我们的 DMG MORI 数字孪生,我们可帮助客户将非生产性任务从机床转移至虚拟环境,从而实现更高的生产效率。
Alfred Geißler, CEO, DMG MORI AG

团队合作让梦想成真

Siemens 与 DMG MORI 的合作是 Siemens Xcelerator 生态系统的成果。该平台汇聚了初创企业、大型工业企业及研究机构等各方力量,共同解决复杂的现实挑战。Siemens Xcelerator 打造开放包容的环境,鼓励交流与联合创新,核心是连接现实世界与虚拟世界,应对具体应用场景。从 Siemens Xcelerator Ecosystem 中诞生的精选产品、服务与解决方案,均可在 Siemens Xcelerator Marketplace 获取。

生态系统内的合作伙伴还通过提供便捷的数字化路径,满足中小企业不断发展的需求,德国家族式工件制造商 Rusch Maschinenteile GmbH 就是其中一例。

Siemens Xcelerator logo featuring a stylized 'X' with a dynamic and forward-moving design.

Siemens Xcelerator

Siemens Xcelerator 是一个开放的数字业务平台,使客户能够更容易、更快、更大规模地加快数字化转型。

Siemens Xcelerator Marketplace 是西门子在一个用户友好的市场中推出的数字产品组合,提供精选的数字服务、软件和支持物联网的硬件。

Siemens Xcelerator Ecosystem 将公司、开发人员和机构连接起来,使连接蓬勃发展,为不同的需求寻找灵活的解决方案。

当我们谈及融合现实世界与数字世界时,我们始终聚焦于最终生产出的产品。
Stefanie Frank, 机床数控系统负责人, Siemens

减少人工任务,提升生产效率

Rusch Maschinenteile 在德国北莱茵 - 威斯特法伦州的生产基地运营着多台 DMG MORI 设备,其最新添置的设备为 CTX beta 450 TC,该设备可完成车铣复合、滚齿、磨削以及在线测量等加工任务。此外,这台 DMG MORI 机床搭载 Sinumerik One 控制系统,能够充分受益于数字孪生技术,其优势包括即使在设备极限运行状态下也能实现稳定作业。通过缩短生产节拍,Rusch Maschinenteile 的生产效率提升了约 20%。

机床编程如今也变得更加高效,因为工件三维模型数据可直接导入 Sinumerik One 系统,3D Shopfloor Programming 能够分析所有相关几何特征并自动选用适配的加工循环,这一流程可减少高达 80% 的手动编程工作。

Rusch Maschinenteile 只是 Siemens Xcelerator Ecosystem 助力企业发展的案例之一,借助 Siemens Xcelerator Marketplace 上便捷可得的数字化解决方案,企业如今能够更轻松地满足市场需求并推动可持续发展。

当今行业面临的主要挑战是跟上全球市场快速变化的需求,而数字化正是帮助我们做到这一点的关键。
Birthe Rusch, 常务董事, Rusch Maschinenteile GmbH

LinkedIn 通讯 —— 探索数字化

我们面向行业决策者推出的 LinkedIn 通讯涵盖广泛主题,包括工业元宇宙、数字孪生、IT/OT 融合、人工智能、网络安全等,在每一期内容中,我们都会分享数字化转型案例,并为您提供关于如何打造可持续数字化企业的深度洞察。

立即订阅!