跳转至主要内容

驾驭数字孪生,实现“时空穿梭”

仿真能力已成为企业适应当今环境变化的关键。借助这一技术,企业能够从容应对行业挑战,保持竞争优势。这正是数字孪生扮演核心角色的真正数字化转型。

试想一下:一位生产工程师发现产量未达预期。传统上,诊断此类问题需要梳理海量的实时生产数据,这项艰巨的任务可能需要耗费数小时甚至数天时间。

最终,工程师找到了问题的根源——一台机器在周末发生了电机故障。由此导致的停机造成了产量缺口,危及季度目标的达成。

宝贵的时间就这样被用于分析问题以防止其再次发生——而这些时间本可用于流程优化或能效提升项目。

随着工业发展不断加速,企业既需要精准的诊断能力,也需要快速制定并实施方案的能力。然而,传统的故障排查方式是被动且耗时的,难以实现前瞻性的解决方案。

如今,企业可以借助全面的数字孪生,彻底改变工程师分析、优化和预测产品与生产成果的方式。

全面数字孪生由一组贯穿产品全生命周期、生产全周期及供应链的、相互一致的数字模型构成,它们共同映射现实世界的不同维度。它无缝融合现实与数字世界,使工程师能够满怀信心地做出关键决策。

数字孪生亦随生命周期而演进。其始于产品开发或生产的设计与工程阶段,设计师可借助支持行为仿真的数字模型,在虚拟世界中进行探索。

当产品或流程进入运营阶段,实体资产与数字孪生共存共生,通过建立闭环连接持续创造价值——实现持续优化、预测性维护,并为下一代产品的设计决策提供洞察。

这使工程师能够在投入实体资产之前,对产品和生产系统进行精益求精的优化,从而减少对昂贵的物理原型依赖。

一幅数字孪生可视化图,展示了互联系统以及物理与数字环境之间的数据流。

随着经验积累,企业可通过集成更多数据集,根据特定需求定制模型,不断扩展其数字孪生的应用边界。

随着行业日益走向数据驱动,利用数字孪生将使制造商能够更深入地洞察生产机制、资源配置和运营效率。

凭借这些能力,全面数字孪生如同一个“时间机器”——它能够回放和分析过去,精准映射现在,并预测未来状态。

在初始阶段,它助力企业在投入实体资产之前优化产品和生产系统,减少物理原型需求,避免高昂的失败成本。

在运营阶段,全面数字孪生通过运行“假设”场景预测性能与行为,释放巨大价值。

它为在现实世界中采取行动之前,做出快速而自信的决策奠定了坚实基础。

数字孪生深化实时洞察

制造商常常面临生产系统实时监控与数据整合的挑战。传统分析方法仅关注基础运营指标,而数字孪生通过将多样化的数据集整合到统一框架中,提供更深层次的洞察。

借助全面数字孪生融合现实与数字世界,能够实现产品与生产生命周期(包括软件和自动化)的无缝集成。通过产品数字孪生,企业可以对产品进行设计、仿真、测试、优化和验证。

利用生产数字孪生,可以在数字世界中对单台设备、整条产线乃至整个工厂进行规划与优化。

由此形成一个持续的优化闭环:从产品设计开始,到借助性能数字孪生基于运行数据实现产品的落地与优化。

从这些数据中提炼出的可执行洞察,能够为旨在提升生产力、改进工艺流程(如优化生产排程)的决策提供坚实支撑,使决策者信心倍增。

这意味着,当机器发生故障或物料输送系统出现问题时,系统能够立即识别并将信息推送给生产工程师或技术人员。这种实时洞察确保问题得到即时关注,从而最大限度地减少代价高昂的停机时间。

快速诊断和问题解决

一名西门子员工站在两台电脑显示器前。

数字孪生还能让时间“倒流”,使工程师能够高效地诊断产品或生产问题。在生产现场,工程师收到的不再是需要从笼统指标中推测的模糊信息,而是精确定位了故障时间和受影响机器的错误提示。

以一台配备先进自动化与连接功能的现代数控机床为例。如果其一个切削主轴触发了振动警告,操作员会立即收到警报,并着手调查原因。

借助数字孪生,操作员可以在沉浸式 3D 环境中回放振动警告,精准定位过度振动发生的精确时刻。

通过快进或回放数字孪生的记录,操作员可以分析关键事件——例如新刀具开始切削时——并对比不同主轴的表现。

假设某个主轴在切削过程中扭矩明显偏高,这预示着工件特性可能存在异常。

通过及早识别这一问题,工程师可以就纠正措施做出明智决策,从而减少停机时间,提升设备可靠性。

此外,借助数字孪生进行历史数据分析,制造商能够获得关于重复发生问题的宝贵洞察。

如果某个特定部件因过热而频繁失效,工程师便可以设计替代配置方案、调整冷却工艺,或加入预测性维护警报,以降低未来所面临的风险。

仿真驱动前瞻优化

除了诊断功能,数字孪生还提供了出色的预测能力。它能够预测未来状态,助您在恰当时机做出正确决策。

借助仿真技术,工程师可以预测机器未来性能,评估潜在工艺调整方案,并在风险实际发生之前将其化解。

例如,电动汽车制造商利用仿真技术来优化电池设计,评估预期续航里程、热性能以及封装效率。

工程师可以快速测试不同的设计迭代,在不依赖物理原型的情况下选出最优配置。

另一个案例是,风力发电机制造商利用数字孪生模型模拟不同地理位置下的运行条件。这些仿真提供了关于气动性能、能量输出波动以及风速、温度等环境变量影响的深入洞察。

通过预测不同条件下的涡轮机效率,制造商可以优化叶片设计和维护计划,从而实现发电量最大化。

智能、敏捷和韧性

数字孪生为产品开发与生产管理注入动态、数据驱动的全新活力。

通过为工程师赋予实时洞察、历史分析与预测仿真的强大能力,数字孪生显著降低代价高昂的停机时间,全面提升生产敏捷性。

依托闭环优化的机制,企业能够基于真实世界的性能数据,持续迭代产品设计、精进生产工艺。

在日新月异的工业图景中,全面数字孪生使工程师得以实现某种意义上的“时空穿梭”——融汇过去、现在与未来的洞察,在日益复杂的工业世界驱动效率、可持续性与竞争力。

2025 年 6 月

相关内容

数字化企业

利用工业 4.0 的强大力量,加速您的数字化转型进程。

一位女性工作人员拿着笔记本电脑,站在代表数字企业的徽标前。