SUSTAIRA 登陆 Siemens Xcelerator 市场
了解更多关于 SUSTAIRA 在 Siemens Xcelerator 的产品组合。

了解更多关于 SUSTAIRA 在 Siemens Xcelerator 的产品组合。
这个名字既要引人注目、富有新意,又需听上去似曾相识。企业家在创立公司时面临的最棘手任务之一,就是为企业找到一个合适的名字。2021 年,当Vincent de la Mar 为自己的初创公司寻找ming名字时,各种联想不断在他脑海中浮现。他确信一点:可持续发展必须成为其中的一部分。在尝试了各种想法后,他终于想出了完美的组合:Sustaira。“它听起来像一位可持续发展女神。”这恰如其分:Sustaira 是一家全球性公司,业务遍布波士顿、蒙特利尔、鹿特丹和新加坡,通过汇总、计算和记录二氧化碳排放等指标以及社会与监管方面的信息,并协助企业规划更可持续的未来。
这需要一位女神吗?当然, Vincent de la Mar 说道。毕竟,可持续发展正成为企业的主导目标之一(如果不是唯一主导目标的话),这尤其得益于日益严格的法律法规和公众压力。关注的焦点正从计算排放公斤数或废料容器数量,转向改善环境关键绩效指标以及社会可持续性与治理。这些问题已被纳入诸如德国《供应链尽职调查法》等法律法规中。该法要求企业对供应商在其它国家发生的侵犯人权或剥削性劳动条件负责。计数和记录已远远不够。可持续发展必须被规划,并深深植根于企业的目标之中。
各家公司为此所做的准备千差万别。从毫无头绪,到手动填写的 Excel 表格,再到专业的自动化报告系统,应有尽有。在此过程中,企业在可持续发展方面的经验水平往往与其规模相关。因此,Sustaira 并非提供单一产品来满足所有需求。Vincent de la Mar 将自己的服务比作一家寿司餐厅,小碟菜品在传送带上从客人面前经过,客人可以随心选取自己喜欢的。在Sustaira,客户可以从 20 多种不同的“菜品”——即低代码构建模块应用中,组装出自己专属的个性化菜单。
Sustaira 的应用基于 Mendix。该公司 2005 年成立于荷兰,如今已成为工业低代码技术的领先提供商。Vincent de la Mar 于 2006 年加入 Mendix 创始团队,并在超过 11 年的时间里为 Mendix 建立了美国业务。
低代码技术使得即便编程知识有限的人员也能通过鼠标点击,组合和调整现成的程序模块。然后,他们可以自动化简单的业务流程,或与 IT 部门一起更快地创建复杂的应用程序。
Siemens 于 2018 年收购了 Mendix。该低代码平台是 Siemens Xcelerator 产品组合的基本组成部分,满足了对物联网和工业 4.0 快速数字化日益增长的需求。全球共有 30 万开发人员为 5000 万用户创建应用。

如寿司菜单一样:客户可以从 20 多种不同的“菜品”——即低代码构建模块应用中,组装出自己专属的个性化菜单。
大多数新客户从可持续发展规划器开始,通过它能够以互动方式模拟各项措施及其对二氧化碳排放的影响。下一步,客户通常会选择 KPI 应用,用于跟踪各项举措,例如公共交通通勤票或新供暖系统的影响。接下来的步骤是基于温室气体核算体系,进行范围一、二和三类排放数据的碳汇总、收集和报告,并通过接口与企业资源规划软件系统相连接。该应用会自动累加所有经过公司的原材料和商品的相关二氧化碳排放。一旦企业完成了自己的菜单组合,这些应用就会呈现在一个名为 Launchpad 的网络界面上。企业在此规划、跟踪和评估其可持续发展指标与目标。从这里,可以添加或共同创建新的应用,例如信息披露、情景分析、供应商数据聚合以及让员工参与可持续发展等。
除了环境标准,我们的模块还纳入了社会标准,如多样性、公平与包容,以及治理方面的要求。
但这样的平台不是已经有相当多了吗?De la Mar 经常听到这样的质疑。他的回答是:“独特之处在于,Sustaira 平台基于敏捷的低代码构建模块,支持与客户(如加州州立大学)和合作伙伴(如 Siemens 和 Capgemini)共同创造。更多情况下,我们与现有软件协同工作,成为终端用户灵活的可持发展应用层。”有一点对他而言至关重要:“除了环境标准,我们的模块还纳入了社会标准,如多样性、公平与包容,以及治理方面,即遵守法律框架条件和企业责任——这正是我们的独特之处。”
约 300 家客户——包括 Siemens 自身——已经使用了 Sustaira 的服务。双方关系紧密。Sustaira 是 Siemens 数字化平台——Siemens Xcelerator 的合作伙伴。客户可以在该平台上将可持续发展规划与其他 Xcelerator 数字化服务相结合。一个例子是以色列初创公司 Castor,其软件能在几秒内计算出某个零部件是否适合采用 3D 打印进行经济性生产。Sustaira 创始人 de la Mar 同时也是 Siemens Xcelerator 顾问委员会成员,参与该平台的战略发展。“Siemens 庞大而严谨,但因其规模,无法像我们这样作为初创公司般灵活,”de la Mar 表示。而这正是 Siemens Xcelerator 的精妙之处:“该平台功能强大,汇聚了众多合作伙伴。与 Sustaira 类似,Siemens Xcelerator 生态系统的许多成员规模较小,因此行动敏捷,能够快速将新想法付诸实践。”
过去,企业往往只关注一个绩效指标——即利润,而碳排放核算则增加了另一个维度。但这并非终点。Sustaira 希望通过其菜单,逐步提供对可持续发展的整体视图。这首先涉及其他环境相关参数,如水资源消耗或废弃物,其明确目标是实现尽可能的循环经济,即所有可回收材料都被重新用于新产品。生物多样性,即动植物物种的保护,也可能成为一项关键指标。在员工方面,多样性和包容性则是可持续发展的进一步体现。
Vincent de la Mar 表示:“归根结底,企业家必须回答两个问题:我的公司代表什么?我的行动想为社会带来怎样的改变?而 Sustaira 则将助力提供答案与透明度。”

一个开放的数字化商业平台,通过融合现实与数字世界的精选产品组合,以及能够携手加速实现您特定业务目标的强大合作伙伴生态系统,促进协作与创新。