跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

彻底改变整个工厂的 3D 建模

西门子与德国人工智能公司RIIICO等初创公司合作,提供一流的解决方案。这种合作体现了一种新的思维方式,使大小企业能够结合各自的优势,取得卓越的成果。现在,使用 Siemens Xcelerator 可以更轻松地做到这一点。

RIIICO-它是关于什么的

它是未来工业元宇宙的重要组成部分:该工具可以将工厂的千兆字节视觉扫描数据快速转换为精确的三维双胞胎,从车间的小盒子到天花板下的复杂钢结构。这也是不少初创公司声称要解决的问题。这就是为什么RIIICO在德国亚琛工业大学于2021年成立后不久首次联系西门子时没有立即脱颖而出。

但是,当西门子在观看了RIIICO的技术演示后,邀请该公司尝试使用Siemens Smart Infrastructure发送给他们的大量扫描数据,情况发生了变化。RIIICO的联合创始人扬·布森舒茨回忆说:“我们顺其自然。”在收到挑战后不到 24 小时,该团队返回了工厂车间的三维视觉视图。“这给我们留下了深刻的印象,” 负责创业合作的西门子数字工业公司的朱利安·博哈说。“这正是我们所需要的:快速交付、准确、精细。这是将车间的数字双胞胎变为现实的完美方式。”结果:两年多后的今天,RIIICO已成为西门子如何与初创企业在视野层面上合作的典范。

在视频中:RIIICO联合创始人扬·布赫森舒茨谈到了这家初创公司技术的独特之处,特别是在西门子Xcelerator生态系统中。

专注于挑战,而不是工具

Felix Fink (CEO), Patrick Mertens (CTO) and Jan Büchsenschütz (COO), founders of RIICO.

像RIIICO这样的初创公司是创新的重要推动力。而且,多亏了西门子Xcelerator,他们的业务还遍及全球。在图片中(从左至右):费利克斯·芬克(CEO)、帕特里克·默滕斯(首席技术官)和扬·布克森舒茨(首席运营官)。

西门子一直在寻找像RIIICO这样的公司。由于西门子庞大的产品组合涉及不同的行业,无论是制造业、交通还是智能基础设施,它为客户提供满足其需求的整体解决方案,但不一定能满足手头任务的各个方面。这就是像RIIICO这样的初创公司的用武之地。他们可以为未解决的问题提供解决方案。同样,此类初创公司通常在寻找其产品可以补充其新工具的合作伙伴。通过两家公司的紧密合作,客户可以只专注于他们所面临的挑战,而不是他们使用的工具。

显然,西门子之所以与初创企业合作,是因为它必须这样做。但它不是随机这样做的。西门子有一个名为 “初创企业快车道” 的计划,该计划支持不同类型的合作。其中包括试点项目以改善西门子工厂,成为西门子的投资组合合作伙伴,合作共同为客户开发解决方案,或作为金融投资者的西门子。此外,西门子还支持某些初创企业成为西门子Xcelerator的合作伙伴,西门子Xcelerator是西门子提供可扩展解决方案的开放业务平台。但是,尽管西门子与不同行业的许多初创公司合作,但RIIICO很特别,因为两家公司几乎以所有可能的方式合作。

成为西门子 Xcelerator 的一员

一开始,西门子通常为初创企业提供实际支持,无论是获得西门子专家还是软件。西门子还经常充当早期的适应者,以优化自己工厂的流程,或者与初创公司共同为工业客户开发新产品。例如,RIIICO参与了Smart Infrastructure和Digital Industries的试点项目,还合作了汽车行业的项目。随后进行了软件和技术合作,如今,RIIICO已经与西门子软件套件Tecnomatix和NX兼容,后者是产品开发的基石。

但这不是旅程的终点。在初创公司以这种方式证明自己之后,它已准备好成为Siemens的生态系统合作伙伴。这将成为开发多功能边缘计算解决方案的软件和技术合作伙伴,最重要的是,成为Siemens Xcelerator的合作伙伴。但是,那里到底发生了什么?

Diagram comparing traditional and digital approaches, with interconnected systems and simplified digital processes.

点云数据的比较:左侧是整体表示法;右侧是由 RIIICO 引擎处理的数据。颜色编码的类别表示各种对象。数据来自西门子位于巴特诺伊施塔特的培训中心。

初创企业是西门子 Xcelerator 平台的关键

Siemens Xcelerator是一个平台,来自世界各地的工业客户可以在该平台上寻找适合其需求的解决方案。西门子Xcelerator生态系统和市场高级副总裁琳达·克鲁姆霍尔兹说:“当像RIIICO这样的精选初创公司进入这个平台时,他们不仅可以提供产品或服务,还可以扩大客户范围。”定价很灵活,因为平台上的所有软件都是以服务形式提供的,可以根据客户的需求进行扩展。初创企业为Siemens Xcelerator的愿景做出了无与伦比的贡献,因为它们提供尖端的解决方案。克鲁姆霍尔茨补充说:“这就是西门子Xcelerator发挥其核心优势的地方:在整个生态系统中提供创新解决方案以满足客户需求。”“如果没有商业平台上的初创企业,这是不可能的。”

就RIIICO而言,这意味着将其工具与用于工厂规划的软件套件相结合,这是工业元界的关键部分。“光靠我们,我们可能被视为另一家新兴公司。但是,成为Xcelerator的一员向我们的客户清楚地表明,我们已经通过了严格的审查,我们的产品与平台上的其他产品无缝集成,使我们在行业中脱颖而出。” Büchsenschütz说。

视频中:RIIICO如何彻底改变工厂数据的表示方式并创建精确的三维模型。

致力于为客户提供解决方案

然而,对于像RIIICO与西门子合作这样的公司来说,即使是西门子Xcelerator也不是终点。将来,它可能会通过转售协议或共同开发新产品成为西门子认证合作伙伴。此外,西门子可能会选择通过部分股权投资或金融投资来投资选定的同类最佳初创公司。

但是,当然,重要的不仅仅是技术兼容性。尽管西门子和RIIICO可能并不平等,但这种关系是由尊重和开放共同塑造的,允许双方相互学习。例如,正如Jan Büchsenschütz指出的那样:“我们非常感谢西门子对客户解决方案的奉献以及他们对新兴创业解决方案的开放态度。”而且,恰如其分的是,朱利安·博哈表示,他接受了RIIICO的客户至上的态度。博哈说:“他们进行了大量的客户访谈,以确保产品与市场的契合度。”“而且它显示了。”

Webcast

共同塑造数字化转型

该行业的数字化转型需要协作和合作。了解西门子 Xcelerator 及其合作伙伴如何协助企业完成个人数字化转型之旅。与西门子 Xcelerator 专家和 RIIICO 联合创始人 Jan Büchsenschütz 合影。

来自 Siemens Xcelerator 网络直播的屏幕截图

开始你的旅程