西门子 Xcelerator 市场上的 ENTIRETEC
了解有关 ENTIRETEC 的 Xcelerator 产品组合的更多信息

了解有关 ENTIRETEC 的 Xcelerator 产品组合的更多信息
托马斯·赫尔曼在西门子担任工程师和产品经理后,创办了自己的企业ENTIRETEC。一开始只有一间有办公桌的房间。还有很多不寻常的想法。这位50岁的年轻人承认:“我是个技术疯子。”这并没有造成任何伤害。如今,赫尔曼坐在整栋TEC办公大楼里,从宽大的玻璃正面后面可以看到德累斯顿的景色。ENTIRETEC目前拥有90名员工,他们为世界各地的客户提供服务。赫尔曼说:“我们是一家跨国微型公司。”一家在运营技术(OT)和信息技术领域,特别是在建立和运营通信基础设施方面拥有特别宝贵经验的微型公司。

客户的无忧套餐是重中之重:来自Entiretec的玛蒂娜·格兰泽和托马斯·赫尔曼。
既有价值又富有远见,因为在工业4.0之后,工厂正在实现数字化,OT和IT合并,例如通过将运营层连接到公司的ERP(企业资源规划)和办公软件。例如,这为生产效率或质量以及成功实施新业务模式提供了许多优势。但是,也存在许多缺点,例如在网络安全方面,当旧机器突然连接到互联网时。
赫尔曼认为,他的客户对建议的需求非常大。在ENTIRETEC工作人员规划工厂的通信基础设施并最终通过全天候服务合同接管运营之前,需要进行深入的咨询。销售主管玛蒂娜·格兰泽说:“我们的工作是咨询密集型的。”她说,潜在客户通常对如何实现生产数字化有想法,但并不真正知道如何实施。为此,该公司开发了一种解决方案模板,一种用于对客户的OT及其通信基础设施进行数字化的构造套件。Glänzer承诺该模板基于最佳实践,适用于大多数客户,无论是工业、医院还是汽车行业。这为客户节省了时间,因为他们可以在现成的场景上进行构建。ENTIRETEC在此基础上与西门子共同设计解决方案,并实施该解决方案,为客户的内部运营制定运营理念,或者通过全天候托管服务接管基础架构,换句话说,为客户运营解决方案。
没有其他人能像西门子和Entiretec共同做的那样做。
就在最近,对于一家主要的德国医疗技术制造商来说,这非常有效。ENTIRETEC彻底重新设计了其一家工厂的OT基础架构。这涉及西门子和ENTILETEC进行审计,评估业务部门是否已准备好满足IT要求。成功的模式现已推广到拥有约50条生产线的其他工厂。玛蒂娜·格兰泽期望更多:“医疗技术只是客户的几个业务领域之一。换句话说,该蓝图可以快速有效地适应其他业务领域。”
ENTIRETEC推荐使用西门子产品组合来连接生产设施。它与怀旧情绪无关,而是与健康的现实主义有关。赫尔曼说:“几乎没有一家生产工厂不使用西门子组件。”他说,西门子对客户需求非常了解,拥有丰富的技术组合,对技术和监管标准的深入了解,最重要的是,在全球许多行业中获得了很高的认可度。
在设备齐全的测试实验室中,网络专业人员有机会为客户模拟各种操作场景。
他说,将解决方案模板建立在西门子的自动化技术基础上是有意义的。“另一方面,也没有一家生产公司拥有西门子的所有产品。”他说,即使在较小的工业公司,你也可以找到来自十几家制造商的已有30年历史的机器,所有这些制造商都提供自己的管理解决方案,“生产环境的安全运行简直是一场噩梦”。ENTILETEC的强大优势在于将这些许多不同的解决方案整合到一个屋檐下,既方便、高效又具有网络安全性。

在这方面,ENTIRETEC得到了西门子数字化平台西门子Xcelerator的支持,这家总部位于德累斯顿的公司是该平台的合作伙伴。赫尔曼称赞西门子Xcelerator是合作的催化剂。他说,这是必要的,因为合并OT和IT需要大量的专业知识,这是公司本身所不具备的。“我们共同为客户提供建议,并制定设计。此外,ENTIRETEC根据当前的网络安全法规提供运营理念,还可以全天候为客户接管运营。”医疗技术制造商的项目也是如此。推出后,ENTIROTEC运营团队接管了运营。
西门子Xcelerator的潜力在大型项目中尤为明显。合作伙伴可以通过该平台进行合作,例如,在复杂的招标中,不同学科需要不同的专业知识。对于潜在客户而言,Siemens Xcelerator通常是第一步,他们可以获得有关数字化项目的想法并寻找已经具有实践经验的联系人——通常是在ENTILETEC。对于托马斯·赫尔曼及其团队来说,西门子Xcelerator的合作是首屈一指的:“没有其他人能像西门子和Entiretec共同做的那样做。

一个开放的数字业务平台,通过精心策划的产品组合促进协作和创新,该组合结合了现实世界和数字世界,以及强大的合作伙伴生态系统,他们可以共同加速实现您的业务特定目标。