Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Factory-X

共同推动行业转型

Factory-X 是一个数字生态系统,旨在为工厂服装商和运营商的数字化转型之旅提供支持。

Factory-X 是大局的一部分

Factory-X 是一项全行业运动,通过协作数据交换和创新的商业模式应对现实世界的挑战。借助行业情报,我们推动数字化成功和可持续增长,塑造制造业的弹性未来。加入我们,踏上这段旅程。

继工业化和自动化之后,工业正在进入一个新时代:数字化转型。这种转变的核心是Manufacturing-X,这是一项总体计划,通过跨领域和跨计划的互联生态系统加速制造业的数字化。Factory-X是其关键子计划之一,专门致力于帮助工厂运营商和服装商对车间和供应链进行数字化改造。Factory-X 由 Siemens 和 SAP 领导,将 47 个合作伙伴和 10 个关联合作伙伴联合起来。通过西门子 Xcelerator,西门子提供强大的合作伙伴生态系统和中央市场,以实现更简单、更快和可扩展的数字化转型。

2419588d-4db0-4f0c-82c7-470f422f5da5-Factory-x-overview-1280x720

解锁数据的隐藏价值

e378e1bd-6027-4a62-a5d9-37c4639b99ea-Factory-x-Highlight-20-640x360

低于 20%

的现场数据由制造公司使用

1FC3953F-ab58-438b-ae8a-5a8b4550667F-Factory-x-Highlight-64-640x360

64%

的公司仍处于数字化转型之旅的早期阶段

8bfe5eac-e6f0-4DE3-a57d-db1c5a5a5a220-Factory-x-Highlight-85-640x360

85%

的制造业高管认为,数字化转型对公司的成功至关重要

Factory-X 专家在舞台上

Factory-X 专家在 2025 年汉诺威工业博览会上登台

观看我们的 2025 年汉诺威工业博览会小组讨论 “Factory-X 的变革之旅:进步之年” 的录音,了解 Factory-X 在过去一年中的进展情况。来自西门子、Trumpf和DMG MORI的专家回顾了主要成就,并重点介绍了已经实现的有影响力的用例。

Factory-X 专家在 2024 年汉诺威博览会上登台

收听关于 “突破界限:Factory-X如何为数字时代的中小企业铺平道路” 的小组讨论。了解Factory-X的全部内容、背后的愿景以及中小企业如何应对其在行业中面临的挑战,包括可持续性、弹性和竞争力。

将您的挑战转化为解决方案

在当今快节奏的行业中,创新的速度和灵活性是保持竞争力的关键。成功取决于合作,因为没有一家公司能够单独解决复杂的供应链或可持续发展等挑战。借助 Factory-X,我们使您能够成功应对这些挑战。

有影响力的数据

我们促进整个供应链的循环和透明度。从碳足迹管理到能源优化,我们实现可持续的成功并创造价值。让我们塑造未来,数据推动有意义的变革。

增强的敏捷性

我们通过可互操作的数据标准来提高效率。Factory‑X 解决方案可跨制造商无缝集成,实现协作和数据共享。加入我们,打造灵活高效的生产环境。

推动创新

为了促进创新,我们为各行各业提供数据驱动的服务。我们的可扩展软件解决方案使您可以轻松无缝地交换信息,从而增强即服务业务模式并加快创新周期。

安全的数据自主权

我们将数据安全放在首位。我们的安全数字生态系统可确保透明的数据交换,同时您可以完全控制谁共享什么、何时以及如何共享,从而实现信心协作,提供最大程度的保护。

11 个用例中的 Solutions 和业务应用

349699CF-FA76-450b-a68a-b2d09746266B-Factory-x-use-cases-1280x720
通过数字化,我们打破公司之间的壁垒,促进开放协作,促进经济繁荣和可持续解决方案。借助Factory-X,我们不仅在为全球工厂装备商和运营商的未来制定数字标准;我们还在推动创新,确保有影响力的数据使用,增强灵活性、弹性和竞争力,从而在当今复杂的世界中取得成功。
德克·维尔萨克, Siemens AG, 测试、流程和架构副总裁

开启您的旅程