Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
具有大型服务器机房和站在计算机显示器前的人的数据中心。

通过项目融资支持数据中心的繁荣

Siemens Financial Services 提供为数据中心带来改变的融资解决方案

2022 年 11 月

数据中心的持续激增看不到尽头。例如,Statista预测对数据中心技术的持续投资,到2027年,来自数据中心的全球总收入将超过4000亿美元。这是因为,作为云的发源地以及存储和处理数据的地方,它们正日益成为数字时代组织的关键基础架构。随着越来越多的服务上线,企业依赖数据中心来获得更高的性能和更短的延迟时间。

已经为数据中心交易筹集了大量债务,根据Infralogic的数据,在2016年至2022年期间(截至10月),共筹集了560亿欧元,未来几年的再融资将主要到期。为数据中心的持续增长提供资金需要进一步的银行债务和融资解决方案,这些解决方案是针对此类项目的特定需求量身定制的。通过利用其深厚的技术专长并与客户紧密合作,这正是西门子的融资部门西门子金融服务(Siemens Financial Services,SFS)为实现其雄心壮志所提供的服务。

该领域融资的一个例子是该公司与全球领先的超大规模数据中心园区提供商和运营商Vantage Data Centers的合作。最近,SFS参与了16兆瓦的新建数据中心的融资,Vantage数据中心将在德国美因河畔奥芬巴赫开设该数据中心。该设施的建设已经开始,预计将于2026年完工。一旦投入运营,该设施将为莱茵-美因地区不断增长的云服务需求提供重要的基础设施,其产生的余热将提供给当地能源供应商,确保其得到充分利用。

该项目建立在西门子和Vantage之间牢固的现有关系基础上:当Vantage于2020年以20亿美元的投资渠道进入欧洲、中东和非洲市场时,该公司使用两个独立的投资组合融资结构进入欧洲银行市场,为其在苏黎世、柏林和法兰克福的绿地项目提供资金,这两个结构均由SFS共同融资。

多亏了西门子金融服务,所有合适的合作伙伴齐聚一堂。随着市场需求的变化,这提供了巨大的增长潜力。
尼克·哈斯尔赫斯特, 首席财务官, 欧洲、中东和非洲 Vantage 数据中心
通过提供这笔贷款,西门子将与Vantage数据中心的合作关系提升到比纯粹的客户/供应商关系更高的水平。西门子展示了对Vantage增长计划的承诺和信念,我们将共同就如何塑造更可持续的数据中心行业分享愿景。
Marc Debraekeleer, 企业客户经理数据中心, Siemens 智能基础设施

最近的另一个例子是SFS与AtNorth合作的项目。AtNorth是一家领先的泛北欧数据中心服务公司,在冰岛、瑞典和芬兰提供可持续、具有成本效益和可扩展的托管和高性能计算服务。SFS的支持使该公司得以在北欧扩大其超过115兆瓦的总电力容量,现在,SFS的融资正在帮助其从Advania AB收购芬兰的另外两个数据中心设施。此次收购增加了AtNorth在该地区的可持续数据中心占地面积,因为该公司仍然致力于在其数据中心使用可再生能源和热量再利用,并支持循环经济原则。

AtNorth 为全球多个客户群中最苛刻的 IT 工作负载提供支持。在我们努力成为客户的首选合作伙伴并支持他们的净零排放之旅的过程中,我们将在具有吸引力的动力动态和极具竞争力的总拥有成本的市场中开发场地。保持我们一流的可持续发展认证仍然是我们价值创造计划的核心。
伊斯梅尔·阿法拉, 管理层成员, 私人基础设施和 atNorth 董事会成员

同样,波兰数据中心运营商阿特曼进一步展示了融资如何以可持续的方式实现数字化转型,因为该公司在2023年1月承诺用可再生能源抵消其设施消耗的100%的能源。在SFS的帮助下,该公司已筹集了13.5亿兹罗提(约合3.45亿美元),用于进一步发展其在波兰的发展。这笔贷款要求阿特曼满足能源效率和企业可持续发展要求,主要用于开发该公司在华沙附近的 WAW-3 DC 园区。建成后,该数据中心将容纳三座建筑,总托管面积接近19,000平方米(204,515平方英尺),分布在36个数据大厅中,并提供43兆瓦的容量——足够容纳50,000台服务器。

六家领先的金融机构向阿特曼提供的支持是波兰获得的最大一笔用于开发数据中心的银团贷款。该公司的良好状况以发放贷款的形式得到了国内外融资机构的认可,这将使阿特曼作为波兰和中欧和东欧地区领先的数据中心参与者进一步蓬勃发展。
沃伊切赫·萨多夫斯基, 首席财务官, 阿特曼

这些案例仅仅是开始:整个欧洲数据中心市场正处于大规模增长的边缘——未来六年收入将增长60%——德国作为欧洲拥有最多数据中心的国家,处于领先地位。随着数据中心重要性的持续增长,适当的融资解决方案的重要性也随之增加。作为支持这一充满活力的行业投资的合作伙伴,SFS处于理想的位置。此外,鉴于数据中心消耗的能源,诸如Vantage之类的绿地融资成功案例表明,这些项目可以以可持续的方式进行。

凭借其往绩以及行业和融资专业知识的独特组合,SFS处于最佳位置,可以通过将复杂的资本密集型项目(例如数据中心)商业化来支持推动数字化转型的新技术和即将推出的技术。

相关话题

开始你的旅程