跳转至主要内容

《建筑能源法》

即刻行动,共创更美好的明天

到 2050 年,欧洲将成为首个气候中和的大洲。建筑业在这方面可以发挥关键作用。根据欧盟《建筑能源绩效指令》(EPBD) 和《建筑能源法》(GEG),实现这一目标成为了一项法律义务。了解您的建筑物受到影响的程度,以及如何使用面向未来的技术满足新要求。

欧盟的建筑业在能源消耗中约占比 40% 并在温室气体排放量中约占比 36%,是实现气候目标的关键杠杆。为了减少对化石燃料的依赖并避免 CO2 排放,基于可再生能源的创新供暖概念必不可少。楼宇自动化的数字技术可提供有效的支持。通过这种方式,无需采取昂贵的翻新措施即可将能耗降低多达 30%。

Image of a park and office buildings

《建筑能源法》——欧盟《建筑能源绩效指令》(EPBD) 的国家实施情况

为了建立建筑行业脱碳的法律框架,欧盟《建筑能源绩效指令》(EPBD) 于 2003 年通过。在德国,EPBD 通过《建筑能源法》(GEG) 实施。GEG 于 2020 年首次生效,取代了多项现行法律和法规,包括《节能条例》(EnEV)、《节能法》(EnEG)和《可持续能源供热法》(EEWärmeG)。

2023 年 9 月,德国联邦议院通过了 GEG 修正法案,即所谓的《2024 年 GEG 修正案》,也被称为《供热法案》。该修正案包含了对现有和新建非住宅建筑在供暖系统、楼宇自动化和能源数据管理方面的新要求。其于 2024 年 1 月 1 日生效。

Our solutions for the key GModG requirements

The new GModG requirements affect not only owners and developers, but also engineering firms and contractors specializing in HVAC and building control technology. We highlight relevant changes for non-residential buildings and explain how we can support you in implementing the requirements.

我们为 GEG 对非住宅建筑的核心要求提供的解决方案

不仅业主和建筑商受到了 GEG 新规要求的影响,工程办公室以及从事暖通空调及仪器与控制技术的公司同样在受影响之列。我们将探讨非住宅建筑的相关变化,并说明如何支持您推行这些要求。

供暖系统必须满足 65% 可再生能源的义务

从 2024 年起,新的供暖系统法规将生效。除其他方面外,其中特别包括了为新安装的供暖系统提供可再生能源的义务。满足该要求的方法多种多样,例如连接到供暖网络或实现供暖电气化。我们将为您找到合适的解决方案,从咨询和规划到创新、可持续供暖概念的实施与运营,为您提供全程支持。

在非住宅建筑中安装楼宇自动化系统

GEG 修正案将更加注重楼宇自动化:从 2024 年起,在非住宅建筑中安装数字能源监控技术以及建筑物自动化和控制系统将成为最低要求。我们提供广泛的现代建筑自动化系统产品组合,并通过数字能源监控解决方案为您提供支持,以实现持续监控、评估和优化您的能耗。

Connect Box:可持续建筑的物联网解决方案

Desigo 楼宇自动化

§ 71a 快速核查

提高运营效率的措施

高效运行供暖系统并尽可能地减少建筑物的能耗——为此,GEG 修正案规定了强制性的运营优化措施:例如定期测试和优化供暖系统以及水力平衡。借助我们的压力无关型阀门和执行器,可以轻松优化水力流量。为了实现高效运营,我们提供的解决方案概念除实施外,还包括长期节能措施。

Engineers with wind turbine - Scaling Sustainability Impact - Imagery Datapool
Desigo PXC controllers Key visual New

Installation of building automation in non-residential buildings

Building automation remains a key element of the GModG for improving building energy efficiency and decarbonization. The requirements for digital energy monitoring and building automation and control in non-residential buildings, which were introduced with the GEG, are being continued and tightened in certain areas. New additions include more stringent requirements for monitoring and optimizing indoor climate, as well as demand-based, energy-efficient lighting control. We offer a comprehensive portfolio of modern building automation systems and support you with digital energy monitoring solutions to continuously monitor, analyze and optimize your energy consumption.

Measures for greater operational efficiency

The GModG continues to specify mandatory measures for optimizing operations in order to run heating systems efficiently and minimize building energy consumption, for example regular inspection and optimization of heating systems and hydronic balancing. Our pressure-independent valves and actuators make it easy to optimize hydronic flow. For efficient operation, we offer solution concepts that include both implementation and measures for long-term energy savings.

A row of pale air-conditioning units with visible fans and associated pipes sits on a light gray rooftop beside a gray building, under blue sky.