Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一个人站在大屏幕前,屏幕上显示着蓝色背景的图表。

一个致力于创新的好主意

西门子金融服务 (SFS) 致力于帮助客户创新并保持竞争力。这就是开发数字业务优化器(DBO™)的原因。DBO — 一种免费软件工具,可帮助客户围绕关键绩效指标 (KPI) 对业务绩效进行基准。

2025 年 6 月作者:埃里卡·古普塔和汤姆·伯恩斯

大创意西门子金融服务 (SFS) 致力于帮助客户创新并保持竞争力。这就是为什么 Digital Business Optimizer (DBO™) 被开发出来了。DBO 是一款由七个可信数据源支持的免费软件工具,可帮助客户围绕关键绩效指标 (KPI) 来衡量业务绩效,例如强劲的投资回报率 (ROI)、排放报告和自然灾害风险缓解。

挑战赛

许多公司,特别是中小型企业(SME),通常缺乏基准业务绩效所需的数据。SFS试图帮助客户估算和确定提高投资回报率、降低碳足迹并提高其设施抵御自然灾害的能力的途径。

这支球队

通过结合西门子基础技术公司的技术专有知识、西门子内部研发团队和SFS的商业头脑,两个团队共同解决了客户的痛点。正是这种技术和金融的结合使西门子能够创建具有影响力的解决方案,例如DBO。

当我们考虑招聘人员时,我们会问他们为什么考虑西门子而不是其他公司。来到西门子的人希望为一家有目标的公司工作。当你从这个基础开始时,你能以如此快的速度和成功地推动变革,真是令人惊讶
安东尼·卡夏诺, CEO, 西门子金融服务美洲

解决方案

早些时候,该团队决定使用尽可能多的公开数据,以提高解决方案对客户的透明度和可信度。

DBO 使用来自多种来源的数据,例如 环境保护署(EPA)、美国能源部(US DOE)、国家可再生能源实验室和联邦紧急事务管理局(FEMA)将为公司提供基准指标。它通过生成最具成本效益的场景来帮助公司知道从哪里开始降低成本和节省资金,从而实现其目标。

用户可以发现和选择最适合其场地的发电和存储技术组合,例如太阳能电池板、热电联产 (CHP)、热能存储、电池存储等。此外,用户可以根据对特定技术的需求、增强的电网中断弹性或最大预算来定制场景,从而实现数据驱动的脱碳决策。DBO 的自然灾害风险缓解功能使用为脱碳情景输入的相同信息,但会确定某个地点存在哪些主要自然灾害风险以及客户可以采取哪些措施来缓解这些风险。

原型

西门子基础技术团队开发了亚马逊网络服务 (AWS) 原生初始原型,该原型使用了AWS核心基础架构,主要专注于运行功能原型。一位 AWS 解决方案架构师会见了该团队,并提供了 AWS 专家的帮助,将原型应用到已发布的应用程序中。

在接下来的一年中,AWS 和 Siemens 共同合作,优化了 DBO 产品的性能、弹性、成本、环境影响和安全性。

只需在 AWS 上运行,优化即可帮助减少工作负载的碳排放。由AWS委托进行的一项2024年Accenture研究发现,将平台迁移到AWS云可以减少碳排放。具体而言,AWS 的能效是本地的 4.1 倍,在 AWS 上运行经过优化的工作负载可以将相关的碳足迹降低多达 99% (迁移到 AWS 云端如何减少碳排放)。

这些团队共同显著提高了该工具的功能和性能,同时将成本降低了50%。

意想不到的挑战

但是,该团队遇到了一些意想不到的挑战和挫折:

  • 一些用于原型的软件具有非常严格的许可条款,因此无法在生产软件即服务 (SaaS) 系统中使用。
  • 一些基础架构元素是单一的代码块,与团队计划部署的无服务器架构相比,它们更适合在虚拟机中使用。重构该软件是项目时间表的重要组成部分。

SFS 和 AWS 共同找到了克服这些挑战的解决方案,成功的原型被转化为全面部署且免费使用的 SaaS 应用程序,并于 2024 年 9 月向公众开放。

双赢部署

DBO最初是针对中小企业的,但美国政府实体和大公司都通过使用它来优化其设施的碳足迹来获得价值。

DBO 是一款免费工具,如果西门子供应商没有可用数据,则提供给他们报告碳足迹。DBO强调了西门子持续致力于帮助我们的客户和供应商在不断变化的世界中获胜,使SFS的贷款组合更具竞争力和抵御气候风险的能力,同时解决社会中一些最棘手的挑战。DBO最初致力于帮助客户不断创新并在其行业中竞争,而SFS也在不断改进该工具以满足他们的需求。

如果您想进一步了解构建和部署 DBO 背后的技术细节,请参阅 这篇博客文章 由 SFS 和 AWS 技术团队共同编写。

埃里卡·古普塔是西门子金融服务美洲分部的可持续发展主管

汤姆·伯恩斯是亚马逊网络服务首席可持续发展解决方案架构师

法律免责声明:西门子金融服务有限公司(SFS) 不是注册市政顾问,也不是你或你的公司的顾问或受托人。DBO 中的任何结果都只是估计值。对于特定地点的分析,我们建议您联系能源工程师。DBO 中的任何结果都是 “按原样” 提供的,并且 SFS 对结果不作任何明示或暗示的陈述或保证,包括但不限于对性能、完整性、准确性、适销性或特定用途适用性的担保。 西门子 对于此类结果中的错误或遗漏,或接收者或任何第三方对此类结果的依赖,不承担任何责任。

开始你的旅程