2022 年 11 月
我们都听说过“疫情宠物”这一说法,这是在新冠肺炎疫情期间出现的一个术语,根据美国防止虐待动物协会 (ASPCA) 的数据,约有 2300 万个美国家庭在疫情期间收养了宠物。这意味着全国每五个家庭中就有一个新增了一只四条腿的小伙伴。
疫情还催生了宠物人性化的新纪元,尤其是受到千禧一代的推动,即 1980 年至 2000 年间出生的一代人。为什么?因为他们在 2021 年占据了新宠物主人的 43%,而且根据研究,千禧一代更倾向于推迟生育,甚至放弃生育孩子,通常还要求灵活的工作条件和混合办公时间,因为 50% 的千禧一代处于独居状态。
宠物人性化的趋势从 19 世纪就已经开始,远在“疫情宠物热潮”之前,当时俄亥俄州的一名电工发明了世界上第一块狗饼干。自 2000 年初以来,由于社交媒体和电子商务的普及,这一趋势以惊人的速度持续发展。宠物主人们分享了宠物生活的方方面面,包括人类级别的宠物食品与补充剂、它们就读的托儿所(甚至需要面试才能入学)、宠物时装(包括万圣节服装)、宠物看护员/遛狗员、预防性药物和顶级兽医服务。
根据摩根士丹利的数据,美国的宠物主人们在 2020 到 2021 年间的支出稳步增长了 15.7%,预计到 2030 年,宠物行业将继续保持 8% 的年增长率。因此,可以肯定地说,在千禧一代选择不生育孩子的情况下,宠物人性化这一趋势将继续存在。
《华盛顿邮报》的一篇文章指出,宠物人性化也给全国的兽医实践带来了压力。据报道,许多兽医面临着大量新老宠物的预约请求,兽医急诊室也在警告宠物主人,等待时间将越来越长。随着人们对四条腿朋友的护理质量日益关注,兽医设备市场也将看到增长,因为各个机构都在寻求获得高质量的设备。
位于加利福尼亚的 True Care for Pets (TrueCare) 是一家提供专科和急诊护理的兽医实践和急诊医院,始终将为宠物提供顶级的先进治疗并确保宠物主人安心作为首要任务。TrueCare 计划通过购买一套新的 Varian (Siemens Heathineers Company) Halcyon 系统来扩展其肿瘤学能力和专业放射治疗。
Halcyon系统提供精准和快速的 3D 放射治疗技术,能够针对最复杂的肿瘤进行治疗,同时在尽量减少周围组织损伤的情况下提供强大的放射。除了治疗能力外,这套系统还将帮助 TrueCare 优化工作流程,缩短治疗时间,这对处理大量患者尤为重要。
Varian 与 Siemens Financial Services (SFS) 紧密合作,为 TrueCare 提供了一个具有时效性的创新融资方案,确保了低月付款和快速交货时间。
“我相信我们都认识一些在过去三年内收养宠物的人,”SFS 商业金融美洲区销售负责人 Sarah Seidel 说道。“这些动物值得获得最高水平的护理——无论是诊断还是治疗——因为它们已经成为我们家庭的一部分,我们依赖它们,正如它们依赖我们一样。”
位于德州的 Ellie Diagnostics 是一家独立的宠物健康和诊断实验室,团队致力于让检测变得更容易,从而改善动物健康,并以此为荣。他们的全方位实验室提供创新和定制服务,节省时间并大幅改善兽医及其患者的诊断体验。
当机会来临,Ellie Diagnostics 决定在肯塔基州开设一家旗舰兽医诊断实验室,他们毫不犹豫地采购了包括几台 Siemens Advia 2120i 和 Immulite 分析仪在内的优质设备。这套系统采用独特的光学技术,能够提供一致的结果,清楚地区分正常和异常样本,从而带来更好的结果。
为确保旗舰实验室在紧迫的时间期限内开门营业,并且拥有所需的全新设备,Ellie Diagnostics 与 SFS 商业金融美洲区团队合作,构建了一个符合预算的融资方案。
“在为宠物寻求兽医护理时,宠物主人要求获得最好的诊断和专科治疗,以延长宠物的寿命,”SFS 商业金融美洲区负责人 Markus Edstrom 表示。“在 SFS,我们认为必须支持兽医医疗的数字化转型,并通过与 Varian Medical Systems 和 Siemens Healthineers 这样的技术和设备提供商紧密合作,以及与 TrueCare 和 Ellie Diagnostics 这样的设施合作,帮助提供治疗和治愈方案,这一点非常重要。我们的宠物应当获得与我们自己期望的同等水平的护理。”
因此,如果您在新冠肺炎疫情后收养了宠物(可能还给它取了个昵称,像小伙伴、宝贝、王子或公主),别担心,您不是唯一一个这样做的人。如果您曾因将宠物交给宠物医生或猫科医生而感到一丝焦虑,请放心,他们也明白,Hank 和 Frankie 不仅仅是动物,更是您的家人。
如需了解更多信息,请访问:
Siemens Financial Services
True Care for Pets
Ellie Diagnostics
Varian (Siemens Heathineers Company)
Siemens Healthineers