跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为我们的未来保护大堡礁

澳大利亚海洋科学研究所(AIMS)配备了我们的自动化技术,正在开展开创性的研究和保护工作,以保护和再生大堡礁。

模拟海底生活

大堡礁是澳大利亚的国宝,是一个庞大的水下生态系统,它不仅支持多样的海洋生物,而且作为蓝碳汇发挥着重要作用,这意味着它吸收和储存大气中的二氧化碳。借助我们的自动化技术,AIMS国家海洋模拟器(SeaSIM)的科学家正在对珊瑚礁进行开创性的研究和修复工作,提高了澳大利亚以前无法实现的能力。

650亿美元 经济价值

大堡礁的价值超过650亿美元。

137 亿 大量储存的碳

大堡礁的海草草甸和红树林储存了1.37亿吨碳,相当于澳大利亚蓝碳储量的13%。

2300 千米 海岸线的长度

大堡礁横跨2300千米的海岸线,相当于世界上地理上的第64大国家。

珊瑚礁科学和技术

用创新保护大堡礁

大堡礁是世界上最引人注目的生态系统之一,支持非凡的生物多样性,同时在地球的自然碳循环中发挥着至关重要的作用。保护这个自然奇观需要更深入地了解气候变化如何影响当今和未来的珊瑚礁环境。

在澳大利亚海洋科学研究所(AIMS),研究人员正在SeaSIM设施领导开创性的海洋研究,该设施是世界上最先进的实验水族馆之一。通过以极高的精度重现真实的珊瑚礁状况,科学家可以研究珊瑚对环境压力的反应,并制定支持珊瑚礁恢复能力和恢复的解决方案。

通过西门子工业自动化和PCS 7技术,SeaSIM可以监视和控制复杂的实验过程,从而实现空前规模的研究。AIMS和Siemens共同帮助生成关键见解,这些见解可能有助于保护澳大利亚乃至世界各地的海洋生态系统。

用领先的技术推动科学发展

一个人手里拿着一只蓝色的海星,上面覆盖着一个显示科学数据和图表的透明数字界面。

SeaSIM 项目需要一个完整的工厂/过程自动化系统来进行高质量的海洋实验。我们的 SIMATIC PCS 7 SeaSIM 之所以选择封装,是因为其在精度和工业应用方面有着令人印象深刻的历史。PCS 7 还集成了许多用于个人实验的封装单元,使用我们的 SIMATIC S7-1200/1500 控制器实现自动化。

我们的技术使AIMS研究团队能够绝对控制大型海水箱中的温度、酸度、盐度、沉淀和污染物。高可用性、可靠性和可扩展性是同时进行多个实验的基本特性——其中一些实验将持续数年。

借助 Siemens 控制系统,我们现在拥有了前所未有的控制水平,我们现在能够进行过去梦寐以求的实验。
克雷格·汉弗莱, 总监, 国家海域模拟器

这个 SIMATIC PCS 7在过去的十年中,其精度使SeaSim得以进行350多项开创性实验。一项显著成就是该设施在珊瑚幼虫产卵方面的工作,该系统可保持对繁殖研究至关重要的精确环境条件。通过精确控制海洋温度、光循环和水化学,研究人员可以研究珊瑚的复原力并开发新的珊瑚礁修复技术,从而使SeaSim成为世界领先的海洋科学和珊瑚礁保护中心。