Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
水管断裂的喷水示意图,代表管道爆裂或漏水。

人工智能应用程序保护南欧的水资源

水资源短缺对南欧许多地区构成了重大挑战,需要创新的解决方案来进行负责任的水资源管理。

西门子水务应用(SIWA)通过一系列人工智能驱动的应用(例如仪表数据分析和泄漏查找器)来满足这一关键需求。现实生活中的例子证明了其影响:更可持续、更具弹性的水利基础设施。

Siemens Water Analytics and Management (SIWA) Meter Management system interface with various icons and graphs.

无收益水给自来水公司带来了巨大的财务负担。对于消费者来说,无收益的水也存在风险:除了造成环境问题和产生不必要的成本外,未被发现的泄漏还可能造成财产损失。

泄漏和商业损失(供水但未登记的水)是无收益水的主要来源。SIWA 仪表数据分析提供行之有效的方法和工具,用于识别和减少商业损失和内部泄漏。该解决方案记录和评估来自传统和智能电表的数据。

然后,负责的公用事业公司使用这些数据来快速识别内部泄漏或消耗异常。该软件解决方案将先进的专有数据分析方法和基于人工智能的算法与用于收集和存储数据的强大而安全的系统相结合。

SIWA 仪表数据分析以软件即服务 (SaaS) 的形式在云端或本地提供。最重要的是,SIWA 仪表数据分析非常灵活。

为智能电表计划带来福音

市政公用事业公司EMAYA管理马略卡岛帕尔马的水循环,这是一个受欢迎的度假胜地,每年吸引数百万游客。

气候变化、蓬勃发展的旅游业和持续的岛屿开发是加剧水资源短缺的因素之一。

从2021年开始,EMAYA的水务部门推出了智能计量实施项目,目标是为Palma的100%配备智能电表。SIWA 仪表数据分析伴随着这一过渡。

该解决方案最初填充了来自近 100,000 个水表的数据,每两个月读一次。还包括历史读数,以及每个水表的关键特征,例如水表尺寸、类型、安装日期和活动。

在此过程中,该工具确定了一个仪表品牌的记录值低于平均值。在10个月的时间里对11,280台替代仪表的性能进行了研究,以验证该工具使用的高级人工智能算法是否有助于未来向智能计量过渡。

在不到三年的时间里,SIWA仪表数据分析总共将计量误差减少了23%(从3.9%降至3%)。更重要的是,该解决方案优化了电表更换计划:根据标准更换电表显示的收入是按年龄更换(以前的更换标准)的八倍。

SIWA 仪表数据分析还支持 EMAYA 成功制定了向智能计量迁移的计划。

改善客户服务

马拉加市政水务公司(EMASA)是马拉加市政供水服务提供商,为约60万居民提供服务,也利用SIWA水表数据分析实施智能计量。

该计划的主要目标包括立即提醒客户注意内部泄漏、鼓励负责任的用水以及为社会紧急情况提供支持。

在马拉加,SIWA水表数据分析系统储备了来自超过23.8万个水表的数据。目前,良好的50,000米会发送每日数据读数,包括扩展信息,例如电池电量、消耗率、平均流量、启动次数和睡眠时间。

这些参数用作输入数据,用于在出现可疑异常或 “可疑” 事件时生成警报。除其他外,此类事件可能表明电表老化、泄漏、欺诈和社会紧急情况。

就后者而言,完全不用水可能预示着潜在的紧急情况,促使该系统提醒家庭或有关当局检查居民的健康状况。

借助 SIWA 仪表数据分析,EMASA 受益于数据质量的提高和自动分析。这使团队能够在更短的时间内完成更多工作,例如跟踪可疑事件。一个关键结果是,由于及早发现了欺诈行为并停止了电表,因此收入有所增加。

Cartoon robot holding magnifying glass, examining water pipes with leaks. Text:

有效定位漏水点

无收益水的一个关键组成部分是物理水的流失,特别是配水系统内的泄漏。这是指在流向消费者的途中只会流失的水。据西班牙日报《国家报》报道,在某些地区,供应损失超过60%。

负责西班牙北部城市伊伦和洪达里比亚供水的公用事业公司Servicios de Txingudi正在利用SIWA泄漏查找器应用程序来解决水资源流失问题。

SIWA Leak Finder 是一款软件解决方案,通过使用人工智能分析实时流量数据来检测和预先定位输水和配送网络中的泄漏。该工具可让操作员快速检测和修复泄漏,同时最大限度地减少误报。

此外,得益于人工智能,该系统能够识别受旅游和天气条件影响的季节性模式。

在不到一个月的时间里,SIWA 泄漏查找器已在覆盖285千米管道的整个网络中实施,并根据为期三周的数据集进行了训练。

之所以能够实现快速通道,是因为传感器已经到位——Servicios de Txingudi是西班牙最早安装智能水表的公用事业公司之一。该工具处理来自流量计、压力传感器、氯传感器等的数据,包括客户的每日水表读数。因此,可以根据每个配送管理区域的关键绩效指标快速识别泄漏情况。

自 SIWA 泄漏探测器于 2017 年 1 月投入运行以来,已检测并解决了 10,000 多起事件,包括泄漏、压力问题、氯气异常、传感器故障、数据传输问题和盗窃。

该系统还管理消费模式的季节性变化,允许因夏季人口增加而发生动态变化。

因为每一滴都很重要

A Siemens AI-SIWA Leak Finder UC Leak Detection device is shown in the image.

SIWA 仪表数据分析和 SIWA 泄漏查找器只是西门子如何帮助自来水公司运营商增加收入、减少开支和保护重要资源的两个例子。

此外,SIWA 解决方案可以帮助终端客户避免昂贵的水费账单和泄漏造成的潜在财产损失,从而直接使他们受益。

通过利用这些创新技术,水管理组织能够更好地应对未来缺水的挑战,并确保对这种宝贵资源进行可持续管理。

2025 年 3 月