直升机紧急医疗服务(HEMS)通常在传统紧急服务无法到达的环境中运行,例如农村和偏远社区。
从联系患者到让他们接受治疗,每一秒都很重要。船上的医疗设备也是如此。一线工作人员需要快速、安全地获得所需的一切,这样他们才能在空中为患者提供尽可能好的护理。
这些挑战正是总部位于昆士兰州的航空航天技术公司HeliMods每天都在应对的问题。通过以新颖的方式应用技术,HeliMods设计和开发了真正有所作为的解决方案,并且可以扩展以在世界任何地方产生影响。

直升机紧急医疗服务 (HEMS)
HeliMods为紧急医疗服务(EMS)行业设计和开发创新的产品和解决方案,供一线医护人员每天在救生任务中使用。
直升机紧急医疗服务(HEMS)通常在传统紧急服务无法到达的环境中运行,例如农村和偏远社区。
从联系患者到让他们接受治疗,每一秒都很重要。船上的医疗设备也是如此。一线工作人员需要快速、安全地获得所需的一切,这样他们才能在空中为患者提供尽可能好的护理。
这些挑战正是总部位于昆士兰州的航空航天技术公司HeliMods每天都在应对的问题。通过以新颖的方式应用技术,HeliMods设计和开发了真正有所作为的解决方案,并且可以扩展以在世界任何地方产生影响。

直升机紧急医疗服务 (HEMS)
HeliMods由澳大利亚工程师、飞行员和企业家Will Shrapnel于2002年创立,现已发展成为一家屡获殊荣的全球航空航天技术公司,以创新、质量和卓越而闻名。对先进技术的早期投资是推动其增长和竞争力的关键。
动力航空装载机™ (PAL™)
在HeliMods生产并交付给市场的众多创新中,有一项因其对患者和医护人员的变革性影响而脱颖而出——动力航空装载机™(PAL™)。
在HeliMods生产并交付市场的众多创新中,有一项因其对患者和医护人员的变革性影响而引人注目——动力航空装载机(PAL™)。
尽管几年前自动担架装载技术开始出现在公路救护车辆中,但鉴于所涉及的工程复杂性,将其应用于飞机被视为终极挑战。但是,Will Shrapnel认为这是一个创新的机会。
通过广泛的研究、投资和应用技术,HeliMods继续开发了世界上第一个PAL,该飞机现已在世界上最大的空中救护车队之一上运行。
PAL™ 是一种全自动担架系统,无需手动抬起即可将体重不超过 318 kg 的患者装卸到直升机上。它还可以与公路救护车互操作,从而简化了患者在空中和公路运输之间的转移。
这是向前迈出的重大飞跃,它缩短了关键的救援时间,同时无需手动操纵患者上飞机,从而改善了医护人员的健康和安全。
你不必是一个大型组织就能踏上数字化之旅。HeliMods利用自己的创新和西门子技术,与全球一些最大的参与者竞争,做得非常出色。
HeliMods使用我们的一套软件来配置和装配直升机,以满足澳大利亚和全球的各种客户需求。
Teamcenter™ 是我们的产品生命周期管理 (PLM) 解决方案。它通过数字主线将人员和流程联系起来,帮助团队根据情况需要监控和调整产品的整个生命周期——从早期设计到制造和集成。
HeliMods 在 Teamcenter 的集成环境中管理其所有产品和支持信息,为所有用户提供实时信息。集成的工作流程和变更管理可确保通过简化的流程对信息进行审查和发布。
“HeliMods使用PLM软件将数据、流程、业务系统和人员整合在一起,从构思到设计和制造、服务和处置。” 萨曼莎·默里,领导我们在澳大利亚的工业软件业务

HeliMods 使用的 PLM 软件
3DCAD 是早期的投资之一,它对我能够在一个可以将想法转移到飞机上并扩大规模的环境中进行设计和建模非常重要。在团队规模较小的情况下,3D 技术使我们能够用更少的人员完成更多工作。今天,我们在同样的理念上成长。由于我们推动的强大技术,我们与这个规模的团队进行了大量合作。
使用与 Teamcenter 集成的西门子 NX™ 计算机辅助设计 (CAD) 软件,HeliMods 可以设计所有产品组件,并利用计算机辅助制造 (CAM) 和计算机辅助工程 (CAE) 等高级集成来迭代和创建优化的产品解决方案。集成和使用单一主模型可确保自动捕获所有设计迭代,从而无需在进行更改时进行大量返工,从而加快了工作流程。
灵活性、速度和敏捷性是关键,向世界任何地方的客户提供解决方案的能力也是关键。通过3D Digital Twin功能,HeliMods可以为每架飞机及其部件创建完整的数字定义,并从任何位置为每个独特环境设计完全可定制的解决方案。这减少了对重大返工的需求,并允许通过量身定制的解决方案来满足每个客户的需求。与 Simcenter 的集成仿真还可以确保生成的结构满足其在现场将面临的各种场景的性能要求。

(从左至右)总经理兼HeliMods创始人威尔·什拉普内尔,昆士兰州州长安纳斯塔西亚·帕拉斯楚克和昆士兰州消防和紧急服务部长克雷格·克劳福德议员阁下。
这些技术帮助我们管理整个数字环境,因此我们可以了解我们的设计过程,从需求到为特殊任务集成到飞机上的内容。我们使用大量的仿真和重型技术将我们的创新变为现实。这使我们能够真正了解我们的产品在设计环境中将如何响应。
Ornge是一家非营利组织,为加拿大安大略省的患者提供空中救护和医疗运输服务。
几年前,Ornge在全球范围内寻找其当前空中救护系统的创新替代方案。目标:改善患者护理和护理人员安全。
这促使他们选择了HeliMods,他们通过独特的方法迎接了挑战——将数字设计、工程和制造技术融为一体,这是一项令人印象深刻的合作壮举。结果是PAL自动担架装载系统,这是一项世界首创的创新,彻底改变了Ornge为患者和医护人员提供护理的方式。
“这可能是我们在患者护理和员工满意度方面所做的最大改进。我们已经注意到它对我们的响应时间的影响。” Ornge 医护人员主任贾斯汀·派克说

RACQ LifeFlight Rescue是一家总部位于昆士兰州的应急小组,也是航空医疗领域的全球领导者。
LifeFlight开展的救援活动范围非常广泛,从医院救援和车祸到远程疏散。HeliMods和LifeFlight共同努力,将他们的机队从基本飞机转变为专业机器,这些机器现在基本上充当飞行重症监护病房。集成到LifeFlight飞机中的HeliMods技术包括担架系统、医疗地板、专业设备舱以及提供手术质量照明和管道医用气体的集成气体和电气系统。
“RACQ LifeFlight是昆士兰州的一项重要服务。HeliMods技术使我们的工作变得更加轻松,我们可以更快地卸下设备,更快地到达患者手中,将他们装载到飞机上,并更快地将他们送到他们需要的更高水平的医疗机构。“- LifeFlight 训练官肖恩·吉列特